Bazı endüstriyel sektörler, belirli otomasyon biçimlerinin uygulanmasını gerektiren karmaşık üretim süreçleriyle öne çıkıyor. Örneğin ilaç ve kimya sektörü, son derece yüksek kalite standartlarını karşılamak adına robotik çözümlere ihtiyaç duyuyor. Sektörün üretim süreçleri, tekrarlayan, zaman alan ve hatta potansiyel olarak zararlı maddelere maruz kalmayı içeriyor. Bununla birlikte, işlenmiş malzemelerin ağırlıkları ve boyutları, otomotiv, talaşlı metal imalat gibi diğer sektörlere kıyasla önemli ölçüde sınırlı ve azaltılmıştır. Bu nedenle kolaboratif robotlar, bu sektör için özellikle etkili bir otomasyon biçimi olup sektördeki üretim süreçlerini iyileştirebilir ve şu avantajları sağlayabilir:
- Yüksek hassasiyet gerektiren işlemlerde tekrarlanabilirlik
- Operatörler için iyileştirilmiş ergonomi (örneğin tehlikeli maddelerin taşınmasında)
- Döngü ve işlem süresi optimizasyonu
- Kompakt yapısı gereği dar alan ihtiyacı

İLAÇ SEKTÖRÜNDEKİ ROBOTİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ
UR cobot’ları, farklı iş süreçlerinde destek olmak ve uyum sağlamak için son derece hızlı bir kullanım imkânı sunuyor. İlaç sektöründe kolaylaştırdığı otomasyon çözümleri ise şöyle:
Kolaboratif robotlar, karmaşık araştırma projelerinin otomatikleştirilmesine yardımcı olarak 7/24 çalışma sistemiyle mevcut alanın verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Laboratuvar çevre birimleriyle sorunsuz entegrasyon ve sürekli olarak yüksek kalite sağlarken test analizindeki tekrarlanabilirliği hızla artırıyor.
Cobot’lar, plastik bileşenlerin (örneğin biyomedikal cihazlar) üretiminde enjeksiyon kalıplama uygulamalarında neredeyse tam otomasyona izin vererek, yerden tasarruf sağlıyor ve üretim hızını optimize ediyor. Aynı zamanda yüksek kalite standardı sağlıyor.
İş birliğine dayalı robotlar, proses doğruluğunu artırarak, boşa harcanan zamanı azaltıyor. Cobot’lar, kapanış saatinden sonra bile üretime devam etmek için alma-bırakma süreçlerinde tam otomasyona izin veriyor. Robotların hafif ve kompakt yapısı, az alan
kaplama gibi özellikleri sayesinde robotik kolların kapalı alanlardaki çeşitli işlemler için çalıştırma ve takım değiştirme mümkün hale geliyor.
Cobot’lar, çalışanları tekrarlayan, düşük katma değerli ve ergonomik olmayan makine besleme görevleriden kurtararak monoton işlerde üretim oranlarını artırıyor.
Cobot’lar, yüksek tekrarlanabilirlik ve hassasiyet ile tork kuvveti sensörü sayesinde tıbbi cihazlarda olduğu gibi karmaşık montajları da gerçekleştirebiliyor.
Her türlü nesne için geniş kavrama kapasitesi sayesinde tıbbi ekipman kitlerinin oluşturulması için de kullanılabiliyor.
Kolaboratif robotları iş süreçlerine entegre eden ilaç ve kimya sektöründeki şirketlerden uygulama örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.
KOPENHAG ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Gentofte'deki Kopenhag Üniversite Hastanesi, kan alma ve analiz işlemlerinde sorunsuz iş akışı ve hızlı yanıt için UR kolaboratif robotları kullanıyor. Alınan numunelerin sayısının artması, hastanenin raporu bir saat içinde teslim etme hedefiyle birleştiğinde, numunelerin sınıflandırılması ve dört kategoriye ayrılması da dahil olmak üzere operasyonların bazı aşamalarını hızlandırmak için süreci otomatikleştirmeyi gerekli kıldı. Daha önce manuel olarak yapılan bu işlem, cobot’lar sayesinde tam otomatik hale geldi. Hastane, bu süreçte çok sayıda numune işlemlerini yapabilmek için iki UR5 cobot’u görevlendirdi.
Cobot entegrasyonunun ve programlamanın basitliği, cobot’ların sağlık profesyonelleriyle birlikte uyumla çalışması uygulamayı başarıya ulaştırdı.
İki UR5 cobot, dakikada 7 ile 8 arası numune ve günde üç bin tüp seçiyor. Üniversite Hastanesi laboratuvarı, artan kan örneklerine rağmen, cobot’ların yardımıyla ek personel olmadan hedeflerine ulaştı. Bu başarılı sonuçla birlikte iki UR5 cobot, sonuçların yüzde 90'ından fazlasını kan örnekleri laboratuvara ulaştıktan sonra bir saatten daha kısa bir sürede tamamlayarak, eğitimli laboratuvar personelini bu tekrarlayan ve zaman alan görevden kurtardı.

RNB KOZMETİK
RNB Cosméticos, kozmetik, yüz ve vücut bakım ürünleri, güneş kremleri ve parfüm araştırma, geliştirme ve üretiminde uzmanlaşmış üretici ve tedarikçisidir. Şirket, eski robotlarını çok yönlü ve modern bir otomasyon çözümüyle değiştirdi. Yeni robotların amacı, çalışanları tekrarlayan ve ergonomik açıdan elverişsiz görevlerden kurtarmak ve onlara daha yüksek katma değerli faaliyetlerde bulunmaları için daha fazla zaman vermekti.
RNB Cosméticos, uygulama hızının yönlendirdiği bir seçim olan ve operatörlerin yanı sıra dar alanlarda bile bunları kullanma olasılığı olan UR cobot’ları tercih etti. Şu anda, RNB Cosméticos cobot’lar kullanarak paketleri ürün tiplerine bağlı olarak dakikada altı-sekiz döngüde paletleme yapıyor.
Cobot’ların kurulumu, robot kullanımında uzmanlaşmış ve artık hem operasyonları hem de üretim hattını izlemekten sorumlu olan personel arasında profesyonel niteliklerin artmasına neden oldu. Cobot’lar yalnızca mevcut işleri güvence altına almakla kalmadı, aynı zamanda artan üretimle başa çıkmak için yeni çalışanların işe alınmasını da sağladı.

SANOFI AVENTIS
100 binden fazla çalışanı ile dünyanın önde gelen sağlık şirketlerinden biri olan Sanofi, Fransa'daki Tours tesisinde yedi UR10 cobot’u başarılı bir şekilde kurdu. Organizasyonu optimize eden, yüklerin taşınmasını ve operatörlerin hareketini azaltan yeni üretkenlik gereksinimlerini karşılamak için paketleme hatlarına entegrasyon oluşturuldu. UR cobot’larının kurulumu sayesinde Sanofi, üretimini artırmayı ve artık daha yüksek katma değerli faaliyetlere odaklanabilen operatörlerinin kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları azaltmayı başardı.
Sanofi, Universal Robots’un 10 kilogram taşıma yüküne ve bin 300 milimetre erişim mesafesine sahip UR10 modellerini seçti. Şirketi buna yönlendiren ise cobot’ların programlanabilme kolaylığı ve birkaç saniye içinde farklı boyutlara uyumlanabilen esneklikleri oldu.
Cobot’ların devreye alınmasıyla şirket; daha etkili, üretken ve ergonomik paletleme döngüsü gibi avantajlar elde etti.
İlaç ve Kimya üreticileri için neden cobot kullanmalı? E-kitabı indirin