Kişisel bakım, kozmetik ve ilaç sektörlerinde üretim, iki açık tarafı olan karmaşık bir süreçtir. Bir tarafta, ham maddelerden ve bileşenlerden ürünler üretmek için büyük ölçekli, planlanmış üretim süreçlerine göre bir kimya tesisi gibi işleyen bir yapı varken diğer yanda ise geleneksel otomasyon çözümleri için zorlayıcı olabilecek farklı konfigürasyonlarda kutuların açılması, kolilerin paketlenmesi ve paletlenmesi gibi ayrı görevlerin yer aldığı süreçler karşımıza çıkıyor.
Artan talebi karşılamak için üreticilerin verimliliği uygun maliyetli ve uyumlu bir şekilde artıran teknolojik çözümlere yönelmesi ve tercih etmesi sektör adına büyük önem taşıyor. İşte bu noktada kolaboratif robotlar yani cobot'lar avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Cobot'lar, çeşitli üretim süreçlerinde verimliliği artırarak, geleneksel olarak otomasyona uygun görülmeyen bazı görevleri bile üstlenebiliyor.
Kişisel bakım ve ilaç üretiminde cobot'ların faydalarından ve uygulamalarından bazılarını ele almadan önce küresel ve Türkiye pazarında sektörün durumu nasıl bir göz atalım:
SEKTÖRÜN DURUMU
Kişisel bakım, kozmetik ve ilaç sektörü son yıllarda önemli ölçüde büyüme kaydetti. 2001 yılında sektörün değeri 390 milyar dolar iken, 2022'de ilaç şirketlerinin küresel geliri 1,48 trilyon doları aştı. Son 5 yılda %6,9 yıllık bileşik büyüme oranı ile büyüyen küresel ilaç pazarı, 2022 yılında önceki yıla göre %7,8 büyüme gösterdi. Yalnızca ABD'de her yıl dört milyardan fazla reçete dağıtılıyor. Türkiye ise yaklaşık 7,7 milyar dolarlık ilaç pazarı büyüklüğü ile 22. sırada yer alıyor. Türkiye ilaç pazarının 2022 yılında yerel para birimine göre %78,1 büyüme göstermesine rağmen, dolar bazında önceki yıla göre %4,8 daraldığı belirtiliyor.
Kozmetik, parfüm ve tuvalet malzemeleri gibi tıbbi olmayan tüketici ürünlerini kapsayan kişisel bakım sektörü ise 2023'te 626 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Bu gelirin 98 milyar dolarlık kısmının ABD müşterilerine ait olduğu bildiriliyor.
Türkiye’deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının her yıl ortalama %10 büyüdüğü ve her 2 sektörün büyüme eğiliminin global pazara paralel olarak devam edeceği beklendiği rapor ediliyor. 2023 yılının ilk 10 ayında, ülkemiz ilaç pazarı 167 milyar TL düzeyine, miktar bazında ise 2,2 milyar kutu seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre üretimini %1,9 artırdı.
ROBOT, HASSASİYET İLE VERİMLİLİK SUNUYOR
Cobot'lar; ilaç, kozmetik ve kişisel bakım sektörlerindeki işletmeler için otomasyonu daha erişilebilir hale getiriyor. Uygun toplam sahip olma maliyeti ve hızlı yatırım getirisiyle cobot'lar, genellikle küçük üreticiler için uygun bir çözüm sunuyor. Cobot'lar yeniden programlanarak çeşitli görevlere kolayca adapte edilebildiğinden daha büyük üretim hatlarına da değer katabilirler. Taban alanından tasarruf etmek için dar alanda kurulabilen cobot’lar ters çevrilebilir, duvara monte edilebilir veya esnekliklerini artırmak için hareketli platformlara sabitlenerek mobil hale getirilebilirler.
Gelişmiş robotik otomasyonun uygulanması, çeşitli nedenlerden dolayı zor olabilir. Maliyet açısından engelleyici olmasa bile, işletmelerin her robot hücresini programlamak ve yapılandırmak için yine de önemli miktarda kaynak yatırımı yapması gerekmektedir. Ayrıca, daha küçük işletmeler için pratik olmayabilirler. Geleneksel robotların etraflarında koruma çitleri veya kafesli çalışma hücreleri bulunmalıdır, bu da alanın geri kalanını pratik olmayacak şekilde sıkışık hale getirir. Risk değerlendirmesine bağlı olarak cobot'lar, herhangi bir koruma bariyeri olmadan çalışanlarla birlikte yana yana çalışabilir, yani bir çalışandan biraz daha fazla yer kaplarlar.
HAT SONU UYGULAMALARI İÇİN COBOT İDEAL
Cobot’lar, üretim hatlarının tüm süreçlerine ve özellikle de hat sonu uygulamalarda dönüştürücü bir rol oynayabilirler. Bu robotlar, fiziksel olarak yoğun ve tekrarlayan süreçleri otomatikleştirerek manuel işlemlerle ilişkili normal duruş süreleri olmadan tutarlı ve yüksek kaliteli üretim sağlayabilirler.
Paketleme ve paletleme gibi manuel ve emek yoğun iki temel uygulama, cobot'ların en güçlü olduğu ve en çok rağbet gören uygulama alanlarıdır, son derece idealdirler. Bir ürünün yaşam döngüsünün tamamında ayrı önemi olan üç ambalaj seviyesi bulunuyor. Ürünle doğrudan temas eden birincil ambalaj, ürünü korur ve ürün ile marka bilgilerini görüntüler. Kişisel bakım ve ilaç sektöründe bu, kabarcıklı paket, ilaç kutusu, şampuan şişesi veya diş macunu tüpü gibi olabilir. İkincil ambalaj, birincil ambalajı temiz ve korumalı tutar. Üçüncül ambalaj ise büyük miktarlardaki ürünleri taşımak için kullanılır.
COBOT İLE SANİTASYON VE HİJYEN STANDARTLARINA UYUM
İlaç sektöründe kontaminasyon riski büyük bir endişe kaynağıdır. Ancak, kolaboratif robotlar gibi otomasyon çözümleri steril ortam sağlayarak kontaminasyona en duyarlı proseslerde insan müdahalesini ortadan kaldırabilir. Cobot’lar tasarlandıkları malzemeler ve kullanma şekilleri itibari ile hijyen standartlarına uyumludurlar, böylece bu sektördeki üreticiler üretim tesislerinin tamamen steril çalışabilmesi sağlayabilirler. Cobot'lar, koli paketleme gibi monoton görevleri yerine getirmek üzere de yapılandırılabilir. Bununla birlikte, doğru uç takımı (EOAT) veya uç efektör ile donatılmış olmaları önemlidir. Uygun uç efektör ve yazılımla donatıldıklarında, boş kutuları monte edebilir ve birincil veya ikincil ambalajları daha büyük kutulara taşıyabilirler.
Aşağıda, müşterilerimizin tesislerinde cobot'ları nasıl kullandıklarına dair bazı gerçek başarı hikâyelerini bulabilirsiniz:
NİPPON, ÜRETİMİNİ %30 ARTTIRDI
İlaç ve kişisel bakım alanında faaliyet gösteren ağız sağlığı üreticisi Nippon Zettoc, çoğu işletme gibi nitelikli personel bulmakta zorlanıyordu. Universal Robots makinelerini bir Alman fabrikasında çalışırken gördükten sonra işletme, cobot'ların Nippon'un kendi üretim hatlarına nasıl dahil edilebileceğini keşfetti. Yüksek çeşitlilikte düşük hacimli ürünler üretmeyi içeren iş modeline uyacak şekilde, Universal Robots UR5 ile uyumlu özel bir uç elemanı hazırladı.
Nippon, iç kutu ambalajını yönetebilmek için dört UR5 cobot kurdu ve bölümün iki çalışanından birine diğer görevleri yerine getirecek zamanı kazandırdı. Üretim hattının durmaksızın 7/24 çalışmasıyla üretimi %30 arttırmayı başardı. Nippon ayrıca bir UR5 cobot kullanarak dış kutu ambalajını tamamen otomatik hale getirerek eski operatörünün proses denetimi gibi değerli, detay odaklı görevleri tamamlamasına olanak tanıdı. Daha fazlasını https://www.universal-robots.com/case-stories/nippon-zettoc/ adresinde bulabilirsiniz.