Bir ürün, kalite kontrol süreçlerinizden kusurlu olarak geçip müşterinizin eline geçse nasıl hissederdiniz? Zaman içinde yüzlerce veya binlerce ürün için aynı durum söz konusu olsa zararınız ne olur? Zaman, ürün iadeleri, stres, müşteri kaybı ve kârınızın düşmesi…
Yazılım çözümleri şirketi 3D Infotech, 2005 yılında kuruldu ve dünyada bir ilk olan Universal Metroloji Otomasyonu'nu piyasaya sürdü. Bugün üreticilerin karşılaştığı birçok zorluğa hitap eden, yapılandırılabilir bir otomatik metroloji çözümü oluşturmak için robotların, 3D tarayıcıların ve denetim yazılımının entegrasyonunu oluşturdu.
Streamline otomasyon yazılımı, belirli bir uygulamaya uyarlanmış ölçeklenebilir bir metroloji çözümü oluşturmak için kullanılabiliyor. Tüm UR cobot’ları ve herhangi bir 3D tarayıcı ile uyumludur ve Polyworks'te analiz için yoğun, yüksek kaliteli verileri yakalamak için 3D taramayı otomatik hale getirir. 3D Infotech Başkanı Rohit Khanna, fikir liderliğini ve endüstriyel gücü gösteren benzersiz ürün teklifleri nedeniyle Universal Robots ile ortaklık kurduğunu söyledi.
Universal Metroloji Otomasyonu ile tarama, analiz ve raporlama dahil tüm denetim süreci dakikalar içinde tamamen otomatik hale getirilir. İşletmelere zaman kazandırır ve verimliliği önemli ölçüde artırır. Bir cobot’un konumu, tarayıcı pozlama ayarları ve döner tabla konumlarının tümü, Streamline içinde aynı anda yapılandırılabilir. Kullanıcı dostu arayüz, operatöre otomatik sistemi basit bir şekilde kurma yeteneği sağlar ve çeşitli ürün ailelerinde toplu konumlandırmaya izin verir.
Programlama sırasında sensörden anlık, görsel geri bildirim, kullanıcının cobot yollarını ve tarayıcı pozlama ayarlarını optimize etmesine olanak tanır. Streamline ayrıca bir kurumsal veri tabanı olması sebebiyle, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) ve Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) gibi arka uç süreçlerle entegre edilebilir. Gelişmiş entegrasyon, CNC son işleme gibi işleme uygulamalarının hatalı parçaların düzeltmesini sağlar.
Universal Metroloji Otomasyonu, dökümler, dövme, plastikler ve işlenmiş parçalar gibi ayrı üretim yapan herkes içindir. 3D Infotech Başkanı Rohit Khanna “Bu büyük segmentler, kendilerini bu tür teknolojiye borçludur. Karmaşık üretim ile iyi bir uyum içerisindedir" dedi.
SORUNLARIN KOLAY ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLAR
Günümüzde işletmeler tarafından risk oluşturabilecek çeşitli kalite kontrol çözümleri kullanılmaktadır. Khanna,“Üreticiler, yaklaşık 10 yıldır 3D tarayıcıları kullanmaya başladılar, ancak tarayıcılarla birlikte kullanılacak ölçüm araçları yok ve bu da tam bir çözüm değil. Son yıllarda, işletmelerin metrolojiyi otomatikleştirmeye çalıştıklarını da gördük ve bunun uygulanması uzun bir zaman aldı. Bu süre bir işletmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Tarayıcılarımız ve yazılımlarımız bir hafta kadar kısa bir sürede kurulabilir ve çalıştırılabilir” diye konuştu.
Çoğu üretici, ölçüm için kumpas, şerit metre veya yükseklik ölçer gibi el aletleri kullanıyor ve bu da tutarlılıkla ilgili sorunlara neden oluyor. Üreticiler için büyük bir zorluk, tekrarlanabilirliktir. Sabahları çalışan operatörler olduğunda ve akşam vardiyasında değişiklik olduğunda çıktı oldukça farklı olabilir.
Geleneksel ölçüm araçlarıyla, yalnızca ürünün yüzde 10'unun altında olan dokunduğunuz şeyi ölçersiniz, böylece sorunlar kalite güvence sürecinden geçebilir ve tamamen gözden kaçabilir. Teknolojimiz, ürünün yüzde 100'ünü tekrarlanabilir şekilde ölçüyor.
Müşterilerin Universal Metroloji Otomasyonu deneyimlemelerine izin vermenin bir yolu, işlerinde işe yarayacağını söylediklerimizi doğrulayan iş birliğine dayalı bir mühendislik çalışması veya pilot proje yürütmektir. Bu, müşterinin bu tür teknolojinin işletmesine getireceği değeri ve fırsatları görmesini sağlar.
Universal Metroloji Otomasyonu’nun bazı faydaları:
- Hızlı kurulum
- Kullanıcı dostu arayüz
- Azaltılmış denetim döngüsü süreleri
- Otomatik Raporlama
- İstatistiksel Süreç Kontrolü (SPC)
- Kurumsal çapta entegrasyon
VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA İLE SORUNLARA ERKEN MÜDAHALE EDİLİR
PolyWorks'te bu çözümü benzersiz kılan ana özelliklerden biri, Geometrik Boyutlandırma ve Tolerans (GD&T) inceleme yetenekleri sağlayan ve parçaların mühendislik tarafından sağlanan spesifikasyonlara göre üretilmesini sağlayan veri analizi ve raporlama.

Raporlarda, belirli parçaların özelliklerini ve eğilimlerini görebilirsiniz, böylece olası sorunlar bir soruna dönüşmeden önce hızlı bir şekilde tanımlanabilir. Örneğin, PolyWorks'teki İstatistiksel Süreç Kontrolü, üretim sürecindeki eğilimleri belirler ve üreticileri daha fazla araştırma gerektirebilecek sorunlar konusunda uyarabilir. Üreticiler, bu ölçümlere hızla yanıt verebilir ve veriye dayalı karar almaya olanak tanır. Müşteri beklentileri ve talebi arttıkça, zorunlu üreticileri kalite standartlarını aşar ve kaliteden ve teslimattan ödün vermeden ürünleri verimli bir şekilde uygun maliyetli bir şekilde sunmaya odaklanır.