Endüstri 4.0, devrimi ile giderek daha fazla şirket üretim tesislerinde kolaboratif robot yani cobot kullanıyor. Robotik teknolojisinin önemli bir rol oynadığı çalışma dünyasının yanı sıra, mesleki ve teknik okullarında öğretmenler, yarının vasıflı çalışanlarını iş dünyasına hazırlamanın zorluğuyla karşı karşıya kalıyor. Bu bloğumuzda Almanya’nın Koblenz şehrindeki Carl-Benz Teknoloji Meslek Okulu’nda öğretmen olan Paul Muders’in çalışmalarından bahsedeceğiz. Muders, eğitim müfredatına otomasyonla ilgili pratik bilgi entegre etmenin ve aktarmanın neden son derece önemli olduğunu açıklıyor.
"Sınıf ARKADAŞIMIZ BİR COBOT"
Mesleki eğitim kurumumuzda endüstri dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla teknik ve mesleki öğrenci yetiştiriyoruz. Dijitalleşmeye ek olarak, gelecekteki robotlu otomasyon konusu da giderek daha önemli hale geliyor. Burada sadece endüstriden değil, özellikle de temel bileşeni yarının vasıflı işçilerini eğitim yolunda entegre etme ihtiyacından bahsediyoruz. Bu yüzden meslek okulumuzda endüstriyel robotik otomasyon alanını ekledik. Amacımız, teoriden daha ziyade pratik yaparak öğrencilere öğretmek. Bu nedenle öğrencilerimizin robotik konusuna giriş yapmalarını sağlayabilmek için farklı bir yöntem kullandık.
Universal Robots'un iş birliğine dayalı, risk analizine bağlı olarak hiçbir güvenlik bariyerine ihtiyaç duymadan insanlarla yan yana çalışabilen ve kolay programlanabilen cobot’ları ile öğrenciler doğrudan çalışabiliyor.
Bir UR3e cobot'umuz aynı zamanda kolay idare edilebilir bir sınıf arkadaşı, çünkü programlaması kolay ve sezgiseldir. Öğrenciler, çözümleri doğrudan uygulayabiliyor ve robot üzerinde canlı olarak test edebiliyor, neyin işe yarayıp neyin henüz yaramayacağını hızla anlayabiliyor. Bu sayede onlara ilham veren ve onları motive eden anlık bir başarı hissiyatını tadabiliyorlar.
![](/media/1817555/we-blog_roboter-im-schulunterricht_cobot-integration_carl-benz-schule-koblenz_berufsschule_201119-1.jpg?width=800&height=533.0526315789473)
Koblenz'deki Carl-Benz Teknoloji Meslek Okulu’nda endüstriyel robotik teori dersleri, heyecan verici bir uygulamalı ders haline geliyor
BİR COBOT İLE DERSLERİMİZ NASIL GEÇİYOR?
Universal Robots’un ücretsiz çevrimiçi eğitim platformu UR Akademi sayesinde önceden herhangi bir mesleki bilgimiz ya da tecrübemiz olmadan eğitim müfredatımıza uyarlamak çok kolay oldu. Konsept, modüler bir yapıya sahip ve zaten dersler için iyi ve sonsuz bir eğitim imkânı sunuyor.
Çevrimiçi UR Akademi e-öğrenim platformunda, 13 heyecan verici modül, ilk programlama bilgisini basit ve anlaşılır bir şekilde aktarıyor. Etkileşimli simülasyonlarda öğrenciler, örneğin konveyör bantlarını nasıl kontrol edeceklerini, “Cobot ile Tak-Çalıştır ve Üretime Başla!” konseptiyle çalışan uç elemanlarını nasıl yapılandıracaklarını veya nasıl kuracaklarını öğreniyorlar. Güzel olan şey, sınıfın çevrimiçi modülleri ile evden kullanmaya erişebilmesidir. Böylece hazırlık olarak öğrencilere modüller üzerinden çalışmalarına izin verebilir ve öğrenme etkisini artırabiliriz.
![](/media/1817556/we-blog_roboter-im-schulunterricht_cobot-integration_carl-benz-schule-koblenz_berufsschule_201119-3.jpg?width=800&height=533.0526315789473)
Universal Robots Eğitim, robotik derslerinde teori ve pratiği birleştiriyor
Bir sonraki adım, çevrimiçi UR Akademi’den öğrenilen teoriyi uygulamaya koymaktır. Bu örnekleri denemek için çevrimdışı simülatör URSim'e gidiyoruz. Biz, önceden okul bilgisayarına indirdik. Simülatörde, öğrenciler bir UR robotunun gerçek programlama ara yüzünü görüyor, böylece öğrenciler cobot’u bilgisayar aracılığıyla programlayabiliyorlar.
![](/media/1817557/we-blog_roboter-im-schulunterricht_cobot-integration_carl-benz-schule-koblenz_berufsschule_201119-2.jpg?width=800&height=533.0526315789473)
COBOT'U SINIFA DAHİL ETMEYİ NASIL BAŞARDIK?
Universal Robots'un sunduğu ücretsiz eğitim desteği bizi ikna etti. Modüler eğitim konsepti hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin başarılı öğretim için ihtiyaç duydukları her şeyi sunuyor. Ayrıntılı bir eğitim kılavuzu, biz öğretmenlerin öğrencinin ekranını görmek için bir robotu nasıl "çalıştırabilecekleri" hakkında açıklamalar gibi pratik ipuçları içerir. Aynı zamanda öğrencilerin bireysel programlama görevlerine nasıl devam ettiğimi anlayabilmeleri için kontrol panelinin görünümünün harici bir ekrana nasıl aktarılabileceğini de görürler.
Öğrenciler için uygulamaya yönelik görevleri içeren kapsamlı bir çalışma kitabı mevcuttur. Bunlar hem çevrimdışı simülatörde hem de gerçek eğitim hücresinde çözülebilir. Son olarak, çalışma notları özel konuları bir kez daha ayrıntılı olarak açıklar. Universal Robots Eğitim, mesleki ve teknik eğitim veren okul ya da eğitim merkezlerine teori ve pratiği ideal şekilde birleştiren çok yönlü bir eğitim paketi sunar.
ÖĞRENMEK OLDUKÇA EĞLENCELİ HALE GELDİ
Cobot’larla yan yana çalışma imkânı, öğrencilerimizin geleneksel endüstriyel robotlarla çalışmaya kıyasla robotiklere çok daha kolay ve daha hızlı erişmelerine olanak tanıyor. Bu sadece motivasyonlarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda makine kullanımındaki tutkularını da artırır. Öğrencilerimizin ortaya çıkardığı fikirlere her zaman şaşırıyoruz ve cobot ile öğrenmenin onları yalnızca günlük çalışma hayatında robotik otomasyon ile akıllı üretimin olduğu bir geleceğe hazırlamakla kalmayıp aynı zamanda inanılmaz derecede eğlenceli bir eğitim modeli de sunarak ilgiyi artırıyor.
![](/media/1817558/ur-tr-akademi-cta2021-01.jpg?width=800&height=374.23887587822014)