“Bir dansçı veya bilim insanının ne olması gerektiğine dair pek çok katı klişe var ve bu her iki disiplin için de gerçekten zararlı olabilir. Bilim insanları ve mühendisler için yaratıcılık, sorunlara yeni çözümler bulmanın anahtarıdır. Dansçılar için, teknik ve analitik olma yeteneği, pratiğinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilir” diyen Merritt, yeni nesil kadınların STEM'de bir kariyerin nasıl görünmesi gerektiğine dair beklentilere meydan okumak için ilham alacağını umuyor. Merritt Moore'un bu beklentilere, herkesin hayal edebileceğinden daha disiplinlerarası yollarla nasıl karşı çıktığının dikkate değer bir örneği, "Baryshnibot" adlı UR10e cobot’tur.

Merritt Moore laboratuvarda. 29 yaşındaki Merritt kendini çok disiplinli Kuantum Balerini olarak tanımlıyor.
Olağandışı ortaklık, Merritt'in Kuğu Gölü ve La Bayadere'yi Norveç Ulusal Balesi ile sahnelediği Oslo'da başladı. Ortak arkadaşları aracılığıyla Norveç'in başkentinde bulunan bir insan-robot etkileşimi şirketi olan Hiro Futures'ın Kıdemli Tasarımcısı ve Kurucu Ortağı Silje Gabrielsen ile rastgele tanıştı. Silje Gabrielsen, "Robotikte, yapay sosyal beceriler araştırıyoruz. Odak alanlarımızdan biri, insanlar ve robotlar arasında daha iyi iş birliğini nasıl geliştirdiğimizdir. Günümüz robotları, endüstriyel olmayan ortamlarda düzgün bir şekilde iş birliği yapmak için hâlâ birkaç beceriden yoksun. İnsanlarla iletişim ve etkileşim kurmak için sadece bir ekran veya ek donanım kullanmak yerine, daha sezgisel bir iletişim sistemi kullanmak istiyoruz; vücut dili" diyor.
“Bağlandım. Hafta sonları, provalardan sonra ve dans gösterileri arasında robotla hareketi keşfetmek için çalışırdım."
Moore'un hem profesyonel bir balerin hem de robotikle yakından ilgilenen bir astrofizikçi olduğunu duyduğunda, mükemmel bir eşleşme olduğunu hissettiğini söyleyen Gabrielsen, "İkimiz de bunun, bu etkileşimleri ve hareketleri daha fazla keşfetmek için harika bir fırsat olacağını düşündük," diyor. Merritt Moore'a ilk olarak ajansın kendi UR5e kolaboratif robotunu ödünç veren Norveçli tasarımcı Gabrielsen, ardından bir UR distribütörü aracılığıyla daha fazla erişime sahip daha büyük UR10e cobot’u ulaştırdı.
Merritt: "Bağlandım… Hafta sonları, provalardan sonra ve dans gösterileri arasında robotla hareketi keşfetmek için çalışırdım."
Çalışmaları, Boston'daki Harvard Üniversitesi'nde yeni ArtLab'ın ilgisini çekti ve onu, bu araştırmayı daha fazla araştırmak için ilk misafir sanatçılarından biri olmaya davet etti.
"Bu, Ocak-Şubat 2020'deki evlere kapanmadan hemen önceydi. Covid-19 pandemisiyle evde kalma başladığında, sadece robotlarla çalışmamın ilginç olduğunu düşündüm. Bir robotun çok uzun zamandır tek potansiyel dans arkadaşım olabileceğini tahmin edemezdim. Ama oldu…”

UR10e ile Merritt Moore. Harvad's Artlab'da, bir UR10e cobot ve bir insan arasındaki bir dans düetinin koreografisi incelenecek. Merritt ve ortağı Alice Williamson, Yapay Zekânın dans dili aracılığıyla insan yaratıcılığına nasıl ilham verebileceğini keşfedecek. © Photo by: Skjalg Vold
MERRITT, harvard ARTLAB'DA BİR UR10e COBOT İLE İNSAN ARASINDAKİ DANS DÜETİNİN KOREOGRAFİSİNİ ARAŞTIRACAK
Merritt, Baryshnibot adını verdikleri cobot’un aslında tekrar eden endüstriyel otomasyon görevleri için tasarlanmışken, karmaşık dans hareketlerine ayak uydurabilmesi için çok çalıştığını söylüyor. Merritt, kolaboratif robotlarla çalışma hikâyesini şöyle anlatıyor: "İnsan hareketine güvenli ve sezgisel bir şekilde tepki verebilecek bir makineye ihtiyacım olduğu için Universal Robots'tan bir cobot seçtim. Cobot’un kolay programlanabilmesi, risk analizine bağlı olarak insanlarla yan yana hiçbir güvenlik bariyerine ihtiyaç duymadan çalışabilmesi benim için harikaydı. Kolay yeniden programlanma özelliği sayesinde ona yeni dansları ve tarzları nispeten hızlı bir şekilde öğretmem kolaylaştı. Cobot’lar genellikle vidalama ve zımparalama gibi basit, tekrarlayan, monoton görevleri yerine getirir, bu yüzden insan hareketleriyle senkronize olmasının yollarını düşünmeye başladım”.
Merritt, The Koppel Project tarafından sağlanan bir stüdyo alanında çalışıyor. Daha sonra, performansını Londra'nın merkezindeki bir galeri alanına götürecek ve etkinliği halk için canlı yayınlayacak.

Merritt'in bir sonraki hedefi, astronot olmak. BBC Two kanalı tarafından Astronot Chris Hadfield yönetiminde zorlu bir seçim sürecinden geçerek seçilen 12 astronot adayından biri olan Merritt, "Astronot olma hayalim, şimdi robotlarla çalışmamın en büyük nedenlerinden biri. Uzay araştırmalarının geleceğinde çok ihtiyaç duyulacak bir uzmanlık olduğunu ve NASA başvurumu gerçekleştireceğini daha güçlü hissediyorum." © Photo by: BBC