Universal Robots tarafından yaklaşık 10 yıl önce icat edilen cobot; gelişmiş özellik ve ileri teknolojisiyle tüm sektör ve üretim proseslerinde sürekli tekrar eden, manuel yapılan, zorlu ya da riskli işler için kalite ve verimliliği artırmak, iş güvenliği ve sağlığını sağlamak için çalışanlarla herhangi bir güvenlik bariyeri olmadan yan yana çalışabilen endüstriyel robot koludur. İş birliğine dayalı (kolaboratif) çalışan yüksek hassasiyete sahip cobot’lar, esnek konumlandırma, güvenli kullanım, hızlı kurulum, uygun maliyet, kolay programlama ve entegrasyon, hafif ve kompakt yapısı, az alan kaplaması, düşük enerji tüketimi, 360° dönüş kabiliyeti, Türkçe kullanım imkânı ve hızlı yatırım geri dönüşü avantajlarıyla küçük ve ortak ölçekli şirketlerden büyük ölçekli çok uluslu şirketlere kadar robotik otomasyon için en ideal çözümdür.
Dünyanın 50’den fazla ülkesinde kullanılan cobot tam olarak nedir? İşte cobot hakkında bilinmesi gereken her şey.
İNSANLA İŞ BİRLİĞİ
İlk kez 1999’da ortaya çıkan Cobot kelimesi, iş birliği ve robot kelimelerinin birleşmesinden oluştu. Cobot’un robottan en önemli farkı, insanlarla etkileşim halinde olması. Cobot’lar ister insan ile beraber, ister uzaktan kontrol edilebilir şekilde rahat bir çalışma imkânı sunuyor.
Endüstriyel üretimlerde, dikkat gerektiren ve sık tekrarlanan iş yapış biçimleri, insanlar için bir yandan hata yapma ihtimalini ve iş kazalarını artırırken, diğer yandan da verimi düşürüyor. İnsanla iş birliğine dayalı robot olarak nitelenen ‘Cobot’, bu sorunların üstesinden gelerek, endüstriyel robot alanında bir devrime işaret ediyor. İş birliğine dayalı robot yani kolaboratif robot kısaca ‘Cobot’ ile endüstriyel robotiği yeniden keşfeden dünyanın bir numaralı iş birliğine dayalı robot firması Universal Robots, farklı erişim ve taşıma kapasitesine sahip UR serisinde UR3, UR5, UR10 ve UR16 yeni e-Series serisinde UR3e, UR5e, UR10e ve UR16e olmak üzere toplam 6 'Cobot'u ile sektörde bir devrin değişimine liderlik ediyor.

HER TÜRLÜ ENDÜSTRİ ALANINDA HER TÜRLÜ UYGULAMA İÇİN ROBOT
Cobot, yüksek hassasiyete sahip kolları sayesinde oldukça kolay bir programlama ile cıvatalama, zımparalama, taşıma, alma-bırakma, paketleme-paletleme-etiketleme, makine besleme, enjeksiyon kalıplama, CNC, kaynak, kalite kontrol, montaj, laboratuvar analiz ve test vb. birçok proseslerde kullanılabiliyor. Özellikle, günümüz üretim süreçlerinin değişime uğrayarak esnek bir hale gelmesi ihtiyacı, üretim teknolojilerini de bu yönde bir değişime zorluyor. Öyle ki, cobot’lar modüler yapısıyla, dar bir alanda çalışabiliyor, kolayca yer değiştirebiliyor, farklı proseslere uyarlanabiliyor. Cobot, her türlü endüstri alanında çeşitli uygulamalarda giderek artan bir şekilde kullanılıyor. Yakın zamanlarda gösteri sanatları gibi sıra dışı alanlarda da kullanılır hale geleceği öngörülüyor.
coboT, ÜRETİMİ ARTTIRIYOR
Cobot’un gittikçe artan popülaritesi sadece yetenekleri ile değil, aynı zamanda uygulamanın maliyeti ve bu maliyetin hızlı yatırım geri dönüşümü ile de açıklanabilir. Cobot, dünya ortalaması olarak altı ayda yatırım getirisi sağlıyor.
Çok yönlülüğü sayesinde düşük maliyete sahip Cobot'lar, robotların daha önce tek bir görev için uygulandığı yerlerde yeniden programlanabilir özelliğe sahip. Örneğin, üretim sürecinde yeni bir ihtiyaç ortaya çıkarsa başka bir makine almaya gerek kalmıyor. Çok basit olan programlama, bir uzmanın danışmanlığını gerektirmiyor. Cobot'lar, geleneksel robotun aksine, yarım saatten daha kısa bir sürede çalışabilme olanağı sunuyor.
En küçük geleneksel (konvansiyonel) endüstriyel robotlardan yüzde 40 daha hafif olan Cobot, insanlar için hiçbir tehlike oluşturmuyor. Geleneksel robotlara göre güvenlik standartları daha yüksek olduğundan, risk değerlendirme analizine bağlı olarak güvenlik kafesi olmadan insanlarla birlikte rahatça çalışma imkânı sunuyor. Ayrıca hafif yapısı, kolay programlanabilme özelliğiyle farklı noktalara kolayca taşınarak farklı proseslerde kullanılabiliyor. MIT Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2016’da yapılan bir çalışmada İnsan-Cobot iş birliğinin, tek başına çalışan bir insan ya da bir robottan yüzde 85 daha üretken olduğu tespit edilmiştir. Cobot’un üretkenlik avantajının yanı sıra, çalışanlar daha yaratıcı işlere yönelebilme imkânı yakalayabiliyorlar.

COBOT MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR, HIZLI YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLIYOR
Kolay programlama ve entegrasyon, hızlı kurulum, esnek konumlandırma, iş birliğine dayalı, insan ile beraber çalışmaya uygun yapısıyla (risk değerlendirmesine bağlıdır) kullanıcılara avantaj sağlayan Universal Robots, enerji verimliliği ve az alan kaplamasıyla sağladığı alan tasarrufuyla da işletmelerin maliyetlerini azaltıyor. Sanayi şirketleri, üretim sürecinde cobot kullanarak üretkenlik ve kârlılıkta artış, doğru istihdam konumlamasıyla zaman yönetiminde iyileşme ve fire malzemelerinde düşüş ile robot teknolojisine yaptıkları yatırımın hızlı geri dönüşünü sağlıyorlar.
UnIversal Robots AKADEMİ İLE COBOT KULLANIMI ÇOK KOLAY
Robotik otomasyonun herkes için erişilebilir olmasını sağlamak için çalışan Universal Robots, iş birliğine dayalı robot yani cobot kavramlarını öğrenmek ve robot kolunu programlamak isteyenler için web sitesinde 8 dilde ve 9 online modülde ücretsiz online eğitim verdiği Universal Robots Akademi ile harika bir robot eğitimi fırsatı sunuyor. Universal Robots Akademi sayesinde sadece 87 dakikada robot programcısı olabilir ve kendi cobot’unuzu ayrı bir programcıya ihtiyaç duymadan programlayabilirsiniz.
UR+ ÇÖZÜMLERİYLE ÜRETİM PROSESLERİNİZİ İHTİYACINIZA GÖRE ÖZELLEŞTİRİN
Universal Robots kolaboratif robotlarına yani cobot’lara kolayca entegre edilebilen gripper (tutucu), kamera sistemleri, aksesuar vb. çevre ekipmanlarıyla her türlü uygulamanızı ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz. Universal Robots+ platformunda bulunan Tak-Çalıştır ve Üretime Başla! konseptiyle cobot’lar, sınırsız uygulama ve sınırsız esneklik ile verimliliği artırıyor. UR+ platformunda sunulan farklı firmalar tarafından geliştirilmiş olan tüm ürünler; hızlı kurulum, kolay programlama ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için Universal Robots cobot’larıyla mükemmel şekilde entegre çalışmak üzere titizlikle test edilmiş ve onaylanmıştır.

SİZ DE BİR GELİŞTİRİCİ OLABİLİRSİNİZ
Robotik ya da otomasyonla ilgilenen, inovatif bir iş fikri olan, alanında global bir oyuncu olmak isteyen herkes dünyanın 1 numaralı kolaboratif robot markası Universal Robots’un UR+ platformu için ürün geliştirici ekibine katılabilir, Universal Robots mühendislerinin desteğini alarak ürün sertifikasını alabilir. Sertifikalı UR+ güvencesiyle dünyada rekabet etme ve inovatif ürünü tüm dünyaya pazarlama şansı sunan Universal Robots, 150’den fazla sertifikalı ürün ile kaliteli üretim ve otomasyon çözümleri sunuyor.