Geleneksel endüstriyel robotlar, sadece tek bir görevi yerine getirebilen ve ömrünün sonuna kadar aynı görevi sürdüren cihazlar olarak bilinirler. Fabrikanın farklı bir bölümünde otomasyonu sağlamak istendiğinde, başlangıçtaki robotun taşınması genellikle pahalı veya pratik olmayabilir. Bundan kaynaklı olarak ikinci bir endüstriyel robotun devreye alınması gerekebilir. Ayrıca, üretim süreçlerinde değişiklik yapılması veya teknolojik yeniliklerin entegre edilmesi gerektiğinde, mevcut robotun teknik özellikleri veya yazılımı uygun olmayabilir, bu da yeni bir robotun alınmasını zorunlu kılar.
Universal Robots'un kolaboratif robotları tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Cobot’lar, geleneksel otomasyon cihazlarından farklı olarak akıllı telefonlara benzer bir esneklik sunuyor. Her yerde ve her zaman kullanılabilecek şekilde tasarlanan cobot’lara yeni uygulamalar eklemek, akıllı telefonlara uygulama eklemeye benzer bir süreçle kolayca gerçekleştirilebilir.
Bu noktada Universal Robots'un cobot’ları, üç temel alanda yüksek teknik değişkenlik ve esneklik sunar:
Geleneksel endüstriyel robotlar, genellikle tek bir görevi yerine getirme yeteneğine sahiptir. Ancak, kolaboratif robotlar birçok farklı uygulama için sınırsız sayıda uç ekipmanı kullanabilirler. Bu uç ekipman ve bileşenler, özel mekanik değiştiriciler ve uyumlu yazılım ara yüzleri kullanarak birkaç dakika içinde değiştirmek mümkündür, bu da üretim duraklamalarını önemli ölçüde azaltır.
Özellikle son zamanlarda, robotların çalışma yeteneklerini artırmak için kameralar, sensörler gibi araçlar daha popüler hale gelmektedir.
Universal Robots, UR+ ekosistemi aracılığıyla tüm UR kollarıyla uyumlu genişleyen bir uç ekipman, bileşen ve yazılım portföyü sunar. Bu, müşterilere neredeyse her türlü uygulamayı karşılamalarına yardımcı olur.
Cobot’lar üretim hattının farklı bölgelerinde kullanılabilirliği ile büyük bir öneme sahiptir. Geleneksel endüstriyel robotlar, genellikle sabit bir konumda bulunurlar ve büyük ağırlıkları nedeniyle taşınmaları zordur. Bunun aksine, cobot'lar göreceli olarak küçük, kompakt ve hafif bir teknolojidir. Bu nedenle üretim hattında farklı iş görevlerinin gerçekleştirildiği, farklı noktalarda kullanılmak üzere kolayca taşınarak konumlandırılabilirler.
Örnek olarak, cobot'lar, malzemenin depodan üretim hatlarına yüklenmesi ve boşaltılması gibi görevler için mobil bir platforma kolayca monte edilebilirler. Cobot'ların önemli bir diğer avantajı ise entegre güvenlik özellikleri ve sınırlamalar sayesinde insanlarla yan yana çalışırken sorunsuz bir şekilde görev yapabilmesidir. Risk değerlendirmelerine bağlı olarak güvenlik çitine ihtiyaç duymaması diğer bir avantajdır, dolayısıyla cobot'un yeri değiştirilirken veya iş yerinde farklı göreve hareketi sırasında hiçbir bariyerin veya başka altyapının hareket ettirilmesine ihtiyacı yoktur.
Apple şirketi, App Store konseptiyle yazılım uygulamaları dünyasını tamamen değiştirdiğinde, yazılım uygulamalarının ve kullanımlarının dünyasında devrim yarattı. Benzer bir devrimi Universal Robots UR+ ekosisteminin konseptiyle gerçekleştirdi. Bu konsept, farklı araçlarla çalışmanın yanı sıra yazılı uygulamalarla da entegrasyonu mümkün kılar. Universal Robots'un kendi kontrol yazılımı sürekli olarak güncellenmekte ve kullanıcı arayüzü eğitim tabletinde geliştirilmektedir. Bu, yıllar önce bir UR cobot'a sahip olan birinin, aynı ürünün şimdi daha fazla değer sunmasını sağlar ve gelecekte otomatikleştirilecek uygulamaları da destekler.
UR ayrıca, son uç ekipmanları ve farklı pazarlara sunulan uygulamaları desteklemek için destek ağını genişletmektedir. Farklı uç ekipmanları ve kitlerle farklı üretim uygulamalarında kullanılma esnekliğiyle birlikte Universal Robots cobot'ları, otomasyon teknolojileri alanında en hızlı geri dönüş sağlayan bir yatırım sunmaktadır.