Robotik otomasyona geçmek ve cobot'lu otomasyonun gerçek değerini bilmek istiyorsanız doğru hesaplama yapmalısınız. Birçok işletme, robotların yatırım getirisini (ROI) hesaplarken robotun maliyetini işçinin aylık maaşına bölerek, robotun geri ödeme süresi üzerinden yapar. Ancak, bunu hesaplarken, kolaboratif otomasyonun işiniz üzerindeki toplam değeri ve etkisi unutulmamalıdır. Hesabınızı doğru yapmak için ilk maliyet hesabı yapılmalıdır ve otomasyona yatırım yapmanın kısa ve uzun vadeli bütün faydalarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Yatırım getirisi hesaplamasında, genel maddi ve maddi olmayan ticari etkileri dikkate alınır.
Bu blogumuzda kolaboratif otomasyona geçiş sürecinde yatırım getirisi hesaplarken dikkat etmeniz gereken konuları alt alta sıraladık:
TOPLAM ROBOT YATIRIMI HESABI NASIL YAPILIR?
Bir işbirlikçi robot kullanarak işinizi otomatikleştirmek istiyorsanız, öncelikle toplam robot yatırımınızı geleneksel bir endüstriyel robot yatırımıyla karşılaştırmanız gerekir.
Toplam robot yatırımınızı hesaplamak için ilk yatırım miktarı fiyata dahil edilmelidir. Ek sistem aksesuarları için ödenecek ücretleri ve oluşabilecek entegrasyon ücretlerini de göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü, gelecekte robotun bakım maliyetleri ve üretiminizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir robotun işletmenizde kolayca yeniden konumlandıracağınızdan emin olmalısınız. Geleneksel endüstriyel robotları devreye almayı düşünüyorsanız fabrikanızdaki üretim düzenini değiştirmeniz gerekebilir, bu da büyük bir işletme masrafına olabilir.
Örneğin, endüstriyel robota göre daha ergonomik bir yapıya sahip bir kolaboratif robotu devreye almak; kullanım kolaylığı, esneklik, dar alanda çalışabilmesi, kolay programlama ile avantajlıdır. Bunların yanı sıra teknolojisini güncel tutma ve bakım kolaylıkları nedeniyle de entegrasyon maliyetleriniz cobot’larla minimuma inecektir.
![](/media/1821252/dynamic_programming.jpg?width=796&height=447&mode=max)
PERSONEL GİDERLERİ NELERDİR?
Kolaboratif robotları konumlandırırken çalışan sağlığı, memnuniyeti ve güvenliği açısından da ele alınması gerekir. Üretiminizde cobot’lu otomasyona geçiyorsanız daha güvenli ve ergonomik çalışma ortamı sağlaması nedeniyle sağlık masrafları ve sigorta ile ilgili personel giderlerinde de tasarruf sağlarsınız.
Robotik otomasyona geçişte ergonomik olan ve insanlarla güvenli ve etkili bir şekilde çalışma becerisine sahip iş birliğine dayalı robotları benimserseniz, çalışanların iş kazası riskini minimuma indirirsiniz. Elle taşıma yapılan işlerde işçi sağlığı güvenliği sorunları, özellikle de kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları çok yaygındır. Kolaboratif robotların entegrasyonuyla bu sorunlar önemli ölçüde azaltılabilir. Çünkü daha az zahmetli ve tekrarlayan görevleri çalışanların yerine endüstriyel robot kolları yapar ve işletme içinde çalışanlar katma değeri daha yüksek görevler üstlenir. Ayrıca çalışanlar, robot teknolojisi hakkında bilgi edinerek işinizin büyümesini destekleyecek yeni beceriler edinme fırsatı kazanırlar.
İşletmenizi robotik otomasyona geçirdiğinizde, işe alım ve eğitim maliyetlerinden de tasarruf edersiniz. Cobot teknolojisi, neredeyse herkes tarafından kolayca kurulabilir, programlanabilir, yeniden programlanabilir ve bir işletmeye entegre edilebilir. Robot entegrasyonu ve kullanımı için yüksek uzmanlık seviyesinde istihdama ihtiyaç duyulmaz. UR robotlarını kullanarak üretim süreçlerinizi otomasyona geçirmek kolaydır, size zaman kazandırır ve kurulum sırasında üretimde herhangi bir aksama yaşanmaz.
![](/media/1821254/3-ur-cobots-at-tegra-medical-in-boston-us.jpeg?width=800&height=533)
KOLABORATİF OTOMASYONLA VERİMLİLİK ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
İşletmenizde yürütmekte olduğunuz tekrarlayan ve manuel süreçlerin sayısını hesaplayın. Bu görevleri kaç çalışan, ne kadar sürede tamamlıyor? Bu süreçleri robotlarla otomatikleştirirseniz kazanacağınız zamanı ve katma değeri daha yüksek görev ve önemli projeler için zaman harcayacak çalışanların sağlık ve güvenlik masraflarını hesaba katın. Bir cobot, işletmeniz için günde 24 saat tekrarlayan görevler üzerinde çalışırsa, ürünlerinizin fabrikadan çıkıp müşterinizin kapısına kadar giden süreçte ne kadar kâr ve zaman kazanacağınızı hesaplayın. Daha kaliteli bir üretim yaptığınızda, alabileceğiniz ek işleri düşünün. Bu, müşteri talebindeki artışı karşılamak için daha fazla işçi çalıştırmak anlamına da gelebilir.
OTOMASYONLA ÜRETİMDE İSTİKTAR NASIL SAĞLANIR?
Kolaboratif otomasyona geçerek ham madde kullanımında elde edeceğiniz tasarrufu ve verimliliğinizi hesaplayın. Müşteri sadakatinde elde edeceğiniz artışın işletmeniz için önemini de unutmayın. Üretim sürecinde kesintiler yaşadığınız ve ürün kalitesi düşük olan bir üretim hattınız varsa, ham maddeniz hem israf olur hem de iade alan ürünlerinizin oranı yükselir. Çünkü müşterilerinize yüksek kaliteli ve belli bir standardı yakalamış ürünlerle cevap veremediğinizde müşterilerinizin size olan sadakati azalacaktır. Kolaboratif robotlarla teknoloji; kesintisiz ve yüksek kaliteli ürün sağladığından, boşa harcanan ham madde sayısını da önemli ölçüde azaltır. İşçiler ve robotlar birlikte daha başarılı sonuçlar elde edeceğinden işinizi de büyütürsünüz.
Ayrıca, eğer düzensiz bir üretim hattınız varsa, kolaboratif robotla otomasyon kurmaya kıyasla bir çalışanı bu görevler üzerinde çalıştırmanın artılarını ve eksilerini hesaplayın. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak yapacağınız hesabınızda robotik otomasyonunun işletmenize getireceği kısa ve uzun vadeli değer hakkında gerçek bir fikir elde edebilirsiniz. İşinizin büyümesine, gelişmesine, sürdürülebilirliğine ve rekabet edebilirliğine yapacağınız bu yatırımla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Universal Robots cobot uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi ve detaylar için UR internet sitemiz üzerinden e-kitapları indirebilirsiniz:
![](/media/1815844/ur_linkedin_e-kitaplar.jpg?width=800&height=381.436919903747)