COBOT'LA GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAmı yaratılıyor
Güvenlik konusu laboratuvar otomasyonuna geçişin bir diğer büyük etkenidir. Cobot'lar bu alanda da önemli katkılar sağlayabilir. İnsanların potansiyel olarak tehlikeli vücut sıvılarına ve kimyasallara maruz kalmasını azaltabilir, ayrıca yüzeylerin ve numunelerin kontaminasyonunu önleyebilirler. Laboratuvar teknisyenleri, artık tekrarlayan, manuel görevleri yerine getirmesi gerekmediği için zamanlarını daha değerli ve analitik faaliyetlere harcamakta özgürler. Bu, laboratuvardaki sonuçların hastalar için uygulanabilir tedavilere dönüştürülmesinde zaman çizelgelerinin hızlandırılmasına yardımcı olur.
laboratuvar robotİK OTOMASYONUNDA BAŞARI HİKÂYELERİ
Laboratuvarlarda robotik otomasyon, ilaç sektörü için teorik bir gelecek durumu söz konusu değildir. Günümüzde rekabetçi kalmak, maliyetleri kontrol etmek ve laboratuvar ortamlarındaki verimliliği artırmak isteyen şirketler için robot kullanımı giderek standart hale geliyor. Cobot'ların dar ya da sınırlı alanlarda veya örneğin masaüstünde rahatlıkla kullanılabilirliği, programlama ve kurulum kolaylığı, üretimdeki esnekliği ve çok yönlülüğü, onları sektörde giderek daha fazla aranan bir çözüm haline getiriyor.
Cobot'ların laboratuvarlara değer kattığı kullanım örneklerine birlikte bakalım.
İLAÇ KEŞFİNDE COBOT KULLANIMI HANGİ FAYDALARI SAĞLIYOR?
İlaç keşfi, hastalıklar ve rahatsızlıklar için yeni ilaç ve tedavilerin geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanması sürecidir. Potansiyel yeni ilaçların çok az bir kısmı aslında bu süreçten geçerek piyasaya sürülüyor, bu genellikle on yıldan fazla sürebilen bir süreçtir. İlaç keşfinde cobot'ların kullanılması, daha hızlı ve daha kesin deneylere olanak sağlayarak potansiyel adayları belirlemek için tipik olarak binlerce, hatta milyonlarca bileşiğin taranmasını içeren süreci dönüştürüyor.
İngiltere teknoloji şirketi Labman Automation Ltd, UR3e cobot'larını MultiDose ilaç keşif sistemine entegre etti. Şirket, numune hazırlama, bileşik yönetimi ve yüksek verimli tarama gibi ilaç keşfiyle ilgili çeşitli görevleri kolaylaştırdı. Sonuç olarak işletme, projelerde laboratuvar teknisyeni başına ortalama altı saat zamandan tasarruf sağladı. Daha fazla bilgi için burayı tıklayın.
![](/media/1831142/2272x1278-1.jpg?width=800&height=449.99999999999994)
![](/media/1831142/2272x1278-1.jpg?width=0&height=0)
![](/media/1831142/2272x1278-1.jpg?width=0&height=0)
COBOT'LAR KLİNİK LABORATUVAR İŞ AKIŞLARINI NASIL KOLAYLAŞTIRIYOR?
Cobot'lar, klinik laboratuvardaki iş akışlarını da kolaylaştırıyor; özellikle numunelerin sınıflandırılması söz konusu olduğunda, farklı testler için numunelerin uygun şekilde tanımlanmasını ve organize edilmesini sağlıyor. Ek olarak cobot'lar, vücut sıvılarının bileşenlerinin daha ileri analizler için ayrılmasında kritik bir adım olan santrifüjleme işlemini gerçekleştirebilir. Hassas hareketleri ve gelişmiş kavrama yetenekleri, hassas laboratuvar malzemelerini kolaylıkla kullanmalarına olanak tanır.
Bunun başarılı bir şekilde nasıl yapılabileceğinin bir örneği, Danimarka'nın Gentofte kentindeki Kopenhag Üniversitesi Hastanesi'dir. Bu ünlü hastane, UR5e cobot'larını klinik laboratuvar ortamına başarıyla dahil ederek kan örneklerinin işlenmesi ve işlenme biçiminde devrim yarattı. Hastane, analiz edilmesi gereken kan örneklerinin miktarında %20'lik bir artış yakaladı. Cobot'lar, laboratuvar ekibinin tüm bu numunelerin %90'ının bir saat içinde analiz edilmesini sağlamasına yardımcı oluyor. Robotlar, flakonun kapak rengine göre örnekleri seçmek ve tanımlamak ve doğru test yoluna yönlendirmek için bir görme sistemi kullanarak seri olarak çalışıyor. Test sonuçlarının daha hızlı geri dönüş süreleri, daha iyi hasta bakımını mümkün kılıyor ve sağlık profesyonellerinin tedaviler veya müdahaleler konusunda zamanında kararlar almasına olanak tanıyor.
![](/media/1831143/2272x1278-2.jpg?width=800&height=449.99999999999994)
COBOT'LAR VERİMLİ GÜVENLİ LABORatuvar İÇİN KRİTİK BİR TEKNOLOJİ
Cobot çözümlerimizin laboratuvar operasyonlarınızı nasıl dönüştürebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin. Başvurunuzu değerlendirerek sizi nitelikli bir UR çözüm ortağımızla buluşturalım, canlı bir demo uygulaması ayarlayalım ve otomatikleştirmeyi düşündüğünüz uygulamayı birlikte ele alalım.