UR cobot'ların çok yönlülüğü üreticilerin farklı koşullara hızlı adaptasyonuna olanak sağlar. Örneğin, çalışanları zorlayan iş gücü ve hem çevrim zamanını hem de personel maliyetlerini azaltma ihtiyacı, otomobil devi Nissan'ı Yokohama üretim tesisinde iki UR10 cobot’u yerleştirmeye yöneltti. Montaj görevlerine yardımcı olması amaçlanan cobot'lar, ilk olarak silindir kapağı kam braketlerindeki cıvataları gevşetmek üzere görevlendirildi. Cobot'larımızın çok yönlülüğünden yararlanarak, UR10 cobot’lar daha sonra motor bloğu giriş manifoldları kurma sürecine yardımcı olmak için yeniden konuşlandırıldı, bu da çalışanlarla yakın iş birliği içinde çalışmak anlamına geliyordu. Nissan Motor Bölümü Alt Bölüm Şefi, "UR robotunu, çevrim zaman aşımlarını gördüğümüz herhangi bir yere taşıyarak, duruma esnek bir şekilde yanıt verebilecek üretim ekipmanı oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.

Nissan, insanlarla yakın iş birliğini içeren görevler de dahil olmak üzere bir dizi montaj görevinde UR10 cobot'ları devreye aldı.
Aylık yaklaşık 400 bin parça üretim hacmine sahip önde gelen araç görsel-işitsel ve navigasyon ürünleri üreticisi PT JVC Kenwood Electronics Indonesia (JEIN), üretkenliği ve ürün kalitesini artırırken operasyonel maliyetleri düşürmek ve çalışan güvenliğini artırmak için 7 adet UR3 cobot’unu devreye aldı. İş birliğine dayalı otomasyon çözümlerinin uyarlanabilirliğini gösteren JEIN, cobot'larını tesiste vidalama, lehimleme, alma ve bırakma olmak üzere üç önemli görevi yerine getirecek şekilde programladı. JEIN'de Universal Robots'un başarılı bir şekilde benimsenmesinin ardından, JVC Kenwood Group şimdi Japonya, Çin, Malezya ve Tayland'daki operasyonlarında UR cobot'ları kullanmayı düşünüyor.

Universal Robots cobot'larının risk analizine bağlı olarak hiçbir güvenlik bariyerine ihtiyaç duymadan çalışanlar ile yan yana olması JEIN'de cobot kullanılmasını sağlayan büyük bir faktördü.
MONTAJ OTOMASYONUNDA COBOT'LAR TÜM SORUNLARI ORTADAN KALDIRIYOR
UR+ ekosistemi, vidalama ve somun sıkmadan yerleştirmeye kadar tüm montaj uygulama gereksinimlerinizi karşılamak için tasarlanmış çok sayıda UR+ Uygulama Kiti ve bileşen içerir. Bugünün zorlu, Covid-19 pandemisinden etkilenen iş gücü piyasası nedeniyle nitelikli işi gücü sıkıntısı yaşayan üreticiler ya da devamsızlık sorunu yaşayan üreticiler, UR+ ekosistemiyle iş gücü açığını kapatacak montaj otomasyon çözümleri bulacaklar. Ayrıca montaj hatlarında ciddi kesintilere neden olan sosyal mesafe gereksinimleri ile üreticiler, güvenlik çitlerine ihtiyaç duymadan üretim hatlarında insanların yanında kullanımı kolay ve güvenli olan robotik otomasyonu keşfedecekler.
Örneğin, SPATZ otomatik takım değiştirme ve bağlantı elemanlarının otomatik beslenmesine sahip otomatik bir vidalama sistemidir. Sistem, bir alma-bırakma sistemi aracılığıyla otomatik takım değişimi ve bağlantı elemanları besleme ünitesi sağlayan en az yedi UR+ bileşenini entegre eder.
Sistem, Universal Robots'un kullanımı kolay kontrol kumandası (teach pendant) ile tam entegrasyon sağlayan bir yazılım anlaşması olan URCap aracılığıyla kolayca programlanabilir. SPATZ, farklı tipte vidalama aletlerinin ve tutucunun kullanılmasını sağlayan modüler tasarımı sayesinde, farklı geometrilere sahip bağlantı elemanlarını ve çok çeşitli vidalama uygulamalarını işleyebilir. Sistemlerin devreye alınmasından önce yalnızca birkaç ilgili pozisyonun öğretilmesi gerektiğinden, hareket dizilerini programlamak hem hızlı hem de kolaydır. Standart olarak dahili bir besleme ünitesi dahildir, ancak alan sınırlıysa harici bir besleme ünitesi de kullanılabilir.

Çok yönlü SPATZ sistemi, cobot’ların çok sayıda iş adımının gerçekleştirilmesine izin verir.
UR+ ekosisteminde mevcut olan bir başka montajla ilgili ürün, kolaboratif çalışma alanlarına gelişmiş montaj yetenekleri getirmek için inşa edilmiş eksiksiz bir besleme ve sürücü paketi olan Visumatic'in VCM-3X.2 cobot sabitleme sistemidir. Sezgisel öğretme yöntemiyle tam entegrasyon sağlayan dahili URCap eklentisi sayesinde kurulum kolaydır. VCM-3X.2, 2,25 kg’dır ve kolay kurulum için doğrudan ön panel montajı, USB sürücüsünde bir URCap eklentisi dahil, montaj uygulamalarınıza başlamak için gerekli tüm donanım, yazılım ve sensörlerle birlikte gelir.

VCM-3X.2, her vidayı talep üzerine teslim eden ve tekrarlanabilir bir bağlantı işlemi için tahrik miline gönderen bağlı bir vidalı besleme sistemiyle birlikte gelir.
Covid-19'un devam etmesi nedeniyle üreticilerin eşi benzeri görülmemiş düzeyde belirsizliklerle karşı karşıya olduğuna şüphe yok. Pandemi, beraberindeki kısıtlamalar, sosyal mesafe gereksinimleri ve nitelikli iş gücü açığı, iş sürekliliği için üreticilerin karşı karşıya kaldığı bir zorluktur. Universal Robots kolaboratif robotları, bu öngörülemeyen zamanlarda üretimde uyum sağlamanız ve hayatta kalmanız için ihtiyaç duyduğunuz esneklik, güvenlik, kullanım kolaylığı ve oldukça küçük alanlarda çalışma imkânıyla çok önemli avantajlar sunarak üretiminizi kesintisiz sürdürmenizi sağlar. Ayrıca, geleneksel otomasyonun aksine, Universal Robots cobot’larıyla otomasyon, düşük maliyetle hızlı bir şekilde adaptasyon ve devreye almanız mümkündür. Esnek üretim avantajı sunan iş birliğine dayalı robotlar, her büyüklükteki şirket için geleceğe yönelik robotik otomasyonun kolayca devreye alınmasını ve montaj uygulamalarının büyük bir hassasiyetle gerçekleştirilmesini sağlar.