UR+ İHTİYAÇ DUYULAN TÜM YAZILIM VE DONANIM İÇERİYOR
UR+ platformu üzerinden erişilebilen Universal Robots’un paketleme ve paletleme Uygulama Kitleri, ekipmanları ve yazılımları, üreticilere cobot destekli paketleme-paletleme görevlerini geliştirmek için uygun yöntemleri sunuyor. Geleneksel, zorlu paletleme sistemlerine kıyasla çok hızlı ve kolay çok sayıda yöntem öneriyor. UR robotlarla kolayca entegre olacak şekilde tasarlanmış, yazılım, kamera sistemleri ve tutucular gibi aksesuarlar dahil sektörün en büyük ve en kapsamlı sertifikalı ekipman ekosistemi UR+, Sertifikalı Uygulama Kitleri, paletleme, montaj, kalite kontrol vb. birçok belirli uygulamalara odaklanmış donanım ve yazılım paketleriyle yeni nesil bir kolaylık sağlıyor. Paletleme Uygulama Kitleri, paletleme otomasyonunu hızla kullanıma almak için ihtiyaç duyacağınız tüm yazılım ve donanımı içeriyor. Bu ekosistem, özellikle birbiriyle bağlantılı birçok farklı bileşenleri bir paketleme ve paletleme sistemine entegre etme işlemlerini zor ve zaman alıcı bulan küçük ölçekli şirketler için önemli fırsatlar içeriyor.
UR20 COBOT YARATICI ÇÖZÜMLER İÇİN TASARLANDI
Universal Robots kendi ağırlığı 64 kg olan UR20 cobot’u, alanında rakipsiz 20kg kaldırma, 1750 mm erişim, 230V tek faz enerji ihtiyacına sahip paletlemeye ek olarak, kaynak, malzeme taşıma, makine yükleme ve makine besleme uygulamalarına yaratıcı çözüm sunmak için tasarladı. UR20 aynı zamanda, daha da hızlı döngü sürelerine ve daha ağır yüklerin taşınabilmesine imkân tanıyor. Universal Robots’un incelikli mühendislik deneyimi sonucunda ortaya çıkan UR20 tamamen yeni bir bağlantı parçası tasarımına sahip. Bunun yanı sıra dar alanda kurulabilen cobot, şirketlerin mevcut üretim alanlarında daha fazlasını yapmasına olanak veriyor.
2 HAFTADA COBOT TESLİMATI
Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan yarı iletken kıtlığı, iş gücü ve ekipman zorlukları, üretim sürecinden kaynaklı teslimat gecikmelerini de beraberinde getiriyor. Bir cobot, 100'den fazla ayrı tedarikçiden sağlanan yaklaşık 600 farklı parçadan oluşuyor. Bunlardan herhangi birinin mevcut olmaması, üretimin tamamlanmasında ve bitmiş bir robot kolunun müşterilere tesliminde gecikmelere yol açıyor. Şirketlerin üretimde önemli bir büyüme kaydetmelerine olanak tanıyan Universal Robots, temel bileşenlerin küresel kıtlığına ve devam eden teslimat sorunlarına rağmen cobot'ları kısa bir sürede teslim etmeyi başarıyor. Parça tedariki ve üretime olan yaklaşımıyla küresel tedarik zinciri sorunlarının üstesinden gelen Universal Robots iki hafta gibi kısa bir sürede teslimat gerçekleştirebiliyor.
TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNDE UYGULAMALI SEMİNERLER DEVAM EDİYOR
Universal Robots Türkiye ekibi ve iş ortakları, cobot teknolojisi ile paketleme ve paletleme çözümlerini anlatmak, uygulama tecrübeleriyle detaylı bilgi paylaşmak için birçok ilde bir araya geliyor. Cobot teknolojisiyle tanıştıran ve insan-robot iş birliğinin ele alındığı etkinliklerde paketleme-paletlemede kolaboratif robot otomasyonuyla şirketinize hangi avantajları getirebileceğine dair canlı cobot demo uygulamalarını deneyimleme fırsatı sunuluyor. Firmalarla, projelerinde ilham olacak birçok farklı uygulama kalite kontrol, vidalama, dağıtma, kaynak, paketleme vb uygulama örnekleri ile detaylı bilgiler paylaşılıyor.