Son teknolojiye sahip bir cobot, güvenebileceğiniz ve yan yana çalışabileceğiniz iyi bir iş arkadaşı olabilir. Cobot’lar her türlü endüstri alanında birbirinden farklı uygulamalar için şirketler tarafından büyük talep görmeye devam ediyor. Robotlu otomasyona geçiş için kolaboratif robot kullanarak şirketinizin elde edeceği en önemli 5 avantajı değerlendireceğiz.
1. İŞ YERİNDE COBOT DEMO İMKÂNI
Robotik otomasyona geçiş sürecinde, şirket sahipleri ve üretim yöneticileri, kendi gereksinimleri için doğru cobot’u bulmak ve seçmek için araştırma yapacaktır. Otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve size fikir verecek ayrıca kolaboratif robotlarla tanışarak tüm avantajlarını keşfedeceğiniz iş yerinde demo uygulamasında UR Uzmanlarımızla projelerinizi değerlendirerek en uygun uygulama ve cobot seçimi yapabileceksiniz. Örneğin; Universal Robots’un UR3e, özellikle dar çalışma ortamları için uygundur. Tüm eklemlerini 360 derece döndürebildiğinden ve 6. eksende sonsuz dönüş imkânı sağladığından, yüksek hassasiyetli montaj ve vidalama işlerini kolaylıkla üstlenebilir. Endüstriyel robot kolumuzun üretim süreçlerinizi nasıl ve ne şekilde destekleyeceği noktasında sayısız alternatif bulunuyor.

Universal Robots’un sunduğu Uygulama Sihirbazı ise doğru robot kolunu seçerken sizi adım adım destekler. İlgili taraflar, cobot çözümleri için çeşitli seçenekler hakkında fikir edinir ve çalışanlar uygulamanın bir simülasyonunu elde edebilir. Ancak robotik otomasyona geçişte, biraz daha fazla tavsiye gerektirebilecek durumlar söz konusu olabilir. Bu noktada Universal Robots, robot uzmanlarının programlama ve kurulumla ilgili ilk değerlendirmesini yaptığı, iş yerinde ücretsiz ve bir cobot özelliklerinin tanıtıldığı demo uygulamasıyla değerlendirme imkânı sunuyor.
2. HIZLI KURULUM VE KOLAY PROGRAMLAMA
Cobot’lar sadece beş adımda programlanabiliyor. İlk olarak, cobot’a uç elemanı monte ediliyor. Kolaboratif robot, çeşitli farklı cihazlarla donatılabiliyor, uç elemanı monte edildikten sonra, cobot yörüngesi ve hareket türleri tanımlanıyor; bunun için çeşitli seçenekler bulunuyor. Bu hareket türlerini tanımladıktan sonra cobot çalışmaya başlıyor. Üçüncü adımda, cobot'un uç elemanı etkileşimi programlanıyor.
Cobot artık işlevselleşiyor, yalnızca, güvenli bir ortamda insanlar ile yan yana doğrudan çalışabilecek şekilde programlanması gerekiyor. Beşinci ve son adım uygulamanın döngü sürelerini daha da optimize etmek için robotun geçiş noktaları arasındaki hareket süresini kısaltmak. Bir kullanıcı olarak, optimizasyon dönüş yarıçaplarını uyarlayarak veya ivmeyi artırarak gerçekleştirebiliyorsunuz.
Uzmanlarımız, uygulamayı programlamanıza ve tüm sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca, UR Akademi’nin 16 dilde ücretsiz çevrimiçi eğitim modüllerini özellikle yeni kullanıcılara öneriyoruz. Robotumuzun temel programlama adımlarını birkaç saat içinde öğrenmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca sınıf eğitimimizde bilginizi derinleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, bir cobot kurmak için robotik uzmanı olmanıza gerek yok.

3. DAHA AZ MALİYETLİ VE ESNEK ÜRETİM İMKÂNI
Üretim kapasitesinin tamamını kullanmanıza rağmen verimlilik istediğiniz seviyede değilse ve çalışanlarınız çok fazla mesaiye kalıyorsa bir cobot sizin bu sorununuzu çözecektir. İş birliğine dayalı robot, sadece mesai saatlerinde değil 7/24 çalışabilir ve esnek üretim imkânı sunar. Çalışanların ihtiyaç duyduğu molaları yapmadan sürekli çalışarak ve esnek üretimle verimlilik artar. Manuel yapılan üretim süreçleri, tamamen cobot tarafından daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilir ve üreticiler aynı zamanda daha yüksek ürün kalitesi elde edebilir.
4. ÇALIŞAN SAĞLIĞINI KORUMA VE İŞ MEMNUNİYETİ
Cobot'ların en önemli amaçlarından biri, özellikle fiziksel olarak yorucu ve monoton işlerde, üretim sırasında çalışan sağlığını korumak ve daha verimli olacakları işlere atamaktır. Sağlıklı ve mutlu çalışanlar en önemli şirket kaynağı olduğundan, insan- robot iş birliğinin en önemli bu avantajı özellikle işverenleri etkileyecektir.

Bir diğer avantaj, insan-robot iş birliğinin her zaman sorunsuz çalışmasını sağlamak için cobot’lar tüm iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini karşılar. Cobot’lar risk analizine bağlı olarak hiçbir güvenlik bariyerine ihtiyaç duymadan çalışanlar ile yan yana güvenle çalışabilir. Bir güvenlik bölgesi olmasa bile çalışanlar cobot ile birlikte güvenle çalışabilir.
5. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMLE REKABET AVANTAJI
Cobot'lar bir şirkette üretime entegre olur olmaz avantajları hissedilmeye başlanır. Çalışanlar, yeni kazandıkları zamanı daha verimli işler veya mesleki eğitim için kullanabilir, örneğin bir cobot'un nasıl kurulup programlanacağını öğrenmek için. Robotlu otomasyona geçişin amacı, teknolojik makinelerin insanları desteklemesi, zor ve tekrarlayan işlerden kurtarması ve daha katma değeri olan işlerde çalışmalarını sağlamaktır. Son derece rekabetçi bir pazarda şirketler, cobot kullanımıyla yenilikçi şirket izlenimi yaratacak ayrıca nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşamayarak sürdürülebilir üretimle rekabet gücü kazanacaktır.