Bir cobot ile geleneksel robot arasındaki temel farklar sırasıyla tasarımı, güvenliği, çok yönlülüğü, kurulum ve programlama kolaylığı olarak sayılabilir. Size Universal Robots kolaboratif robotunuzu kullanmaya başlamanın şaşırtacak kadar kolay olduğunu göstermek istiyoruz. Çünkü, herhangi bir robot programlama tecrübesi olmayan herkesin kolayca yapabileceği kadar programlaması kolaydır.
KOLABORATİF ROBOT KULLANMANIN AVANTAJLARI NELER?
Cobot'unuzu kullanmaya başlamadan önce, kolaboratif robotun gelişinin şirketiniz için ne gibi avantajlar sağlayacağını bilmeniz önemlidir. Bu avantajlar şöyle sıralanabilir:
Çok yönlülük: Universal Robots cobot'ları, çalışanları tekrarlayan, zor veya tehlikeli durumlardan kurtararak çoklu görev yapabilir. Vidalama, zımparalama, yapıştırma veya kaynak gibi pek çok uygulamanın yanı sıra cobot'un programlanmasına ve uç elemanlarına bağlı olarak seçebileceğiniz pek çok seçenek mevcut.
Güvenlik: Sertifikalı güvenlik sistemleri, risk analizlerine bağlı olarak güvenlik bariyerine ihtiyaç duymadan çalışanlarla yan yana çalışmalarını sağlar. Ayrıca, karşılaştıkları bir engelle minimum düzeyde temas ettikleri anda duracak şekilde programlanmıştır.
Otomasyon: Cobot’lar, küçük ve orta ölçekli şirketlerde (KOBİ’ler) hem de çok uluslu şirketlerde üretim kapasitesi ve esneklik sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı oluyor. Cobot'larımız her gün 55 binden fazla üretim merkezinde çalışıyor.
İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ROBOTUNUZU KULLANMAYA NASIL BAŞLAYABİLİRSİNİZ?
Bunun için robotik uzmanı olmanıza gerek yok. Bilgisayar uzmanı veya programcılardan yardım almaya da ihtiyacınız olmayacak. Cobot'unuzu kullanmaya başlamak düşündüğünüzden daha kolaydır. Cobot kullanmanın adımlarına gelecek olursak:
1. Kurulum ve yapılandırma
Cobot'unuzu paketinden çıkarmak, monte etmek ve ilk görevi planlamak bir saatten az sürer. Herhangi bir operatörün yapabileceği kadar kolay bir iştir. Size daha sonra göstereceğimiz Universal Robots araçları sayesinde bir cobot’un tam konfigürasyonu yarım günden fazla sürmez.
2. Programlama
Tescilli, sezgisel 3D görüntüleme arayüzümüz, programlama deneyimi olmayan herhangi bir çalışanın robotik bir kolu hızlı bir şekilde kurmasını ve çalıştırmasını sağlar. Kolayca istediğiniz noktalara taşıyın veya kullanımı kolay dokunmatik el kumandası üzerindeki oklara dokunun.
COBOT'UNUZDAN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANABİLECEĞİNİZ ARAÇLAR
Universal Robots yalnızca cobot'unuzun kurulumunu ve programlanmasını kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda bilgi ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanabileceğiniz farklı kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklar;
UNIVERSAL ROBOTS AKADEMİ
Otomasyonu herhangi bir kullanıcı için erişilebilir kılmak için Universal Robots olarak cobot hakkında ücretsiz bir çevrimiçi eğitim aracı sunuyoruz. UR Akademi; basit modüller aracılığıyla, pratik bir şekilde ve etkileşimli simülasyonlarla cobot'unuzun işleyişi hakkında bilgi edinmek için sıra dışı bir fırsattır. Türkçe dil seçeneği dahil olmak üzere 16 farklı dilde eğitim alabileceğiniz UR Akademi sayesinde robot programcısı olmanız sadece 87 dakikanızı alacaktır.
UR+ ÇÖZÜMLERİ
UR+ çözümleri, cobot'unuzu son teknoloji ürünlerle kişiselleştirebileceğiniz çevrimiçi bir platformdur. UR + çözümlerinde cobot’larınız için özelleştirilmiş uç efektörler, koruyucu kapaklar veya takım değiştiriciler gibi robotik aksesuarlar, simülasyon ve çevrimdışı programlama modüllerine sahip yazılım araçları ve cobot’larla deneyiminizi geliştirmek için bağımsız URCaps eklentileri bulacaksınız.
UYGULAMA SİHİRBAZI
Uygulama sihirbazı, uygulamaları kendiniz kolayca oluşturabilmeniz için Universal Robots'un en yeni aracıdır. Cobot'unuzun devreye alınmasını daha da hızlı hale getiren talimatlar, grafikler ve işlevsel simülasyonlar sayesinde bir uygulamayı çevrimiçi olarak yapılandırmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Makine besleme, vidalama ve paketleme bu yeni ürünün piyasaya sürülmesi için mevcut olan üç uygulamadır. Ancak çok yakında daha fazlası eklenecektir.
SANAYİDE HANGİ UYGULAMALARI OTOMATİKLEŞTİREBİLİRSİNİZ?
Universal Robots'un iş birliğine dayalı robotu, şirketinizdeki hemen hemen her faaliyeti otomatikleştirebilir ve bu durum üretim hatları için uygun maliyetle uygulanabilir. Kolaboratif robotların üstlenebilecekleri başlıca görevler şunlardır:
Alma-bırakma: En çok tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek üretiminize değer katar.
Enjeksiyon kalıplama: Prototipleme ve kısa üretim süreleri için enjeksiyon kalıplarının hızlı ve doğru şekilde işlenmesini gerçekleştirebilir. Enjeksiyon süreçleri sonrası trimleme, kalite kontrol vb. montaj proseslerinde kullanılabilir.
Paketleme, paletleme ve etiketleme: Farklı endüstrideki farklı ürün ya da yarı mamullerin paketlenmesi, paletlenmesi ve etiketlenmesinde kullanılır.
Kalite kontrol: Ürünlerinizde yüksek bir standart sağlamak ve kalite sürdürülebilirliği için kalite kontrolünü otomatikleştirebilir.
Montaj: Robotik kollar sayesinde montaj hatlarındaki üretim hacminiz ve kalite optimize edilir.
Çapak alma-zımparalama ve parlatma: Yüzey işleme süreçlerinizde standartlaşmayı ve sürdürülebilirliği garanti etmek için kullanılır.
Makine besleme: Cobot'lar makine besleme-boşaltma yeteneğine sahip olduğundan çalışanlarınızı bu görevden kurtarabilirsiniz.
Vidalama: Robotik kollar büyük bir hassasiyetle vidalayabilir ve cıvataları sıkılabilir.
Laboratuvar testleri ve analizleri: Alanın verimli kullanılmasını, esnekliğini ve çevre birimlerinin sorunsuz entegrasyonunu gerektiren laboratuvarlarda, cobot’larla araştırma projelerini otomatikleştirebilirsiniz.
Yapıştırma, dağıtma ve kaynak: Cobot’lar üretilen atığı azaltma ve yapıştırma, dağıtma ve kaynak görevlerinde sarf malzeme tüketimini-maliyeti azaltırken, kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırır.
CNC: Cobot’lar sayesinde CNC uygulamalar otomatikleştirebilir.