Dördüncü sanayi devrimi tüm hızıyla devam ederken hem üretim sürelerini hem de maliyetleri azaltarak üretim süreçlerinin modernize edilmesi büyük önem taşıyor. Teknolojinin sanayi devrimi dünya çapındaki ekonomilerin büyük çoğunluğu için endüstri otomasyonuna dayanıyor. Şirketler ve üretim sistemlerinin robotlaşmasının, çoklu görevde imalat süreçlerine entegre edilmesi üretimi otomatikleştirerek zamanın kaynakların ve malzemelerin daha iyi yönetilmesini sağladı.
Bu yıl 24 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan sektörün de merakla beklediği, Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından hazırlanan 2020 Dünya Robotik Raporu’na göre; 2019 yılında dünya genelindeki fabrikalarda yüzde 12’lik artış ile 2,7 milyon ünite yeni robot kurulumu gerçekleştirilerek bu alanda bir rekora imza atıldı. Dünya genelindeki yeni robot satışları, 2019’da 2018'e kıyasla yüzde 12’lik bir düşüş ile 373 bin ünite olarak gerçekleşti. Ancak söz konusu rakam, halen kaydedilen en yüksek üçüncü satış hacmi olarak kayıtlara geçti.
Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki sonuçları yıl bitmemesi sebebiyle henüz tam olarak değerlendirilemese de 2020'nin geri kalan aylarının 'yeni normale' uyum sağlayacağı ön görülüyor. Robot tedarikçileri, yeni uygulamalar ve gelişen çözümlere uyum sağlıyor ancak bu yıl büyük ölçekli siparişlerden büyük bir teşvik beklenmiyor. Çin bu durumun dışında tutuluyor çünkü Covid-19 ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da tespit edildi ve ülke zaten ikinci çeyrekte toparlanmaya başladı. Diğer ekonomiler şu anda dönüm noktasında olduklarını açıklarken, kriz öncesi seviyeye ulaşmak 2022 veya 2023 yılına kadar sürebileceği tahmin ediliyor.
COBOT KURULUMLARINDA YÜZDE 11 ORANINDA BÜYÜME
IFR raporunda dikkat çeken önemli noktalardan biri ise insanlarla iş birliği içerisinde yan yana çalışan kolaboratif robotların yani cobot’ların büyümesi olarak görülüyor. Cobot kurulumlarında, 2019 yılında yüzde 11’lik bir büyüme yaşandı. Böylece giderek daha fazla tedarikçinin iş birlikçi robotlar sunması ve uygulama yelpazesinin büyümesiyle birlikte, cobot pazar payı, 2019’da kurulan toplam 373 bin ünitelik endüstriyel robotun yüzde 4,8’ine ulaşmış oldu.

Yıl bazında cobot’ların ve endüstriyel robotların oranları
İNSAN-ROBOT İŞ BİRLİĞİ DÜNYA ÇAPINDA TREND
Dijital dönüşümü süreçlerine entegre eden işletmeler; daha düşük maliyetler ile katma değerli üretim, verimlilik, ürünü pazara çıkarma süresinin kısalması gibi pek çok avantaj elde ediyor. Enerji ve diğer kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilir üretimi beraberinde getirirken doğanın korunmasına da katkı sunuyor. Diğer taraftan, manuel yapılan işlerde yaşanan hata paylarının giderilmesi ile birlikte artan kalite, müşterinin bağlılığını ve memnuniyetini de en üst seviyeye taşıyor. Çalışanlar da birbirini tekrar eden, sıkıcı ve tehlikeli işlerden kurtularak daha verimli işlerde görev alabiliyor. Bu avantajlar sebebiyle cobot kullanımı dünya çapında tercih edilir hale gelerek yıl yıl büyüme gösteriyor.

Cobot’ların tercih edilmelerinde en önemli özellikleri;
Kolay Programlama: Patentli teknoloji, hiçbir programlama tecrübesi olmayan operatörlere dahi kolay anlaşılır üç boyutlu görseller aracılığıyla cobot’ları kurma ve kullanma imkânı veriyor. Bunun için robot kolunu istenen ara noktalara elle hareket ettirilerek, getirmek veya kullanımı kolay dokunmatik ekranlı tablet üzerindeki oklara dokunmak yeterli oluyor.
Hızlı Kurulum: Universal Robots haftalarla ölçülen cobot konumlandırma süresini yalnızca bir saate düşürüyor. Kullanıcılar, UR cobot’larıyla projelerini ortalama yarım günde kurduklarını ifade ediyor. Bu alanda hiçbir deneyimi olmayan bir operatörün cobot’u paketinden çıkarması, kurması ve ilk basit işi programlaması bir saatten daha az bir sürüyor.
Esnek Konumlandırma: UR cobot’lar, tek bir iş için ayrılan ve işleyişi sınırlandıran robotlara karşı mükemmel bir alternatif oluşturuyor. Hafif ve az yer kaplayan cobot’lar üretim düzenini değiştirmeden farklı uygulamalara kolayca entegre edilebiliyor. Tekrarlamalı işler için programları yeniden kullanabilen cobot’lar, hızlı değişikliklere uyum sağlayarak esnekliği artırıyor.
Esnek Üretim İmkânı: Esnek otomasyon, esnek üretim ve esnek iş gücü arayan şirketler için cobot’lar, daha fazla ve daha çeşit üretim çıktısı sağlar. Üretimini artırmak ya da üretim taleplerini karşılamak için hızlı bir değişime ihtiyaç duyulduğu zaman çalışanlara fazla mesai yaptırılabilir ancak bu uzun vadede sürdürülebilir ve verimli sonuçlar doğurmaz. Fazla mesai uzun vadede yalnızca çalışanların verimini düşürür. Bunun çözümü olarak da dönemsel çalışanlar tutabilirsiniz. Ama dönemsel çalışanların hızlı çalışmaya başlaması da zaman alabilir. Bu durumda cobot’lar ile iş birliğine gitmek iş gücünü daha esnek hale getirir. Esnek iş gücü, hızlı değişimlere ve artan talebe uyum sağlamanızı sağlar. Universal Robots cobot'ları, üretim süreçlerinde sürekli tekrar eden, manuel yapılan, zorlu, riskli veya kirli ortamlarda yapılan işleri üstlenerek çalışan memnuniyetini artırır. İnsanlarla beraber veya uzaktan kontrol edilebilir bir şekilde çalışan cobot’lar, insanların ellerinden işlerini almadığı gibi tam tersine çalışanların üretimin tam merkezinde yer almasını sağlıyor.
İş Birliğine Dayalı ve Güvenli: Yorucu ve tekrar eden işler ağrılara, tehlikeli işler ise yaralanmalı iş kazalarına neden olabilir. İşte cobot’lar tüm bu işleri insanlardan alabiliyor. Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra herhangi bir güvenlik bariyerine ihtiyaç duyulmadan insanlarla yan yana çalışabilen Universal Robots cobot’larının güvenlik sistemi TÜV (Alman Teknik Denetim Birliği) tarafından onaylı ve sertifikalıdır.

OTOMASYONUN YENİ DÖNEMİNİ COBOT'LAR BELİRLİYOR!
Dünyanın bir numaralı kolaboratif robot (cobot) üreticisi Universal Robots’un ilkini 2008 yılında piyasaya sunduğu, günümüzde farklı erişim ve taşıma kapasitesine sahip yedi modeli bulunan cobot’lar, üretim süreçleri için çok önemli bir adımı temsil ediyor. Sürekli tekrar eden, manuel yapılan, zorlu, riskli ya da kirli alanlarda yapılan işlerde kullanılabilen cobot’lar, kalite ve verimliliği artırırken çalışan sağlığını ve güvenliğini de en üst noktaya taşıyor. Hafif ve kompakt yapısıyla az yer kaplayan, her yere taşınabilen cobot’lar; cıvatalama, zımparalama, taşıma, alma-bırakma, paketleme-paletleme-etiketleme, makine besleme, enjeksiyon kalıplama, CNC, kaynak, kalite kontrol, montaj, laboratuvar analiz ve test gibi pek çok süreçte ideal çözüm sunuyor. Güvenlik bariyerine ihtiyaç duymadan çalışanlarla bir arada olabilen cobot’lar, tüm sektörlerde rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde, uygun maliyetle otomasyona geçiş imkânı tanıyor.