Kolaboratif robot kullanımı ile hat operatörümüzün yaptığı işlerin bir kısmını iş birlikçi robota yaptırarak güvenlikten ödün vermeden insan-robot ortak çalışma yapısını gerçekleştirmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz proses ile operatörümüze iş birlikçi robottan sonra daha spesifik ve daha kritik operasyonları gerçekleştirmesi için zaman ve esneklik sağlamış olduk. Bunun yanı sıra kolaboratif robot sayesinde alan tasarrufu yaparak daha az alanda üretim gerçekleştirebilmekteyiz.
Kolaboratif robotun kurulum ve kullanımı çok kolay ve rahattır. Bir saat gibi kısa bir sürede kurulum gerçekleştirilerek üretime hazır hale gelebilmektedir. Kısa bir eğitim sonrası herkesin kurabileceğini düşünüyorum. Kolaboratif robot 220 V ile çalışabildiği için her sektörde hatta evlerde bile uygulama alanı bulabilmektedir. Robot hafif olduğu için her yere kolayca taşınabilmekte ve monte edilebilmektedir. Üzerinde birçok haberleşme protokolü bulunmaktadır ve ek bir kart vs. ücreti ödemeden her protokol ile haberleşebilmektedir.
Geçen ocak ayında bir fabrika ve ekipman yatırımına başladık. Bu yatırımımız bittiğinde Türkiye’nin en büyük kapasiteli Transfer ve Blanking pres hatlarına sahip olacağız ve kapalı alanımız toplam 60 bin metrekareye çıkacak.
Toyotetsu’nun gelecekteki stratejisi; otomotivde yenilikçi, daha hafif, daha dayanıklı ve daha rekabetçi ürünler geliştirerek çok hızlı değişen otomotiv endüstrisindeki trendlerin bir adım ötesine geçmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda Ar-Ge konusunda hem Türkiye’nin hem de globaldeki fabrikalarımızın çalışmaları her geçen sene artarak ilerlemektedir.
Bu konuda Türkiye fabrikamız globalde Japonya’dan sonra 2. sırada gelmektedir. Bu gerçekleştirdiğimiz strateji, çalışmalar ve deneyimlerimizle önümüzdeki senelerde Avrupa’da daha da büyümeyi hedeflemekteyiz.
2020 yılı pandemi nedeniyle yaşanan sektördeki daralmaya rağmen çevik ve proaktif şirket ve yönetim yapımızla beklentimiz doğrultusunda, başarılı geçirdiğimiz bir sene oldu. 2020 yılında tasarım ve imalatını tamamen Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz sıcak pres kalıplarını ilk defa Çin’e ihracatını gerçekleştirdik. Ayrıca daha hafif ve daha dayanıklı gövde parçaları üretiminde kilit rol oynayan sıcak pres teknolojisinde 2018 yılında devreye aldığımız sıcak pres hatlarımız, Türkiye’nin en modern ve kompakt sıcak pres hatlarıdır.
Seri üretimde devam eden projelerimizin yanı sıra 2020 yılında; Amerika, Japonya, Fransa ve Çin’e kalıp ve ekipman ihracatımızı gerçekleştirdik. Bu ihracatların bize ayrı bir tecrübe kazandırdığını gururla belirtmek isteriz. 2021 yılında ise bu ülkelere Kanada, Endonezya, Hindistan ve Çin’i eklemeyi planlıyoruz.
2012 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı olarak kurulan 70’ten fazla çalışanı olan Ar-Ge merkezimiz grup firmaları içinde Japonya dışında bulunan tek Ar-Ge merkezidir. Ar-Ge merkezimizde yapılan çalışmalar ile yenilikçi, hafif, dayanıklı ve rekabetçi ürün geliştirme adına parça tasarımları ve simülasyonları gerçekleştirip müşterilerimize çok özel çözümler sunmaktayız.
Ar-Ge ve mühendislik gücümüzü özellikle son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da daha çok hissettirmeye başladık. Bu konuda bu sene ana firmamızdan da 2 adet özel ödüle layık görüldük.
Önümüzdeki senelerde de Ar-Ge’ye daha fazla bütçe ve olanak sağlayarak yenilikçi teknolojiler ve ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğimizi düşünüyorum.
Universal Robots, robot sektörüne yeni kavramlar kazandırarak yeni standartlar getirmiştir. Kolaboratif robot ya da kısaca cobot kavramı Universal Robots ile ortaya çıkmış ve firma ile özdeşleşmiştir. Robotun iş birlikçi özelliği beraberinde yeni güvenlik standartlarını gerektirmiş ve buna bağlı yeni standartlar oluşturulmuştur. Mevcut robot firmaları da iş birlikçi modeller çıkarmaya başlamışlardır. Bu açıdan bakınca Universal Robots’u, otomotiv sektörüne teknoloji üreten en önemli firmalardan biri olarak gösterebiliriz. Firmanın sektöre getirdiği yenilikler ki bunlar hızlı kurulum, 220V şebeke elektriği ile çalışabilme, hafif olması ve kolayca taşınabilmesi, bütün haberleşme protokollerine sahip olması vs. diğer robot firmaları tarafından da takip edilmekte ve uygulanmaktadır.