Eskiden robot entegrasyonuna yatırım yapmak oldukça pahalıydı. Robotları bir tesise doğru entegre etmek ve karmaşık otomasyon ekipmanlarını güvenli bir şekilde bir araya getirmek için deneyimli bir mühendis ekibine ihtiyaç vardı ve çok maliyetliydi. Günümüzde cobot teknolojisi ile gelinen noktada artık Endüstri 5.0 konuşuyor ve günümüz teknolojisi herkes tarafından daha kolay ve daha esnek bir şekilde ele alınıyor. Universal Robots e-Series cobot’lar modüler robot hücrelerine kolayca entegre edilebiliyor.
ROBOT ENTEGRASYONUNDA MALİYETLER DÜŞÜRÜLDÜ
Son yıllarda kolaboratif robotların özellikleriyle sektörde fark yaratmasıyla, otomasyon maliyeti düşürüldü ve kullanım kolaylığı önemli ölçüde iyileştirildi. Bu durum gerek son kullanıcılar gerekse sistem entegratörü firmaların işlerini kolaylaştırdı. İşletmeler üretim hatlarını cobot teknolojisiyle kendi kendilerine otomatikleştirmeye, devreye almaya başladılar. Daha zorlu işlerin ise sistem entegratörleri tarafından daha uygun maliyetlerle sunulması olanağı sağlandı. Cobot entegrasyonuna yapılan yatırımla fabrikalar daha uygun maliyetle bir sistemi robotik otomasyona geçirmeye başladılar ve gereksiz duruş sürelerini ortadan kaldırarak hızlı yatırım geri dönüşü elde ettiler.
COBOT'LAR HIZLI YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜYLE ÖNE ÇIKIYOR
Tüm dünyada otomasyonun öneminin farkında olan firmalar bu alana yatırım yapmakta gecikmiyor. İster büyük ister küçük ölçekli firmalar olsun, Universal Robots’un iş birliğine dayalı cobot entegrasyonuna yatırım yaparak, üretim sistemini az maliyetle otomatikleştirmek, gereksiz aksama sürelerini ortadan kaldırmak mümkün. Universal Robots’un cobot’ları hızlı yatırım geri dönüşü avantajı ile öne çıkıyor.

E-SERIES İLE DAHA FAZLA ESNEKLİK
Makine üreticileri ve son kullanıcılar Universal Robots’u seçerek cobot’ların sunduğu avantajlardan yararlanarak gereksiz maliyetlerini azaltıyor, kolayca uygulanabilecek, farklı işler için yeniden konumlandırarak, esnek bir robot teknolojisine geçiyor. Universal Robots’un iş birliğine dayalı e-Series cobot’ları birçok işletmeye daha fazla esneklik kazandırdı. Örneğin; Modüler Cobot Paletleme gibi modüler cobot hücreleri ile otomasyon her zamankinden daha kolay hale geldi.

COBOT'LARLA MOBİL, MODÜLER BİR PALETLEME ÇÖZÜMÜ
İş birliğine dayalı Cobot Paletleme Sistemi, paketleme endüstrisinin mevcut ve gelecekteki taleplerini karşılamak için mobil, modüler ve inanılmaz derecede uygun bir paletleme çözümü sunuyor. Cobot’un erişimini genişletmek için çoklu toplama yetenekleri, yatay çapraz kaydırma ve dikey kaldırma sütunu ve küçükten büyüğe kadar büyük kasa boyutlarında kullanımda çok yönlülük özelliklerine sahip.

GÜNÜMÜZDE ESNEK BİR ÇÖZÜME İHTİYAÇ DUYULUYOR
Birçok işletme; eski üretim mantığında on yıllar boyunca hızlı bir otomasyon çözümü üzerine odaklanırken, tüm süreci maksimum hızda çalışacak büyük ve özel bir makine seti ile yürüten birçok otomasyon sistemi üzerinde çalışıyordu. Her şey mükemmel çalıştığında bu harikaydı, ancak bir sorun ortaya çıktığında, tüm sistem onarılıncaya kadar durmak zorunda kalıyordu. Günümüzde esnek bir çözüme ihtiyaç duyduklarını ifade eden firmalar, tamamen entegre bir sistemin parçası olarak birden fazla robotlu üretim modüllerine odaklanarak tüm hattın durması olasılığını risk olarak almayıp, herhangi bir olası problemde minimum risk ve az bir kayıpla (ortalama yüzde 10-20 oranında) üretime devam edebiliyor.
PROGRAMLAMASI KOLAY, KULLANIMA HAZIR, PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMİYOR
Universal Robots’un iş birliğine dayalı e-Series cobot’larının programlaması kolay, kullanıma hazır ve periyodik bakım gerektirmiyor olması büyük avantaj. e-Series’in yeni yerleşik Kuvvet Tork sensörü ve +/- 0.03 mm'ye yükseltilmiş pozisyon tekrarlanabilirliği ciddi avantajlar sağlıyor. Yalnız ürün alma noktalarında daha güvenli bir çözüm sunuyor. Artık bir nesne alırken cobot’u ek bir otomasyon parçası eklemeye gerek kalmadan kuvvet/tork özelliği ile ayarlama yaparak alma-bırakma işlemi yapılabiliyor.

COBOT'LAR ÜRETİM HATLARI DEĞİŞTİKÇE YENİDEN KULLANILABİLİYOR
Herhangi bir özel uygulamaya uyan, minimum değişiklik gerektiren iş birliğine dayalı e-Series, fazladan maliyetleri ve dış kaynak kullanım süresini elimine ederken, belirli bir projeye hızlı ve yüksek kalitede uygulama yeteneği sunuyor. Firmaların robot programlaması ve bu programlama üzerinde değişiklik yapmak çok kolay. Universal Robots’un iş birliğine dayalı cobot’u ve otomasyon çözümleri, gelecekteki ihtiyaçlar için modüler, ölçeklenebilir, esnek ve kolayca yeniden konumlandırılabilecek şekilde tasarlandı. Bu, yeni satın alınan herhangi bir sistemin gelecekte ürün ve üretim hatları değiştikçe yeniden kullanılabileceği anlamını taşıyor.