Elektronik ve yarı iletken endüstrisinin öncüsü Andrew Grove’un meşhur bir sözü vardır: "Yalnızca paranoyaklar hayatta kalır". Sürekli değişimle anılan sektörlerde, yeni ekonomik ve teknolojik gerçeklere hızla uyum sağlayabilen üreticiler hem normal zamanlarda kayıtsızlıktan kaçınabilir hem de zor zamanlarda ayakta kalabilirler. Son zamanlarda, şirketler bunu genellikle kolaboratif otomasyon yardımıyla yapıyorlar.
Elektronik ürünlere yönelik artan talep, elektronik ve bileşenlerin fiyatlarının düşmesini de beraberinde getiriyor. Salgınla ilgili sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamalarının yanı sıra nitelikli iş gücü bulmada da sıkıntılar ortaya çıktı. Üreticiler, hızla değişen bu koşulları olabildiğince az zararla atlatabilecek şekilde, verimlilik ve kalitede de düşüş yaşamadan uyum sağlamakla sorumludur.
Elektronik endüstrisinin kolaboratif robotları kucaklaması şaşırtıcı değil. 2021 yılına ait bir rapora göre; küresel cobot satışlarında 2028’e kadar yıllık bazda yüzde 15-20 oranında büyüme öngörülüyor. Analiz, cobot teknolojilerini benimseyen en büyük sanayi otomotiv ve elektronik sektörlerini kapsıyor.
Elektronik sektörü değişime uyum sağladıkça (aşamalı olarak daha ince özelleştirme katmanlarını ve daha yüksek karışım / düşük hacimli üretim çalışmalarına geçişi bir araya getirmek) esnek otomasyon şirketlerin ayak uydurmasına yardımcı oluyor. Kolaboratif robotların, esnek üretim imkânı sunması, kalite kontrol ve malzeme taşıma, makine besleme, kalite kontrol, vidalama, dağıtım, kaynak, lehimleme ve paketleme-paletlemeye kadar tüm üretim süreçlerinde devreye alınması ve yeniden konuşlandırılması kolaydır. Bu, Universal Robots’un cobot'larını elektronik üreticileri için mükemmel bir tercih haline getiriyor.

COBOT İLE ESNEK ÜRETİM İMKÂNINDAN YARARLANIN
Kolaboratif robotlar, üreticilere kesme ve lehimleme işlemlerinden PCB işlemeye, dokunmatik ekran testine, parça yerleştirmeye, dağıtım ve kalite kontrol uygulamalarına kadar neredeyse sınırsız bir dizi görevi üstlenecek şekilde programlanabilen esnek bir otomasyon platformu sağlıyor. UR cobot’ları, sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış, endüstrinin en kapsamlı sertifikalı Uygulama Kitleri ve çevre birimleri ekosistemi olan UR+ aracılığıyla, elektronik üreticileri için kritik olan belirli uygulamaları gerçekleştirmek için tasarlanmış cobot destekli sistemler sunuyor.
Az yer kaplayan hafif ve kompakt yapıya sahip iş birliğine dayalı robotlar, yüksek verimlilikle üretim hatlarınızı yeniden tasarlamanıza gerek kalmadan tesisinize hızlı bir şekilde entegre edebileceğiniz anlamına geliyor. Kullanıcı dostu cobot'larımız duvara monte edilebildiği gibi, tavana da monte edilebiliyor veya mobil robot platformlarına monte edilebilir ve bu sayede görevler arasında hızlı konumlandırma imkânı sunar.

COBOT'LARIN GÜVENİLİRLİĞİ KANITLANDI
Universal Robots işbirlikçi robotları; lehimleme, delme, silikon dağıtma-yapıştırma, montaj, vidalama ve son rötuşları sprey boya ile ses ekipmanına uygulamak için hafif montaj gibi dünyadaki yüzlerce elektronik üretim uygulamasında güvenilirliğini kanıtladı. Üretim operasyonlarımızda detaylara İsviçreli saat ustası gibi özen göstermeyi hedefliyoruz ve cobot'larımızın müşterilerimizin istediği tekrarlanabilirliği sağladığından emin olmak için sürekli kontroller yapıyoruz. Örneğin; UR3e ve UR5e cobot'larımız, ± 0,03 mm (30 mikron) tekrarlanabilirliği sağlayarak, çok çeşitli hassas elektronik üretim görevlerinde kullanılmalarına olanak tanıyor. 12,5 kg ağır yük taşıma kapasitesine sahip yeni UR10e ile 16 kg'a kadar olan yükleri işleyebilen UR16e cobot'umuz ± 0,05 mm (50 mikron) tekrarlanabilirlik sağlayarak hat sonu paketleme ve paletleme işlemleri için mükemmel bir uyum sağlıyor.

KAYNAKLARIN EN İYİ ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLIYOR
Endüstriyel robot kollarımız; çalışanları monoton, riskli ve tehlikeli görevlerden kurtararak iş yeri sağlığını ve güvenliğini iyileştirmenin yanı sıra elektronik üreticilerinin kârlarını artırmaya da yardımcı oluyor. Verimliliği ve kaliteyi artıran ve kalite-kontrol uygulamalarını iyileştiren cobot'lar, her boyuttaki elektronik üreticisinin insan ve robot kaynaklarını en iyi şekilde kullanmasına yardımcı oluyor.
Universal Robots, küresel ve yerel elektronik endüstrisinin zorluklarını ve gündelik sıkıntıları anlama, Ar-Ge ve ürün geliştirme konusunda elektronik ve teknoloji sektörünün ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve son teknolojiye sahip robot kollarıyla üretimlerine kesintisiz devam etmesini sağlıyor.