Endüstriyel robot kullanımında otomotiv sektörü uzun yıllardır başı çekiyordu, ancak şimdi elektronik sektörüyle aynı seviyeye gelmiş durumda. 2016 yılında elektronik endüstrisine yapılan robot satışları yüzde 40'tan fazla artarak otomotiv endüstrisindeki robot kullanım oranını yakaladı ve büyümeye devam ediyor. Bu değişikliğin en büyük sebebi hızla büyüyen otomasyon araçları, iş birliğine dayalı robotlar yani cobot'lar.
Büyük oranda otomasyona sahip üretim tesislerinde dahi kalite ve maliyetleri etkileyen tipik olarak hâlâ manuel yapılan işlemler bulunuyor. Kısa bir süre önce, ECN (Electronic Components News) dergisi ile birlikte bir web semineri yaptık ve elektronik sektör imalatçılarının otomasyon sorularına değindik. Sorunların başında, montaj için cobot’ların dar üretim hatlarına nasıl monte edileceği, hangi üretim süreçlerinin en iyi yatırım getirisi sağladığı ve çalışanlara dar alanlardaki otomasyon sürecinde nasıl güvenli bir ortam yaratılacağı geliyordu. Web semineri katılımcıları, az yer kaplayan, insanlarla iş birliği içinde ve risk analizine bağlı olarak herhangi bir güvenlik bariyerine ihtiyaç duymadan çalışan, hızlı yatırım getirisi ile cobot’ların otomasyon sistemine nasıl yardımcı olabileceğini öğrendi.

Kısa süre önce Electronic Components News ile elektronik endüstrisinde cobot kullanımını araştıran web seminerini buradan izleyebilirsiniz.

COBOT'LAR ÇOK EKSENLİ ELEKTRONİK MONTAJI YAPABİLİR Mİ?
Elektronik montajında yaygın bir ihtiyaç, bir devre kartını birden çok eksende manipüle etme yeteneğidir. Bu, 6 eksenli cobot’lar için ideal bir durumdur. Bir cobot bir tahtayı bir montaj hattından çıkarabilir ve bir şasiye monte edebilir, bu da genellikle bir kenarı doğru yönde yerleştirmeyi, daha sonra tahtayı kasaya doğru döndürmeyi ve uygun bir kuvvetle yerine oturtmayı içerir. Cobot ayrıca kapağı kasaya koyabilir ve hatta kapatmak için vidaları bile takabilir. Cobot’lar için diğer ideal çok eksenli uygulamalar, panelli panoları ayırmayı veya panoları bir test cihazında alma ve bırakmayı içerir. Cobot, ayrıca elektronik sektöründe küçük parçaları monte edebilir, hata oranını azaltmak için kalite kontrol yapabilir, kaynak ve yapıştırma yapabilir.

İspanya'daki Continental Automotive'de çift tutucuya sahip UR cobot’ları, PCB kartlarını toplama ve yerleştirme işlem süresini yarıya indirdi.
BİR COBOT, MONTAJ UYGULAMASINDA BAŞKA BİR COBOT İLE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİR Mİ?
Cobot’lar, insanlarla, diğer otomasyon ekipmanlarıyla veya diğer cobot’lar ile iş birliği yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bir montaj hattında, bir cobot çalışanları sıkıcı ve monoton olan panoları birbirinden ayırmak veya bastırarak takılan konektörler gibi çalışanları yaralanmalara neden olabilecek işlere neden olabilecek görevler için idealdir.
Her biri farklı bir görev gerçekleştiren ve kartı bir sonraki montaj hücresine teslim eden bir cobot’ları kolayca programlayabilirsiniz. Cobot’ların esnekliği ve programlama kolaylığı, üretim ihtiyaçları değiştikçe farklı görevlere hızlı bir şekilde yeniden dağıtılabilecekleri ve programların ortak görevler için kaydedilebileceği anlamına gelir, böylece kurulum süresi azalır.

Scott Fetzer Electrical Group'ta (sağda), UR cobot’ları çalışanlar ile iş birliği halinde. Genellikle sadece bir görev atanmış koruma kafeslerinde bulunan geleneksel endüstriyel robotların tam tersidir.
COBOT'UN TAM ENTEGRASYONUNU KAMERA SİSTEMİ VE UÇ ELEMANLARIYLA SAĞLAYIN
Önceden sertifikalandırılmış ve UR cobot’ların yazılımına entegre edilmiş benzersiz bir çevre birimleri, aksesuarlar ve yazılım ekosistemi de geliştirildi. Mevcut olanların kapsamlı listesini görmek için UR+ çevrimiçi showroom'unu ziyaret edebilirsiniz.
UR cobot'ları yalnızca distribütörlerimiz aracılığıyla satılmaktadır, bunların çoğu aynı zamanda kamera sistemleri ve EOAT araçları da satmaktadır ve elektronik endüstrisinde kapsamlı entegrasyon becerilerine ve deneyimine sahiptir. Ayrıca önceden sertifikalandırılmış ve UR endüstriyel robot yazılımına entegre edilmiş benzersiz bir çevre birimleri, aksesuarlar ve yazılım ekosistemimiz bulunuyor. Detaylı ürün listesini görmek ve bilgi almak için UR+ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz
COBOT ESD GÜVENLİ Mİ?
UR cobot’ları elektrostatik deşarj (ESD) emisyonlarından diğer ekipmanların korunması için IEC 60001-6-4'e göre tasarlanmış ve test edilmiştir. İnsanlar için gerekli olanlara benzer önlemler alarak robot tarafından kullanılan parçaları korumak iyi bir uygulamadır.
Cobot’un harici ESD'den korunmasına gelince, UR cobot’ları IEC 61000-4-2 gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir. Robotlarımızın üretildiği ve test edildiği özelliklerin listesi Universal Robots web sitesinin destek bölümündeki kullanım kılavuzlarında bulunmaktadır.
Elektronik üretiminde cobot’ların kullanımı hakkında başka sorularınız varsa Uzmanlarımızla iletişime geçebilir, ayrıca web sitemizden daha fazla örnek uygulamayı inceleyebilirsiniz.