ENDÜSTRİ 5.0 ÇAĞINDA OTOMASYON YATIRIMLARI ARTIYOR
Uluslararası data şirketi IDC’ye göre, inovasyon süreçlerine yapılan yatırımla kıyaslandığında daha somut faydalar ve açık bir yatırım getirisi (ROI) sunduğu için üretimde otomasyon yatırımına ilgi artıyor. Özellikle ücretlerin arttığı ülkelerde şirketler, bir yandan yüksek ücretler garanti ederken diğer yandan da rekabet edebilmelerini sağlayacak hızlı verimlilik arayışı içinde olacaklar.

İNSAN-MAKİNE ETKİLEŞİMİNE DAYALI İŞ YERİ MODELİNDE GÜVENLİK İHTİYACI ÖNEMLİ HALE GELİYOR
İnsan ve makinenin akıllı fabrika alanında birlikte çalıştığı Endüstri 5.0 vizyonuna yaklaştıkça, bu durum çalışanların cıvatalama, paketleme ve paletleme görevi gibi çok-fonksiyonlu araçlar olarak kullandığı ‘cobot’larla yan yana çalıştığı bir sahneyi resmediyor. Bu yeni iş yeri türünün güvenlik ve uyumunu göz önünde bulundurma ihtiyacı da her şeyden önemli hale geliyor. Universal Robots’un iş birliğine dayalı cobot’ları tüm sektörlere güvenlik avantajı sunuyor.

UR AKADEMİ SAYESİNDE İŞ YERİNDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK ÇOK KOLAY
Üretici firmaların yüzde 85’inde çalışan iş gücünün 2020 yılına kadar imalatta yaygın olacağı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür çalışma ortamının güvenliğini sağlamak özellikle hayati önem taşıyor. Dünya çapında üretim süreçlerinin değişen doğası göz önüne alındığında, iş birliğine dayalı cobot sistemlerinde çalışanların güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin yeni kılavuzlar, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) tarafından Şubat 2016’da yayımlandı.
ISO/TS 15066 önerileri, ISO 10218 ‘Endüstriyel Robotlar için Güvenlik Gereksinimleri’ standardını desteklemek adına ek bir belge olarak geliştirildi. ISO/TS 15066, iş birliğine dayalı cobot’ları kurarken robotik hücrelerin entegratörlerinin risk değerlendirmesi yapmasına yardımcı olmayı hedefleyen bilgilendirici bir belge olma özelliği taşıyor. UR Akademi’de sunulan ücretsiz eğitim modülleri, güvenlik bölgelerinin nasıl kurulacağı konusunda etkileşimli eğitici dersler sunuyor.
UR Akademi için www.universal-robots.com/tr/akademi/

COBOT'LAR BİR ENGELLE KARŞILAŞTIĞINDA OTOMATİK OLARAK DURARAK GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR
İş birliğine dayalı cobot üretiminde dünya lideri olan Universal Robots, robotların sadece uyumluluk standartlarını karşılamakla kalmayıp, aynı şekilde bir sonraki seviyeye kadar güvenlik sağladıklarını da garanti ediyor. Universal Robots teknolojisi, tüm dünyada şirketler için üretkenliği ve süreç yeniliğini ilerletmeye yardımcı oluyor. Universal Robots’un patentli güvenlik sistemi içerisine yerleştirilen gelişmiş güvenlik fonksiyonları sayesinde, cobot’lar dünya çapında kurulu binlerce uygulamanın çoğunda koruma kafesi olmadan (risk değerlendirmesine tabi) çalıştırılabiliyor. Kuvvet sınırlama güvenlik sistemi, Universal Robots cobot’larının rotalarında engellerle karşılaşmaları halinde otomatik olarak çalışmayı durdurmalarını sağlıyor.

UNIVERSAL ROBOTS'UN GÜVENLİK SİSTEMLERİ PATENTLİ VE AYARLANABİLİR
Universal Robots’un patentli ayarlanabilir güvenlik sistemi, endüstriyel bir robot uygulanmasında karşılaşılan risklerin azaltılması için kullanıcıların bir dizi parametreyi ayarlayabilmesini sağlıyor. Bunların arasında, yaralanma riskini azaltmak için robotun kuvvetini, hızını, gücünü veya momentumunu sınırlamak; güvenlik sınırlarını kullanarak çalışma alanını kısıtlamak yer alıyor. Örneğin, personelle temas olasılığını en aza indirmek için işçi yanında çalışırken Universal Robots cobot’larının hızı azaltılabiliyor.

Kolay programlanan iş birliğine dayalı robotların (kolaboratif robot ya da cobot’lar) yetişmiş personel açığını kapatmanıza ve fabrikanızı robotik otomasyona geçirmenize nasıl yardımcı olduğunu merak ediyor musunuz? Hazırlanan e-kitaplarımız sayesinde cobot’ların ne gibi avantajlar sağlayacağını öğrenebilirsiniz.
https://www.universal-robots.com/tr/e-kitaplar/