Endüstriyel otomasyon nedir? Günümüzün rekabetçi üretim ortamında başarı için endüstriyel otomasyon neden bu kadar önemli? Şirketler için robotik otomasyona geçmenin avantajları neler? Endüstriyel otomasyon türleri neler? Endüstriyel otomasyonda robotların bazı avantajlarını endüstriyel robot kolları yani cobot’ların başarılı örnek uygulamaları örnekleriyle keşfederek bu soruları cevaplandıracağız.
ENDÜSTRİYEL OTOMASYONUN ANLAMI NEDİR?
‘Endüstriyel otomasyon’u, endüstriyel ortamlarda insan emeğini değiştirmek veya desteklemek için kullanılan donanım ve yazılım araçlarıyla ilgili kontrol sistemleri olarak ifade etmek mümkündür. Bir başka deyişle, üretim ortamlarında bulunan otomasyon örnekleri, geleneksel endüstriyel robotları, kolaboratif endüstriyel robotları ve mobil robot platformlarını içerir.
Makineler, belirli işleri otomatikleştirmek için kullanılabilir fakat robotlarla aynı düzeyde çok yönlülük, hassasiyet ve esneklik sunamazlar. Açıkçası, robotlar makinelerden çok daha esnektir. Öte yandan "çok çeşitli görevleri gerçekleştirmek için programlanabilen ve yeniden programlanabilen genel amaçlı manipülatörler" olarak tanımlanan robotlar, her türlü sektörde kalite kontrol ve montajdan, makine besleme ve paletlemeye kadar pek çok üretim proseslerinde kullanılabilirler.
Ancak tüm endüstriyel robotlar aynı değillerdir. Geleneksel robotlar, sabit bir şekilde kullanılmaları, yüksek karbon ayak izine ve enerji tüketimine sahip olmaları, çit vb. gibi kapsamlı güvenlik önlemleri ve programlanmaları için uzman robot mühendisi gerektirmeleri sebebiyle ayrışmaktadırlar. Bunlara ek olarak, yüksek işletme maliyetleri de söz konusudur.
Endüstriyel otomasyon mühendisliği teknolojisinin avantajlarını daha yakından inceleyelim.
KOLABORATİF ROBOTLARI KULLANMANIN AVANTAJLARI
Kolaboratif robotların güvenlik, esneklik, güvenirlilik, verimlilik ve uygun maliyet olmak üzere beş ana avantajını hep birlikte keşfedeceğiz. Çalışanlarla yan yana çalışan cobot’ları öne çıkaran bu avantajlar, şirketlerin cobot’ların gücünden yararlanmaları ve daha etkili bir üretim sürecinde bulunmalarına olanak sağlamıştır.
GÜVENLİK
Cobot’ların insanlarla iş birliği içinde, yan yana çalışabilmeleri ve hiçbir güvenlik bariyerine ihtiyaç duymamaları, cobot’ların en yenilikçi özelliklerinden biridir. Aynı zamanda bu özellikleri ile kolaboratif robotlar, geleneksel endüstriyel robotlardan da ayrışmaktadır. Bu özellikler, otomasyon kullanan firmaların genel maliyetini düşürürken aynı zamanda montaj, paketleme, zımparalama ve vidalama gibi aynı görevleri tekrar tekrar gerçekleştirmenin neden olduğu işçi yaralanmalarının önüne geçmektedir. Cobot’lar geleneksel/konvansiyonel robotların kullanıldığı veya kullanılamadığı üretim süreçlerinde konumlandırılarak, ergonomik nedenlerle insanlarda oluşan meslek hastalıklarını ve iş kazalarını ortadan kaldırır.
ESNEKLİK
Çoğu fabrikanın zaman içinde süreçlerini dönüştürmesi ve güncellemesi gerekecek. Artan üretim ihtiyaçları veya ürünlerin yapılış biçimindeki bir değişiklik veya üretilen ürün türündeki bir değişiklik nedeniyle, bu durumlar neredeyse kaçınılmazdır.
Universal Robots'un kolaboratif robotları montaj, dağıtım, paketleme, zımparalama, toplama ve yerleştirme, kaynak, cıvatalama, kalite kontrol dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri gerçekleştirmek için kolayca üretime uyarlanabilir. Cobot’lar, basit bir çevrimiçi eğitimin tamamlanmasının ardından çoğu üretim çalışanı tarafından kolayca programlanabilecek şekilde tasarlanmıştır ve bu imkânlar cobot destekli otomasyon çözümlerinin esnekliğine daha fazla katkıda bulunur.
GÜVENİLİRLİK
İnsanlar tekrarlayan görevleri yerine getirirken, çalışanların dikkati dağılabileceği ve yorulabileceği için hatalar kaçınılmazdır. İnsanların bir vardiya boyunca aynı fiziksel görevi tam olarak aynı şekilde yerine getirmesi son derece zordur ve ergonomik değildir. Ne yazık ki en küçük hatalar bile bir ürünün kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Cobot'lar bu sorunu ortadan kaldırıyor çünkü aynı işlemi sapma olmadan defalarca tekrar edebiliyorlar. Her durumda tam olarak spesifikasyona göre üretildiğinden emin olarak bir ürünün kalitesini iyileştirmenin daha kolay bir yolu yoktur. Geleneksel robotlar da güvenilirlik ve tutarlılık sunar, ancak bunların devreye alınması endüstriyel robot kollarından çok daha maliyetli ve zaman kaybına neden olur.
VERİMLİLİK
Geleneksel robot gibi cobot'lar da 7/24 çalışabildiğinden, üreticilerin üretimi artırmasına ve gerektiğinde iş gücü sıkıntısının üstesinden gelmesine olanak tanır.
Örneğin, yılda 10 binden fazla mutfak eviyesi üreten İsviçreli mutfak üreticisi Franke, tutkalı eşit dağıtabilecek ve montaj braketlerini tüm taraflara tutturabilecek üretim görevine yardımcı olmak için bir UR5 cobot kullandı. Cobot’la dağıtım, Franke'nin çalışanları yorucu, tekrarlayan görevlerden kurtarmasını, üretim hattının operasyonel verimliliğini iyileştirmesini ve malzeme israfını azaltmasını sağladı.
Universal Robots'un UR5 cobot’u, İsviçreli üretici Franke'nin verimliliği artırmasını sağlıyor
UYGUN MALİYET
Kolaboratif robotlar; uygun maliyetli otomasyon sunması, düşük bir karbon ayak izine sahip olması, düşük enerji tüketimi, kolayca programlanabilmesi, istenilen bir yerde kolayca devreye alınması, ihtiyaca göre başka bir alanda yeniden konumlandırılması ve geniş görev yelpazesi ile farklı bir paradigma sunuyor. Tüm bu ve diğer birçok avantajla cobot teknolojisine toplam sahip olma maliyetleri daha düşüktür ve hızlı yatırım dönüşü sağlar.
Örneğin, gıda bayrakları, bayrak çeşitleri ve balonlar gibi sipariş üzerine promosyon ürünleri üreten Birleşik Krallık KOBİ üreticilerinden B-Loony Ltd, tesisinde dikiş ve ürün montajı da dahil olmak üzere bir dizi görev için 6 adet UR3 cobot'u görevlendirdi. Cobot’lar, B-Loony'nin gıda bayrakları üretimini yılda 250 binden yılda 15 milyona çıkarmasını sağladı. Artan verimlilik, B-Loony'nin cobot yatırımı için sadece 9 ayda yatırım getirisi elde etmesini sağladı.
![](/media/1822406/b-loony.jpeg?width=800&height=449.6842105263158)
Bir UR3 cobot, B-Loony'de flama bayrak için dikiş makinesini besleme görevini yerine getiriyor
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TÜRLERİ NELER?
Her biri kendi yetenekleri ve uygulamaları olan üç ana otomatikleştirilmiş endüstriyel teknoloji türü vardır. Sabit otomasyon, son derece uzmanlaşmış makineleri ifade eder. Konveyör bant gibi bu tür ekipman, tekrarlayan görevleri mekanize etmek içindir. Taşınması veya yeniden kullanılması imkânsız değilse de genellikle çok zordur.
Endüstriyel robotlar gibi programlanabilir otomasyon daha uyarlanabilir ve şirketler robotları belirli görevleri yerine getirecek şekilde özelleştirebilir. Bu makineler yeniden programlanabilir. Ancak her bir örneğin, bir robotik uzmanının gözetimi altında çalışmaya başlaması haftalar alabilir.
Universal Robots'un cobot'ları, robotlar kadar hızlı veya ağır yük taşımayabilirler. Ancak inanılmaz derecede çok yönlüdürler ve makine besleme, metroloji, paletleme, montaj ve daha fazlasını içeren çok çeşitli uygulamalarda kolayca devreye alınabilir ve yeniden başka bir üretim sürecine konumlandırılabilirler. Hafif ve son derece mobil olan iş birliğine dayalı robotlarımız, uzman robot programcılarına ihtiyaç duymadan ve alışılagelen bakım maliyetleri olmadan da esneklik sunarlar.
COBOT İLE OTOMASYON UYGULAMALARI VE AVANTAJLARI
Endüstriyel otomasyon teknolojisinin faydaları, en iyi başarılı otomasyon örnek uygulamalarına bakarak anlaşılabilir. Başarılı otomasyon hikâyelerine bir göz atalım.
ÇALIŞANLARI ZOR GÖREVLERDEN KURTARMA
Montaj, üretimde çok önemli bir adımdır. Montaj hatlarındaki çalışanlar, hem zihinsel hem de fiziksel zorlanma yaşayabilir. Görevlerin tekrar tekrar manuel olarak yerine getirilmesi, çalışanların yaralanmasına ve insan hatası yoluyla üretim kalitesini olumsuz etkilemesine neden olabilir.
Müşterimiz motosiklet aksesuarları üreticisi SHAD, ergonomik açıdan bakıldığında yüksek oranda tekrarlanan görevleri ele aldığından çalışanların iş sağlığı sorunlarıyla ilgileniyordu. Çalışanlarını, motosikletler için plastik kargo kutularının montajı gibi tekrarlayan görevlerden kurtarmak için UR5 cobot kullandılar.
![](/media/1822407/shad.jpeg?width=800&height=449.6842105263158)
Motosiklet aksesuarları üreticisi SHAD, çalışanları tekrarlayan montaj görevlerinden kurtarmak için Universal Robots kolaboratif robotunu kullandı.
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Bir başka başarı hikâyesine sahip olan MT Solar, güneş panellerini çatı kaplamaya bağlamak için kullanılan montaj yapılarını tasarlıyor. Bu iş, küçük parçalara sürekli kaynak yapılmasını gerektirir ve bu işlemde hassasiyet çok önemlidir. Firma, bu iş için yetenekli kaynakçıları bulmakta zorlanıyor ve halihazırda istihdam ettikleri operatörlere daha iyi fırsatlar sağlamak istiyorlardı.
![](/media/1822408/mt-solar.jpeg?width=800&height=449.6842105263158)
MT Solar, kaynak uygulamsını otomatikleştirmek için bir UR10e cobot'u devreye aldı.
MT Solar, UR10e cobot'umuzu kullanarak sadece yüzde 300'lük bir talep artışını karşılamakla kalmadı, aynı zamanda iş gücü sıkıntısının önüne geçti. Cobot'lar kaynak operasyonlarının fiziksel görevini üstlendiler. Bu arada, büyük ölçekli projelerin üstesinden gelmek için şirket içinde vasıflı işçiler terfi ettirildi.
thyssenkrupp Bilstein, otomotiv endüstrisi için yüksek teknolojili süspansiyon çözümleri üreten Ohio merkezli bir üreticidir. İş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kalan şirket, makine bakımı ve kalite denetimi de dahil olmak üzere kritik üretim görevlerinde personel bulmakta zorlandı. Ek olarak, thyssenkrupp Bilstein, farklı görevlerde sıklıkla yeniden kurulabilen esnek, otomatikleştirilmiş bir endüstriyel sistem istedi.
Bugün, thyssenkrupp Bilstein'ın Ohio fabrikasında çalışan dokuz UR10 cobot var. UR10 robotlar, Aktif Sönümleme Sistemi (ADS) damperlerinin montajı, makine bakımı ve kalite kontrol görevlerinde yer alıyor. Dağıtım, thyssenkrupp Bilstein'ın işsizliğin olduğu bir bölgede, ek işçi çalıştırmaya gerek kalmadan işini genişletmesini sağladı. Şirket ayrıca nihai parça montajının yüzde 100 denetimini elde etti.
![](/media/1822409/bilstein.jpeg?width=800&height=449.6842105263158)
thyssenkrupp Bilstein'ın işsizliğin düşük olduğu bir bölgede ek işçi çalıştırmaya gerek duymadan işini büyütmek amacıyla UR robotu konumlandırdı.
Uygun maliyetli, esnek, güvenli ve kullanımı kolay otomasyon ile üretiminizin kalitesini ve verimliliğini artırmaya hazırsanız web sitemizde örnek uygulamalarımızı ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Projenizi görüşmek ve daha fazla bilgi almak için hemen iletişime geçebilirsiniz.
![](/media/1821182/ur-tr-uzmana-sor-banner.jpg?width=800&height=266.56)