Yeni akıllı telefonlar için daha fazla sürdürülebilirlik ve artan fiyatlara yönelik eğilim, kullanılmış cihaz işinde büyümeye neden oluyor ve daha popüler hale geliyor. Berlin’de faaliyet gösteren ticaret şirketi Rebuy da bu alanda öne çıkan markalardan biri. Ağırlıklı olarak kullanılmış akıllı telefon, oyun konsolları, giyilebilir cihazlar ve kameralar satın alan, test edip tamir ederek 36 ay yeniden satın alma garantisi ayrıca 21 günde cayma hakkı sunarak ürünleri yeniden satan şirket, artan talebi karşılamak için yapay zekâ ve otomasyon kullanımına yöneldi. Tam da bu noktada ikinci el ve yenilenmiş telefon alanında öne çıkan Universal Robots cobot’ları, alanda belirleyici rol oynuyor.
COBOT, SATIN ALMA VE ÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILIYOR
Taşıma bandındaki iPhone 11'e uzanan UR10e cobot, asla boşluğa ulaşmayacak şekilde konumlandırılıyor. Bu, akıllı telefonların yerleştirildiği iş parçası taşıyıcıları olarak adlandırılan küçük beyaz tepsiler tarafından sağlanıyor. İş parçası taşıyıcıları da mavi plastik kutulara konumlanıyor. Şarj kablosu ve cep telefonu kulaklıkları burada saklanıyor. Robotik kol, akıllı telefonu üç test cihazından birine 90 derece döndürüyor. Kolaboratif robot Samsung akıllı telefonu için de ikinci bir tutucuya sahip. Tüm bu süreçler; bir akıllı telefonun yapay zekâdan destek alarak tam otomatik kalite kontrolü ve kategorize edilmesi anlamına geliyor.
Teknik derecelendirme, ekrandan başlayarak kamera, flaş ve hoparlörler aracılığıyla dokunmatik ekrana kadar çok sayıda farklı işlev testinden oluşuyor. Ölçüm makineleri işlem sırasında mikrofonları ve hoparlörleri test etmek için ses frekanslarını çalıyor. Her adımdan sonra, harici ekranda bir "başarılı" veya "başarısız" komutu görünüyor. Bir cihazı derecelendirmek ise yaklaşık üç dakika sürüyor. Aynı zamanda yapay zekâ, tüm akıllı telefonların objektif olarak ve aynı kriterlere göre değerlendirilmesini sağlıyor. Bu da fiyatlarda şeffaflık sağlıyor.


OTOMASYON SAYESİNDE HIZLI GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ
Otomasyon çözümü ile Falkensee'deki Berlin lokasyonunda her ay 12.000'e kadar akıllı telefonun yeniden satın alma kontrolü yapılıyor. Böylece bir cihazın mal girişinden kalite değerlendirmesine kadar olan işlem süresini 24 saatin altına indirmek amaçlanıyor. Falkensee'deki Rebuy Site Müdürü Dirk Schuhmann, "Şu anda bir cobot ve üç test cihazı ile günde 500 kategorizasyonu yönetiyoruz. Kapasitemizi günde yaklaşık 600 ila 650 kategoriye çıkaracak dördüncü bir cihaz planlıyoruz. Cobot’lar kesintisiz ve hassas bir şekilde çalışıyor ve herhangi bir molaya ihtiyaç duymuyor. Hatalardan kaçınmak için müşterinin gönderi paketindeki her akıllı telefonu çok dikkatli bir şekilde temizliyoruz. Aksi takdirde, test cihazı lekeleri çizik olarak tanımlayabilir veya hoparlördeki kir arızaya neden olabilir” dedi.

İKİNCİ EL VE YENİLENMİŞ AKILLI TELEFON PAZARININ BÜYÜMESİ BEKLENİYOR
Pazar gözlemcisi Persistent Market Research, 2020'de Almanya'da kullanılmış akıllı telefonların değerini altı yıl öncekinin iki katı olan 1,5 milyar euro olarak açıkladı. 2025 yılına kadar yüzde 40'lık bir artış daha bekleniyor. İkinci el ya da yenilenmiş cep telefonu satın almanın sürdürülebilir olduğuna değinen Dirk Schuhmann “Sürdürülebilirliğin tüketiciler için giderek daha önemli hale geldiğine inanıyorum ve her müşteriye tüm teknik işlevler için 36 ay garanti veriyoruz. Daha düşük fiyat, örneğin kasanın arkasındaki bir veya iki çizikten kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ EL VE YENİLENMİŞ AKILLI TELEFON KULLANIM ORANI YÜKSEK
MOBİSAD, İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırladığı ‘Mobil İletişim Sektör Raporu’nun sonuçlarına göre ikinci el cep telefonu pazarı Türkiye’de yıllık 12-15 milyar TL’yi bulan bir hacme ulaştı. Yine aynı raporda, Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 98’inin cep telefonu kullandığı, bunların yüzde 77’sinin ise akıllı telefon kullandığı ifade ediliyor. Masaüstü bilgisayar veya laptop kullananların oranı yüzde 48 iken, tablet kullananların oranı ise yüzde 25 olarak açıklanıyor.