kaynak, en fazla robotlu uygulama alanlarından bİRİ
Kaynak uygulaması, en fazla robotlu uygulama alanlarından birini oluşturuyor. Tüm dünyada kaynak uygulamalarında robot teknolojisi kullanımı otomotiv ve yan sanayi, metal-makine sektörü başta olmak üzere birçok sektörde artarak devam ediyor. Bu noktada kaynak uygulamasında kullanılan konvansiyonel robotlarla Universal Robots iş birliğine dayalı kolaboratif robotları arasındaki farklara göz atmakta fayda var.

COBOT'LARDA 220V TEK FAZ ENERJİ İHTİYACI
Universal Robots cobot’ları hafifliği, kapladığı alanın küçük ve tüm eksenlerinin 360 derece dönüş kabiliyetinde olması, kompakt yapısı, kolay programlanması, 220 V tek faz enerji ihtiyacı özellikleriyle mobil olarak otonom araçlar veya manuel hareket ettirilebilen taşıyıcı arabalarla konumlandırılabilir, farklı istasyonlardaki görevler (kaynak, makine besleme vb. birçok uygulama) cobot’lar ile gerçekleştirilebilir.


ESNEK ÜRETİM İHTİYACI İLE ROBOT TEKNOLOJİSİNDEKİ DEĞİŞİM
Konvansiyonel (geleneksel) endüstriyel robotlar, üretim süreçlerinin farklı uygulama alanlarında uzun yıllardır etkinliğini sürdürdü. Günümüz üretim süreçlerinin ise değişime uğrayarak esnek bir hale gelmesi ihtiyacı, üretim teknolojilerini de bu yönde bir değişime zorladı. Böylece iş birliğine dayalı kolaboratif robotlar özellikle esnek üretimin olduğu yerlerde oldukça ciddi avantajlar sunmaya başladı.
TEHLİKELİ İŞLER İÇİN KOLABORATİF ROBOT ÇÖZÜMÜ
Endüstriyel üretimlerde, dikkat gerektiren ve sık tekrarlanan iş yapış biçimleri, insanlar için bir yandan hata yapma ihtimalini ve iş kazalarını artırırken, diğer yandan verimi, kaliteyi düşürüyor. Kaynak uygulamasının çalışan için zorlu, tekrar eden ve iş sağlığı açısından risk oluşturması, bu işlemi yeni bir teknoloji ile daha kolay ve esnek yapma kabiliyeti ihtiyacını doğuruyor. Bu ihtiyaç kullanıcıları kolaboratif robotlara doğru kaydırıyor. Universal Robots’un insanla iş birliğine dayalı robotları, kaynak uygulamalarında da önemli avantajlar sağlanıyor.

COBOT, KAYNAK UYGULAMASI İÇİN MÜKEMMEL SEÇİM
Herhangi bir özel yetenek ya da uzmanlık gerektirmeyecek şekilde hızlı kurulum ve entegrasyon, elle hareketle ya da kontrol kumandasıyla kolay programlama sayesinde güvenle kullanılmaya başlanan cobot’lar ile otomasyon süreci herkes için çok daha kolay ve ulaşılabilir hale geliyor. Tüm eksenlerde ±360 derece rotasyon imkânına sahip cobot’lar kolayca yeniden konumlandırılması ve esnek üretim imkânı sağlamasıyla kaynak uygulaması için mükemmel bir seçim haline geliyor.
6.EKSENDE SONSUZ DÖNÜŞ İMKÂNI
Universal Robots, Mobil Kaynak Sistemi cobot’u elle öğreterek ya da kontrol kumandasıyla programlayarak farklı çeşitlilikte düşük ya da yüksek adetlerdeki parçaların kaynak işlemlerini güvenle gerçekleştirebiliyor. Mobil Kaynak Sistemi, hafif ve kompakt yapısı, yüksek hassasiyeti, esnek konumlandırma, elle öğreterek ya da kontrol kumandası ile programlanabilmesi, 220V (50-60hz) enerji tasarrufu, periyodik bakım maliyeti gerektirmemesi ve tüm eksenlerde 360 derece dönüş kabiliyeti sağlayan özellikleriyle kaynak uygulaması için avantajlar sunuyor. UR3 cobot ve UR3e cobot modelleri için 6. eksende sonsuz dönüş imkânı tanıyor.

COBOT BİRDEN FAZLA GÖREVDE UYGULANABİLİYOR
Çok yönlülüğü sayesinde cobot'lar, robotların daha önce tek bir görev için uygulandığı yerlerde yeniden programlanabilir özelliğiyle ön plana çıkıyor. Örneğin, üretim sürecinde yeni bir ihtiyaç ortaya çıkarsa başka bir makine almaya gerek kalmıyor. Çok kolay bir programlama ile cobot, başka bir iş için uygulanabiliyor. Cobot’u öğrenmek isteyenler için kurulan ücretsiz bir platform olan UR Akademi ile kullanım çok kolay hale geliyor.

COBOT'LAR HIZLI YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLIYOR
Konvansiyonel robotlarla kolaboratif robotların diğer farklarına bakıldığında; robot etrafı güvenlik bariyeriyle çevrili bir alanda, cobot ise güvenlik korumasına gerek kalmadan kullanılıyor. Konvaksiyonel robotun yatırım geri dönüşü uzun vadede olurken, cobot'lar daha hızlı yatırım geri dönüşü sağlıyor. Geneleksel robotlar insanla birlikte çalışmaya uygun değilken cobot'lar, çalışanın pozisyonunu değiştirecek şekilde değil, insanları işinden etmeden, insanla birlikte çalışabilme imkânı sağlıyor. Böylece insan hep üretimin merkezinde oluyor. En küçük konvansiyonel robottan yüzde 35 daha hafif olan cobot’lar konforlu bir çalışma alanı sunuyor.