Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) üretim süreçlerini otomatikleştirmesi için birçok neden bulunuyor. Robotik otomasyonla imalat yapan şirketler zaman alan, tekrarlayan ve potansiyel olarak tehlikeli manuel üretim süreçlerine elveda demenin yanı sıra ek işçilik maliyetlerini ödemek zorunda kalmadan kalite ve ölçeklendirmeyi iyileştirilebiliyorlar.
KOBİ'LERİN ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU İÇİN ATILMASI GEREKEN İLK ADIMLAR NELER?
Öncelikle, KOBİ kaynak otomasyonuyla ne yapmak istediğiniz konusunda net olmalısınız. Cobot, taşınabilir bir araçtır ve en iyi şekilde yararlanmak için ne yapmasını istediğinizi bilmelisiniz. İkinci olarak, robotik çözümü seçmeden ve uygulamadan önce kapsamlı bir iş yeri risk değerlendirmesi yapılmalı. KOBİ otomasyonu, imalat sektörü için oyunun kurallarını değiştirirken, aynı zamanda heyecan verici bir dönemin de başlangıcı oluyor. 250'den az çalışanı olan şirketler, imalat sektöründeki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. KOBİ dostu robotik ve otomasyon çözümleri çağı ise bu işletmeler için büyük bir potansiyel sağlıyor. İş birliğine dayalı robotlar (cobot), bu çözümlerin başında geliyor. Bu robotlar imalat yapan KOBİ'lerin esnek ve kolay kullanım, düşük işletme maliyetleri üretim yapmalarına yardımcı olurken, ekiplerin becerilerini geliştirmek için verimli bir seçenek.
BAŞLANGIÇ KILAVUZU
Üretim sektörü, temel bir değişim dönemi yaşıyor. İş gücü sıkıntısı, ezber bozan teknolojiler ve yeni ticari kaygılar nedeniyle KOBİ'ler, daha az maliyetle daha fazla üretime olanak tanıyan ve işlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan otomasyona yöneliyor. Bazı üretim uygulamalarını üstlenmek için bir kolaboratif robot kullanmayı düşünen KOBİ'lerin sayısı giderek daha da artıyor.
Kaynak, makine besleme ve alma-bırakma ise cobot tabanlı bir otomasyon uygulamasının kısa bir sürede değer katabileceği alanlar olarak öne çıkıyor. Ark kaynağı, tig kaynağı, lazer kaynak, mig kaynağı, ultrasonik kaynak, plazma kaynağı ve nokta kaynağı gibi önceden manuel olan iş akışlarını başarılı bir şekilde otomatikleştirmek, ekibinizle etkili bir şekilde planlama ve işe alıştırmayı gerektiriyor.
Özellikle otomasyon konusunda henüz yeniyseniz, uygulama sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz ilerlemesine yardımcı olmak için izlemeniz gereken adımlar şöyle:
NASIL BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR?
Herhangi bir girişimde bulunmadan önce üst yönetimden ve ekiplerden kurumsal destek almak çok önemli bir nokta. KOBİ otomasyonunu uygulamak isteyen birçok şirket, neredeyse tamamen denklemin teknoloji tarafına odaklanmakta. Ancak çalışanları da bu konuya dahil etmek oldukça önemli bir süreç. Atılan bu adımların ardından neye ihtiyacınız olduğu konusunda net olmanız gerekiyor. Otomasyon stratejiniz, uzun vadede işletme maliyetlerini azaltmak veya verimliliği artırmak gibi daha geniş ticari ve iş stratejinizle uyuşmalı.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPIN
Cobot’lar, geleneksel endüstriyel robotlar gibi ek güvenlik özelliklerine ihtiyaç duymasa da kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktaları atlamamak gerekiyor. e-Series cobot’lar bir dizi yerleşik güvenlik özelliğine sahip olsa da hareketli parçaları, keskin kenarları ve kaynak torçları, iş yerinizin sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerine odaklanmanızı gerektiriyor.
COBOT'UNUZU SEÇİN
e-Series cobot’lar yatırımınızı iş gereksinimlerinize uygun hale getirebilmeniz için izin verilen bir dizi maksimum yük ve erişim ile birlikte geliyor. UR3e cobot da maksimum 3 kilogram taşıma kapasitesi, 11,2 kilogram ağırlık ve 500 milimetre erişim imkânı sağlıyor. Son yeniliğimiz UR20 cobot ise 20 kilograma kadar yük taşırken, bin 750 milimetre erişim fırsatı veriyor.