Çalışma ortamlarını iyileştirmek, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak Universal Robots'un temel vizyonudur. İnsanların robot gibi değil robotlarla birlikte çalıştığı bir dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz. Hiçbir işin çalışanların refahını, güvenliğini veya sağlığını tehdit etmemesi gerektiğine ve cobot'ların çalışma ortamlarını önemli ölçüde iyileştirebileceğine inanıyor ve bunun için tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. İnsanların mutlu ve daha verimli oldukları alanlarda görev aldıkları işlere odaklanmalarını sağlayan ve tehlikeli, zor, tekrarlayan veya sıkıcı görevleri üstlenen cobot’lar hakkında beş başarılı hikâye paylaşmak istiyoruz.
COBOT, DAHA KONFORLU BİR ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLIYOR (ABD)
Thyssenkrupp Bilstein, Ohio'da otomotiv endüstrisi için yüksek teknolojili süspansiyon çözümleri üreten ve 2018 yılında başta kadınlar olmak üzere çalışanlarına ergonomik açıdan uygun olmayan işleri azaltma taahhüdünde bulunan bir şirket. Dokuz adet UR10 kolaboratif robot; makine besleme, montaj ve kalite kontrol olmak üzere çalışanların zorlandığı görevleri otomatikleştirmek için kuruldu. Cobot'lar üretimi iyileştirerek daha iyi bir çalışma ortamı sağladı. Otomatikleştirilmiş görevleri yerine getiren operatör Quenna Quarles, "Üretim sürecinde çok daha iyi akış sağlayabiliyoruz. Tüpleri doldurma görevini ben tamamlarken, geriye kalan süreçleri cobot’lar üstlendiği için işim geçmişe göre daha kolay" diyor. Eskiden bir CNC makinesini ve bir delgeç makinesini manuel olarak çalıştıran Seck ise “Cobot’larla entegre bir şekilde çalışmaya başladıktan sonra tüm işler daha organize bir şekilde ilerlemeye başladı. Bu sayede esas işlerime zaman ayırıp kalite kontrollere ve üretim raporlarıma daha iyi odaklanarak rahat şekilde yapabiliyorum.”
Kolaboratif robotların üstlendiği işler: CNC besleme, delgi ve şekillendirme makine besleme, alm
a-bırakma, montaj, ürün kalite kontrolü
Örnek uygulamanın tamamını buradan inceleyin.


COBOT'LAR ZORLU İŞLERDE GELİŞMİŞ ERGONOMİ SUNUYOR (İTALYA)
Torino'daki FIAT, 500 elektrikli otomobil üretim hattında bazı montaj süreçleri ve kalite kontrolleri, spesifik otomasyon teknolojilerinden yararlandı. Yalnızca ürün standartlarını karşılamak için gereken kalite ve tekrarlanabilirliği sağlamak için değil aynı zamanda fabrika çalışanlarının sağlığını korumak için.
Örneğin su geçirmez astarın araç kapılarına uygulanması, operatörün uzun vadede kol eklemlerine zarar verebilecek ve kas-iskelet hastalığına neden olabilecek bir görev olan dinamometrik bir silindir kullanarak sabit basınç uygulamasını gerektirdi. Bu noktada, cobot’lar iki farklı fayda sağladı. Bunlar gelişmiş ergonomi ile refahın yanı sıra yüksek çalışma hassasiyeti ve kalite. İki UR10e cobot, kapı montaj hattında paralel olarak çalışıyor. Bir görüş sistemi, kapının gelişini kaydediyor ve kumaşa sabit basınç uygulamak için bileğine bağlı bir silindir kullanan ve kapı paneline uygulayan cobot'u etkinleştiriyor. Zorlu uygulama, cobot'un kapalı bir alanda karmaşık bir yol izlemesini, panelin itme pimi çıkıntılarından kaçınmasını ve su sızmasını önlemek için astarın tamamen sızdırmaz olmasını gerektiriyor. Cobot'lar milimetrik hassasiyetle çalışarak +/- 0,05 mm'lik tekrarlanabilirliği garanti ediyor.
Kolaboratif robotların üstlendiği işler: Montaj, vida sıkma, kalite kontrol, görsel inceleme, dağıtma.
Örnek uygulamanın tamamını buradan inceleyin.

COBOT, 30 YILDIR TEKRARLAYAN SÜREÇTEN SORUMLU ÇALIŞANA YARDIMCI OLUYOR (FİNLANDİYA)
Kuzey Kutup Dairesi'nin birkaç kilometre güneyinde, Fin şirketi Pentik, İngiliz kilinden sofra takımı yapıyor. Seramik yapımı, el emeği gerektirir. Bir çalışan, sofra takımlarının sırlanması ve şekil verilmesi için gün boyu aynı işi günde yüzlerce kez yapıyor ve bu da el, omuz ve sırt sağlığını olumsuz etkiliyordu. Üretim sürecine entegre edilen UR10 cobot artık sofra takımının sırlanması için çalışıyor. Kolaboratif robot, bir vakumlu tutucu ile ürünü tepsiden alıyor. Seramik parçalarını sır karışımına indiriyor. Ürünü daldırdıktan sonra onu iki yerleştirme noktasından birine yerleştiriyor. Kaplama noktaları noktaları doluysa bekliyor. Kaivosoja, “Cobot, 30 yıldır bu süreçten sorumlu olan sevilen bir işçi olan Inkeri'nin el hareketlerini taklit ediyor” diye açıklıyor. Bir çalışan parçayı teslim noktasından alıyor ve kalitesini kontrol ediyor. Pişirme ekipmanına yapışmaması için de parçanın altındaki fazla sırı siliyor.
Kolaboratif robotların üstlendiği işler: Seramik parçaların sırlama işleminde çalışanlara yardımcı olmak, Kallio plakalarının şekillendirilmesi.
Örnek uygulamanın tamamını buradan inceleyin.

COBOT, HATAYA YER OLMAYAN KESKİN PARÇALARIN İŞLENMESİNİ ÜSTLENİYOR (FRANSA)
BOOG Machining, küçük, keskin parçaların kısa süreli işleme, tornalama ve frezeleme serilerinde uzman bir şirket. Bu üretim araçlarının kullanımıyla ilgili sağlık sorunlarından korunmak ve bunları azaltmanın çözümünde UR5 robot kullanıyor. Cobot, yanlış kullanıldığında yaralanmalara yol açabilecek parçalarla uğraşıyor ve kazaları önlemeye yardımcı oluyor. UR5 cobot, BOOG'un üretim süreçlerini optimize etmesine izin veriyor. Çalışanlarından birisi de daha önce olduğu gibi sürekli izlemek yerine makineyi her üç saatte bir yükleyip boşaltıyor. Artık birden fazla görevi üstlenerek üretimin diğer aşamalarına değer katan değerli insan kaynağına zaman bırakıyor.
Kolaboratif robotların üstlendiği işler: CNC ve makine kontrolü.
Örnek uygulamanın tamamını buradan inceleyin.

COBOT, GÜRÜLTÜLÜ VE TOZLU ÇALIŞMA ORTAMINDA EN İYİ ÇÖZÜM (ÇEKYA)
Bir plastik kalıp üreticisi Linaset, tamamen manuel olarak yapıldığında hem zaman hem de kaynak tüketen bir işlem olan püskürtme için cobot’lardan destek alıyor. Özellikle tozlu ve gürültülü bir iş yerinde püskürtme aplikatörünün dik tutulması gerekiyor. İnsanlar için oldukça zorlayıcı ve çevreye de zarar veren bu işlem için firma UR5 robotunu kullanıyor. Linaset Üretim Müdürü Petr Šromota kolay kurulum sürecini, “Birkaç gün içinde robot iş yerine yerleştirildi ve güvenilir bir şekilde çalışmaya başladı” diye açıklıyor.

Kolaboratif robotların üstlendiği işler: Enjeksiyon kalıplama
Örnek uygulamanın tamamını buradan inceleyin.
İlham verecek başarılı kolaboratif robot uygulamalarının tamamını incelemek için tıklayın.