Günümüz üretim sürecinde robot teknolojilerine ilgi artarken, kolaboratif robotlar diğer sektörlerde olduğu gibi metal ve talaşlı işleme sektöründeki verime önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Metal endüstrisinde çalışanların yoğunluğu da dikkate alındığında, çalışan koşullarını iyileştirici yönde atılan otomasyon yatırımları önemli hale geliyor. Kolaboratif teknolojisine yatırım yapan firmaların, verimlilik ve kalite artışı elde ettiği de görülüyor.
ROBOT TEKNOLOJİSİ ÜRETİM SÜREKLİLİĞİNİ VE KALİTEYİ İYİLEŞTİRİYOR
Universal Robots’un insanla iş birliğine dayalı kolaboratif robotları, metal ve talaşlı işleme endüstrisi imalatçılarının üretimindeki miktarı ve kaliteyi iyileştiriyor. Robotlar, talaşlı imalat ve veya pres vb. üretim süreçleriyle üretim yapan tesislerin; çeşitli süreçlere, malzemelere ve özelleştirilmiş ürünlere göre üretim hattını ayarlamalarını mümkün kılıyor. Buna ek olarak, metal ve talaşlı işleme endüstrisinde şirketlerin rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlıyor.
ESNEK KONUMLANDIRMA VE HIZLI YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ
Universal Robots’un kolaboratif robotları, yüksek tekrarlanabilirliği sayesinde (cobot modeline göre ± 0,03 mm - ± 0,05 mm ve ±0,1 mm) iş parçalarının makine besleme süreçlerinde talaşlı işleme, cnc-pres besleme uygulamalarında kullanılmaya imkân sağlıyor. Universal Robots robot kollarının hızlı, esnek biçimde konumlandırılması sayesinde üretim hatlarının yeni ürünlere hızla uyarlanması mümkün oluyor. Bu şekilde de cobot’lar üretim tesisinde sadece bir noktada kullanılabilmesi dışında hızla adapte edilerek üretimde farklı noktalarda konumlandırılıyor, yatırımın tesise sağladığı yüksek üretim verimliliğiyle hızlı yatırım geri dönüşü sağlıyor.
ÇALIŞANLARIN YARALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR
Tehlikeli makinelere yakın çalışmayı gerektiren karmaşık işleri yapabilmek için talaşlı işleme operasyonlarında taşıma ve besleme işleri için cobot kullanarak hem sürdürülebilirliği sağlamak hem de çalışanların yaralanma riskini azaltmak mümkün oluyor. Metal ve talaşlı işleme işlerini tamamlamak için bir kolaboratif robot kullanmak işletmedeki toplam kabiliyeti artırarak maliyetleri azaltmada önemli fayda sağlıyor. Böylece, sektörde önemli bir avantaj elde ediliyor. Universal Robots robot kollarının esnekliği, üretim süresi boyunca robotun gerektiği şekilde kolay bir şekilde bir istasyondan diğer bir istasyona kolay taşınması, programlaması ya da daha önce mevcut programın çalıştırılmasına olanak tanıyor.
Universal Robots, Türkiye’den Arma Filtre’nin müşteri taleplerine hızlı cevap verebilmek için UR10 robotuyla esnek üretim imkânı sunuyor. 100’den fazla koruma kafesi içerisinde kurulu konvansiyonel robotlarla üretim yapan Arma Filtre, üretim alanında az yer kaplayan, müşteri taleplerine hızlı cevap verebilmek için esnek üretim yapmaya elverişli, aynı zamanda operatörle birlikte güvenle çalışabilecek uygun maliyetli robot arayışına girdi. Arma Filtre Ar-Ge Departmanı mühendisleri; hızlı kurulum, uygun maliyet, az alan kaplama ve kolay programlanma özellikleriyle ön plana çıkan ve en önemlisi esnek üretim yapabilmelerini sağlayan UR10 kolaboratif robotunu seçti. Arma Filtre, UR10 cobot ile cıvatalama, alma bırakma, makine besleme ve montaj uygulamalarını otomatikleştirdi.