Universal Robots’un kolay programlanan ve bakım gerektirmeyen kolaboratif robotları, şirketlerin ister üretim hattına ister paketleme ya da araştırma bölümü gibi hangi departmanına entegre edilmiş olursa olsun maksimum fayda sağlıyorlar. Elde edilen verilerin ışığında ayrıca öğrenme eğrisinin kazanılma süreci ve olası bir üretimdeki duruş olması durumunda cobot’lar yeniden ve kolayca devreye alınabilme kolaylığı sunuyorlar ki bu da iş birliğine dayalı robotları bir adım öne çıkarıyor. Kolay programlama ve bakım gerektirmemesi gibi özellikleriyle şirketlere büyük avantajlar sunan cobot’lar, bunun yanında pek çok önemli fayda sağlıyorlar.
1-COBOT, KISA SÜREDE YATIRIM GETİRİSİ SAĞLIYOR
Şirketler, yeni bir robot otomasyonuna geçme süresini robot kurulum ön maliyetine kolayca dahil edilebilirler. Bir robot, şirket içerisinde ihtiyaca göre farklı görevler için kullanılmak istenildiğinde her yeni uygulama, donanım üzerinde bir zaman yatırımı gerektirir. Esnek üretim sunan cobot’lar, bu süreyi azaltarak esnek üretimle kârlılığı artırır ve kısa sürede yatırım getirisi sağlarlar.

2-COBOT, ÇALIŞANLARA YETENEK KAZANDIRIYOR
Operasyon boyutu ve robot entegrasyonu ile ilişkili hedeflere bağlı olarak, tek bir kişinin tüm bu fırsatları değerlendirmesi ve programlaması her zaman mümkün değildir. Bunların konumlandırılması ve izlenmesi için gerekli teknik eşik değerinin düşürülmesi, bu otomatik işleri yapan çalışan veya çalışanların işlerinin cobot’lara konumlandırılabileceği anlamına gelir. Bu sebeple kolayca programlanabilen bir robotik sistem, iş gücünün yeteneklerini artıran bir fayda olarak değerlendirilmelidir.

3-COBOT, NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ AÇIĞININ KAPATILMASINA YARDIMCI OLUR
Pek çok sektördeki üreticiler, sürekli tekrar eden, manuel yapılan, zorlu, riskli veya kirli ortamlarda çalışacak iş gücü bulmakta zorlanıyorlar. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini riske atan bu gibi pozisyonlarda çalışacak iş gücü bulmakta sıkıntı yaşayan üreticiler, bu işleri cazip hale getirmenin yollarını arıyorlar. İşte tüm bu zorlu üretim süreçlerinde görev alabilen kolaboratif robotlar, herhangi bir güvenlik bariyeri olmadan (risk değerlendirmesine bağlı olarak) insanlarla yan yana çalışabilir. Hafif ve kompakt yapısıyla dar alanlarda dahi kullanılan cobot’lar, bu sayede kaza ya da yaralanma riskini düşürerek güvenli çalışma ortamı sağlar ve bu işleri cazip hale getirir. Kolay öğrenilen robot otomasyonu uygun maliyet avantajıyla birlikte geleneksel hat pozisyonunun kapsamının yeniden belirlenmesine de imkân yaratır. Vasıfsız işçilerin stratejik olarak yeniden konumlandırılması sadece şirketi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda işçilerin becerilerine katkıda bulunarak daha verimli alanlarda çalışabilmelerini de sağlar. Böylece çalışan ile işveren arasında bir kazan-kazan durumu oluşur: Çalışan değerli beceriler, tecrübe ve iş memnuniyeti elde ederken işveren de rekabet gücünü artırır ve çalışan sirkülasyon oranını azaltır.

4-COBOT İLE KISA DURUŞ SÜRESİ
Belirli bir süre sonra her karmaşık sistem; karşılaşılan sorunu giderme, hata ayıklama ve bir noktada iyileştirmeye ihtiyaç duyacaktır. Duruş süresinin sebep olduğu üretim kaybı, yatırım getirisi ve verimi düşürmenin yanı sıra, bu duruma sinirlenen teknisyenler gibi maddi olmayan sıkıntılara da yol açabilir! İşte tam da bu nedenle platformun kolay-hızlı çalışması ve ihtiyaç halinde son kullanıcıya yardımcı olabilecek bir destek sisteminin bulunması son derece önemlidir.

5-COBOT İLE FIRSAT MALİYETİ
Zaman ve kaynaklar sınırlı olduğundan, kurulum veya teknik destek sırasında her robot otomasyon projesi için bir fırsat maliyeti mevcuttur. Programlama ve teknik desteğin ulaşılabilir olması bu maliyeti azaltırken her bir proje için yatırım getirisini artırır.

6-cobot, toplam sahİp olma malİYETİNİ AZALTIR
Herhangi bir robot kullanımıyla ilgili eğitim kursları, programlama ve kullanım için her bir çalışan için birkaç gün ya da bir haftayakadar ulaşan zaman ve yüksek maliyet gerektirir. Sezgisel olarak programlanabilen cobot’lar, kurulum ve programlanmasıyla ilgili ücretsiz online eğitim modülleri sunan Universal Robots Akademi sayesinde şirketlerin bu süreyi azaltmasını ve hatta tamamen ortadan kaldırmalarını sağlarlar. Bu çözüm, robotik sistemin toplam sahip olma maliyetini de büyük ölçüde azaltır.

BU FAYDALARDAN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?
Öğrenme eğrisinin üstesinden gelmenin bir yolu, kolayca programlanabilir şekilde tasarlanmış bir robotik sisteme yatırım yapmaktır. Bazı sistemlerde bu, panel üzerindeki çeşitli düğmelere basarak ara noktaların ayarlaması ve öğrenme arayüzünün robot koluna entegre edilmesiyle gerçekleşir.
Universal Robots platformunun programlama kolaylığı, PolyScope arayüzünün arkasındaki itici fikirdir. Minimum programlama tecrübesi dahi üretim uygulamasına yardımcı olurken daha kompleks uygulamaların rahatça gerçekleştirilebilmesi için UR eğitimine ayrılması gereken zaman da bir buçuk güne kadar düşmüştür. UR+ ekosistemi, robotla kolayca entegre edilebilen bir dizi patentli uç elemanları (tutucular, kamera, yazılım vb.) birlikte gelir. Hızlı ve kolayca değişim sağlayan bağlantı modülleriyle duruş süresini azaltmanın yanı sıra, bakım gerektirmeyen operasyon da birincil hedefler arasında yer alır.

Kullanımı kolay bir otomasyon platformu elde etmek için alternatiflerden ilki, bir şirket içi robot entegrasyon ekibi oluşturarak onların tecrübesini diğer büyük endüstriye robot markalar alanında artırmak ve etkili bir kurum içi entegrasyon ekibi oluşturmaktır. Bu durum belirli sayıda personelin diğer çalışanlardan ayrışmasını ve ilk uygulama için eğitime ve kaynaklara yatırım yapılmasını gerektirir. Bununla birlikte ekibin öğrenme eğrisini aşması sağlanacağından ilkinden sonra hayata geçirilen her proje daha az zaman alır. Bu kurum içi inovasyon ve uzmanlık, kapasitenin ve yetkinliğin hızlıca artmasını sağlayarak düzenli olarak yeni ürünlerin eklendiği bir ortamda rekabet avantajı yaratır.
Eğer şirket içinde geliştirici bir ekip kurulması mümkün değilse destek ve entegrasyon için üçüncü bir tarafın dahil edilmesi de aynı şekilde etkili olacaktır. Uzmanlığın dışarıdan sağlanmasıyla birlikte, gerekli olan tek seferlik ürün geliştirme işleri için kaynakların yeniden tahsis edilmesine veya odağı acil üretim ihtiyaçlarından uzaklaşılmasına sebep olacaktır.
Kolaboratif robotların işlere dahil edilmesi heyecan verici bir tekliftir. Bu süreçte programlama ve destek kolaylığının talep edilmesi de son derece doğal bir durumdur. Daha hızlı konumlandırmanın ve duruş sürelerinin azaltılmasının belirgin faydalarının ötesinde, üreticiler ve çalışanları için kullanımı kolay sistem, daha yüksek yatırım getirisi, azalan fırsat maliyeti ve iş kaybını önleme gibi yararları da vardır.
Cobot’larımızı nasıl programlayacağınızı öğrenmek ister misiniz? Ücretsiz Online Akademimizi deneyin.