1951 yılından beri plastik ve kauçuk bileşenlerde uzmanlaşan Danimarkalı üretici Linatex, 2008 yılında satın aldığı UR5 cobot ile Universal Robots’un ilk müşterisi olmuştu. Universal Robots, onuncu yıldönümünü kutladığı bugünlerde, otomasyonda çığır açıcı kararları ile öne çıkan köklü müşterisi Linatex ile geçmişe dönük bir değerlendirme yaptı.
COBOT HAFTANIN BEŞ GÜNÜ SORUNSUZ ŞEKİLDE ÇALIŞTI
Linatex CEO'su Torben Malmros, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: “2008 yılında CNC tezgahımızın besleme işlemini otomatikleştirmek için bir UR5 cobot’u satın aldık. İki yıl boyunca haftanın beş günü sorunsuz bir şekilde çalıştı. İkinci nesil UR5 piyasaya sürüldüğünde, eskisini yeni modelle değiştirmeye karar verdik, çünkü yeni yazılımda tork kontrolü gibi özellikler istiyorduk”.
![First-cobot-sold-still-going-strong](https://info.universal-robots.com/hubfs/HQ%20Images/Blog/2018/week%2051/First-cobot-sold-still-going-strong.jpg)
UNIVERSAL ROBOTS COBOT'U BAKIM VE PARÇA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİRMEDİ
Linatex halen 2011 yılında aldığı ikinci nesil UR5 cobot’u kullanıyor. Ara sıra yapılan yazılım güncellemeleri dışında, UR cobot'u başka bir bakım veya parça değişikliğine ihtiyaç duymadı. Şu anda günde 12 ile 14 saat boyunca çalışıyor. Şirket yakında haftada beş gün uygulanmak üzere yeni bir akşam vardiyası ekleyecek ve söz konusu vardiya beş saatlik bir işlem süresi sağlayacak. Malmros, “Linatex olarak kendimizi, yeni teknolojileri ilk benimseyen bir şirket olarak görüyoruz” diyor.
![The-UR5-that-Linatex-acquired-in-2011-is-still-going-strong](https://info.universal-robots.com/hubfs/HQ%20Images/Blog/2018/week%2051/The-UR5-that-Linatex-acquired-in-2011-is-still-going-strong.jpg)
HAFİF MALZEMELERLER ÇALIŞILDIĞI İÇİN UR5 MÜKEMMEL BİR SEÇİMDİ
Malmros sözlerine şu şekilde devam etti: “10 yıl önce işlem otomatikleştirmeye ihtiyacımızın olduğu rüzgâr türbini sektöründen çok büyük bir sipariş aldık. Sadece polimer ve kauçuk gibi hafif malzemelerle çalıştığımız için yüksek yük kapasitesine sahip bir robota ihtiyacımız yoktu, bu yüzden UR5 mükemmel bir seçimdi”.
COBOT, İNSAN İŞ GÜCÜNÜN YERİNİ ALMADI, İNSANLAR BERABER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTI
Linatex UR5'i kurduğunda, geleneksel otomasyonda çarpıcı değişiklikler yaşandı. Universal Robots kolaboratif robotunu çalışanlardan uzak bir konumda tutulan güvenlik kafesinin arkasına kurmak yerine, çalışanların hemen yanına monte ettiler. Böylece, çalışanlar üretimi iyileştirmeye katkı sağlayan, beceri ve yaratıcılık isteyen işlere odaklanabilme imkânı buldular. İş birliğine dayalı çalışan Universal Robots cobot'u, insan iş gücünün yerini almadı, insanla beraber güvenli bir şekilde çalıştı. Ayrıca, karmaşık komut dosyasını düzenlemek üzere dışarıdan programcılar getirmek yerine, öncesinde herhangi bir programcılık deneyimi bulunmayan Linatex ekibi cobot’u kendi başına programlayabildi.
COBOT'LARIN VERİMLİLİĞİ SAYESİNDE FİYATLARDA İNDİRİM FIRSATI SUNDULAR
Cobot’ların verimliliği sayesinde edindikleri avantajlardan bahseden Malmros şunları söyledi: “Universal Robots’un UR5 cobot’u ile rekabet gücümüzde de bir artış yaşandı. Yılın bu zamanında, çoğu üretici ham madde, personel, lojistik vs. gibi nedenlerle gelecek yılın fiyatlarında artış yapmak durumunda kalabiliyor. Fakat Universal Robots cobot’ları sayesinde biz tam tersini yapabiliyoruz. Daha verimli olmak adına robot teknolojisinden faydalandığımız için fiyatlarımızda yüzde 3 ile yüzde 8 arasında bir indirim fırsatı sunabiliyoruz”.
![970x285pixel](https://info.universal-robots.com/hubfs/970x285pixel.jpg)