Robot teknolojisine olan ilgi hem dünyada hem de Türkiye’de gün geçtikçe artıyor. IFR (Uluslararası Robot Federasyonu) 2018 Raporu verilerine göre; yeni robot kurulumlarının yüzde yüzde 39’u otomotiv sektöründe gerçekleşti. Bu durum, otomotiv sektörünü de robot teknolojisi için itici güç haline getiriyor.
TÜRKİYE'DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 10 BİN İŞÇİYE 194 ROBOT DÜŞÜYOR
Genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin de robot teknolojisinde her geçen gün umut vadeden bir konumu olduğunu söylemek mümkün. Uluslararası Robot Federasyonu’nun (IFR) 2018 Raporu verilerine göre; Türkiye’deki robot kullanım yoğunluğuna bakıldığında, imalat sektöründe 10 bin işçiye 27 robot, otomotiv sektöründe 10 bin işçiye 194 robot, diğer sektörlerde ise 10 bin işçiye 17 robot düşüyor. Raporda, robot yoğunluğundaki en yüksek artışın otomotiv sektöründe olduğu dikkat çekiyor.
TÜRKİYE'DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ROBOT TEKNOLOJİSİ KULLANIMI ARTACAK
Otomotiv sektöründeki bu artış, 2017 yılında yaklaşık 1,7 milyon otomobil ve ticari araç üreten Türkiye’nin, otomotiv sektöründeki en önemli üretim üslerinden biri olduğunu bir kez daha açıklıyor. Türkiye’nin rekabetçi bir yerli sanayi oluşturmak ve geliştirmek amacıyla son dönemde attığı adımların, robot yoğunluğunun gelecek yıllarda daha da artmasına olumlu katkıda bulunacağı öngörülüyor.
![](/media/1816777/automotiveguide-guide-cta-01.jpg?width=790&height=314&mode=max)
COBOT'LAR BİRDEN ÇOK ÜRETİM HATTINA KOLAYCA KONUMLANDIRILABİLİYOR
Universal Robots'un iş birliğine dayalı cobot’ları otomotiv üretim hattına esneklik ve güvenlik katıyor. Farklı taşıma kapasitelerine sahip cobot’lar, montaj hattındaki üretim süresini azaltarak avantaj sağlıyor. Hafif olan cobot’lar, yerden tasarruf sağlıyor ve üretim düzenini değiştirmeden birden çok üretim hattına kolayca tekrar konumlandırılabiliyor.
![Cobots help the automotive industry universal robots](https://info.universal-robots.com/hubfs/HQ%20Images/Blog/2017/Blog%20week%208/Cobots%20help%20the%20automotive%20industry%20universal%20robots.jpg?width=927&height=537&mode=max)
COBOT'LAR SEKTÖRDEKİ EN HIZLI YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜNE SAHİP
Bir otomobilin üretim süreci zaman ve masraf gerektirir. Cobot’lar, geleneksel endüstriyel robotlardaki ek maliyet olmadan robotik otomasyonunun tüm avantajlarını sağlıyor. Bu durum otomotiv endüstrisine yeni bir esneklik sağlıyor. Universal Robots’un çok sayıda müşterisi tarafından alınan geri bildirime göre cobot’ların ortalama kurulum süresi yalnızca yarım gündür. Cobot’lar sektördeki en hızlı yatırım geri dönüşü süresine sahiptir.
![Automotive-Manufacturing-cobots](https://info.universal-robots.com/hubfs/HQ%20Images/Blog/2018/Week%2047/Automotive-Manufacturing-cobots.jpg?width=962&height=642&mode=max)
COBOT'LAR YÜKSEK KALİTE VE HASSASİYETİN OLDUĞU TEHLİKELİ ORTAMLARDA DA KULLANILABİLİYOR
Cobot’lar, otomotiv ve taşeron sektörlerindeki mevcut üretim ortamlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor. Motor dökümhaneleri, lazer kesme makineleri, form presleri, kalıplama makineleri, paketleme ve paletleme hatları gibi yüksek kalite ve hassasiyetin kritik olduğu tehlikeli ortamlarda; vidalama, montaj, etiketleme, taşıma ve kalite kontrol uygulamaları için de kullanılabiliyor.
![automotive](https://info.universal-robots.com/hubfs/automotive.jpg?width=932&height=524&mode=max)
COBOT'LAR OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE; KALİTE KONTROL, MAKİNE (CNC PRES) BESLEME, KAYNAK, ETİKETLEME, POLİSAJ UYGULAMALARINDA KLASİK ÜRETİM YÖNTEMLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Cobot’lar montaj (cıvatalama, lokma sıkma, yapıştırma), kalite kontrol (kamera sistemleriyle), taşıma, alma-bırakma operasyonları, kaynak, çapak alma, polisaj, makine, CNC besleme proseslerinde otomotiv endüstrisinde esnekliği artırarak katma değer sağlıyor. Ayrıca kompakt yapısı, az alan kaplamasıyla kolay programlanması, esnek konumlandırma ve insanla beraber yan yana güvenle (yapılan risk analizleri sonucu güvenlik sistemleri olmadan) kullanılabilmeleri üretimde esneklik, verimlillik ve kalite artışı sağlıyor. Hızlı kurulum, hızlı yatırım geri dönüşü, tüm eksenlerde 360 derece dönüş kabiliyetiyle sektörde rekabete imkân tanıyor.