OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK YENİ UR ÜRÜNLERİ
UR, üretimde esnekliği sağlamak için son kullanıcıları dinliyor ve ürünlerini yeniden geliştiriyor. Örneğin, e-Series platformu için üretilen yeni kablo paketi, otomobil üreticilerinin e-Series robotların üretim hatlarına daha da esnek entegre olmasını talep etmelerinin sonucunda geliştirildi. UR'nin en yeni kablo paketi, robotun tabanındaki bir fiş olan taban flanş konektörüyle birlikte geliyor. Bir üretim hattında robotunuzla ilgili iki şey ters gidebilir ya robotta arıza vardır ya da robota giden kablo kopuyordur. Yeni taban flanşı konektörü, robot arızası durumunda kabloyu ve kurulumu yerinde bırakabilmenizi, arızalı robotu çıkarabilmenizi ve aynı konuma yeni bir robotu yerleştirerek kabloyu tekrar bağlayabilmenizi sağlar. Bu süreci Formula 1 pit stoplarında görülen son derece hızlı lastik değişimlerine benzetebilirsiniz.
![](/media/1821619/4-cable-options.jpg?width=635&height=357&mode=max)
Universal Robots'un yeni kablo takımları, bir taban flanş konektörü ve cobot konumlandırmasında daha fazla esneklik sağlayan yeni kablolama seçenekleri içeriyor.
Çoğu otomotiv üretim hattı sınırlı alanlar içindedir. Üreticiler, robotlarını üretim hattına yakın tutmayı ve kontrol kabinlerini “kabin adalarına” taşımak ister. Zaten dar olan çalışma alanlarını işlem yapan ekipmanları ve operatörleri için kullanmayı tercih eder. Kontrol kutusu aslında üretimde etkin bir araç değildir. Bu sebeple müşteriler, araç gövdesine yakın olmasını istedikleri operatörlere ve diğer ekipmanlara daha fazla yer açmak için daha uzun kablolar geliştirmemizi istedi. Bu yüzden UR’nin e-Series için çıkardığı yeni kablo paketi, kolaboratif robot konumlandırmada daha da fazla esneklik sağlayan 12 metrelik bir seçenek içeriyor.
![](/media/1821617/cable-suite-english.jpg?width=800&height=337.6842105263158)
Yeni kablo takımları 12 metrelik kablo ve yeni yüksek esnek kablo seçeneklerini içeriyor
Benzer şekilde, otomobil üreticileri robot kolunu tavana, portala monte ederek, 7. eksen ray kurulumlarıyla cobot'larının çalışma alanını artırmanın yollarını arıyorlardı. Buna karşılık UR, bu tür konumlandırmaları desteklemek için e-Series için kablo paketine yeni yüksek esnek kablo seçenekleri ekledi.
Yüksek esnekliğe sahip kablo, belli bükülme yarıçapında 5 milyon tekrarlanabilir bükümü işleyecek şekilde tasarlandı ve cobot'un çalışma alanını büyük ölçüde artırabilen etkili 7. eksen kurulumlarını destekledi.
Otomobil üreticileri ayrıca, tam entegre 3 konumlu etkinleştirme (3PE) cihazıyla birlikte gelen yeni e-Series kullanım kumandası geliştirilmesini de teşvik etti. Önde gelen Avrupalı otomobil üreticileri, bazı uygulamalarda e-Series Öğretme İlavesi ile tamamen dahili bir 3PE cihazının faydalı olacağını düşündü. Universal Robots, gerekli geliştirmeleri yaparak hem mekanik hem de yazılım açısından tam bir entegrasyon sağladı. e-Series kullanım kumandası bu nedenle çok sezgisel ve cobot'lar konusunda eğitim almış olan herkes için kullanımı son derece kolay.
![](/media/1821618/3pe-teach-pendant.jpg?width=576&height=324&mode=max)
Yeni 3PE kullanım kumandası artık UR+ platformundan ulaşılabiliyor.
Yeni e-Series Öğretme İlavesi ve Kablo Paketi gibi ürünlerin geliştirilmesi süreci, Universal Robots'un genel kalite standardının bir parçası. Her şey müşterinin ihtiyacını dinlemekle başlıyor. Müşterilerimizin ihtiyacını karşılayacak ürünü tasarlamak için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz ve geliştirdiğimiz ürünleri çok titiz testlerden geçiriyoruz.
İster bir Tier 1 veya Tier 2 tedarikçisi ister otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir OEM olun, Universal Robots'un kullanımı kolay ve esnek cobot'ları üretimi artırmanıza, uygulama süreçlerini düzenlemenize ve kaliteyi iyileştirmenize yardımcı olur.
Daha fazlasını öğrenmek için UR uzmanlarımızla hemen iletişime geçin!
![](/media/1821182/ur-tr-uzmana-sor-banner.jpg?width=800&height=266.56)