ROBOTİK KAYNAK İLE VERİMLİLİK ARTAR MI?
Kaynak uygulamalarında, verimliliği yüksek, üretim hatları için her bir ürünün en üstün kalitede çıkmasını sağlamak, müşteri memnuniyeti ve güvenliği ile üretimin devamı için çok önemli. İnsanlar tarafından yapılan kaynak uygulamalarında üst düzey bir yetenek ve deneyim gerekiyor. Aynı zamanda tekrarlayan, potansiyel olarak tehlikeli ve fiziksel olarak zorlu bir işlem olan kaynak, operatör kaynaklı hatalarda yaralanma gibi sağlıksız çalışma koşullarına neden olabilir. Diğer taraftan kalitenin düşmesi ve fire oranının artmasıyla daha yüksek maliyetlere yol açabilir.
Robotlu kaynak, bu görevin otomatikleştirmesiyle iş yükü ne kadar büyük olursa olsun tutarlı kaliteyi sağlama imkânı sunuyor. Tekrarlanan manuel görevleri yerine getiren bir kaynak robot koluyla, işçiler daha katma değeri yüksek görevlere odaklanabiliyorlar. Cobot’un kullanım kolaylığı ve minimum eğitim gereksinimi, onları ekibinizin becerilerini geliştirmenize ve otomasyon uzmanlığınızı güçlendirmenize yardımcı olmak için harika bir seçenek.

İMALAT SEKTÖRÜNDE ROBOTİK KAYNAK FARK YARATIR MI?
İmalat sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme, değişken pazar koşullarında bir takım üretim zorluklarıyla karşı karşıya. Artan fiyatlar, karmaşık tedarik zincirleri, değişen müşteri tercihleri ve küresel iş gücü sıkıntısına karşı şirketlerin, teknolojiyle büyümeye devam etmelerine yardımcı olabilecek yeni yolları keşfetmesi gerekiyor. Kaynak gibi uygulamaların cobot ile yapılması, maliyetleri düşürüyor ve rekabet gücünü artıyor.

ROBOT OTOMASYONU KAYNAK ALANINDAKİ İŞ GÜCÜ SORUNUNA BİR ÇÖZÜM MÜ?
Nitelikli çalışan bulmak, günümüzde şirketlerin kaynak uygulamalarında karşılaştığı en yaygın ve acil sorunlardan biri ve cobot kullanımıyla kaynak yapılması bu alandaki uzman açığının kapatılmasına katkı sağlıyor. Robot otomasyonu benimseyen firmalar, yalnızca ek çalışan almaya gerek kalmadan operasyonlarını sürdürmek veya büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda insanların en son teknolojiyle çalışmasına izin vererek nitelikli bir iş gücüne sahip oluyor ve aynı zamanda çalışanlar için cazip bir iş yeri haline geliyor. Robotlu kaynak, çalışanları zor ve tekrara dayalı görevlerden kurtararak şirketlerin çalışan memnuniyetini artırıyor, güvenli çalışma ortamı sunuyor.

ROBOTİK KAYNAK YÜKSEK ÜRÜN KALİTESİ SAĞLAR MI?
Tekrar eden, yüksek hacimli bir iş olan kaynak uygulamasında robot, 7/24 çalışarak prosesi aynı şekilde gerçekleştirir ve tutarlı bir kaynak kalitesi elde edilmesini sağlar. Güneş panellerini çatı kaplamaya bağlamak için kullanılan montaj yapılarını tasarlayarak üreten MT Solar için cobot ile kaynak; tekrarlanabilirlik sağlıyor ve tutarlı ürün kalitesinin korunmasına yardımcı oluyor. Firma sahibi ayrıca şirketin müşterilerinin de tutarlılıktan etkilendiğini söylüyor: "Müşterilerimize, ‘Bu parça bir cobot tarafından kaynaklandı’ dediğimizde her zaman heyecanlanıyorlar. Deneyimlediklerinde ise bir öncekiyle tamamen aynı ve kaliteli göründüğünü belirtiyorlar."

OTOMASYON UYGUN MALİYET AVANTAJI SUNAR MI?
Cobot kullanarak kaynak yapan firmalar, esnek üretim imkânı avantajıyla kısa bir sürede yatırım geri dönüşü elde ediyorlar. Bunun nedeni, kullanımlarının kolay olması, genellikle geleneksel robotlardan daha az eğitim, özel güvenlik koruması gerektirmemesi ve esnek şekilde kullanım ve farklı istasyonlarda hızlı konumlandırılması ve programlanmasıyla kullanılabilmesidir. Ayrıca, ani değişen talep artışları gibi durumlarda ek çalışana ihtiyaç duymadan verimi artırdıkları için cobot, maliyetlerde büyük değer yaratıyor. Örneğin MT Solar, ekstra personel almak zorunda kalmadan sezonluk yüzde 300'lük bir talep artışını cobot ile karşılayabildi.