Ortalama bir ticari jet uçağının 350 binden fazla ayrı parçadan oluştuğunu biliyor muydunuz?
İster metal ister plastik olsun, bu parçaları yapmak için süreç çok önemli. Tam da burada makine besleme devreye giriyor ve bu uygulama üretim süreci için inanılmaz derecede önemli. Makine besleme iyi yapıldığında üretkenliği ve verimi artırarak zaman içinde üretim maliyetini düşürüyor. Üretimdeki ilerleme, bu önemli görevin optimize edilmesine bağlı. Bir sonraki sanayi devriminde kolaboratif otomasyon hayati bir rol oynayacak. Zaten Endüstri 4.0'ın ayrılmaz bir parçası olan makine besleme, daha fazla üreticinin Endüstri 5.0'a geçişine yardımcı olacaktır. Endüstri 4.0 ya da dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan dönemde üreticiler yeni teknolojileri üretim tesislerine ve tüm operasyonlarına entegre etti. Endüstri 5.0, daha sürdürülebilir, insan merkezli ve esnek bir endüstriye geçiş için Ar-Ge'yi kullanarak bunun üzerine inşa ediliyor. Avrupa Komisyonu, Endüstri 5.0'ın kaynakların korunması ve iklim değişikliği de dâhil olmak üzere toplum için zorluklara çözüm sağlamada hayati bir rol oynadığını düşünüyor. Üretimin geleceği ve Endüstri 5.0'a geçiş, makine beslemenin hem insan becerisinden hem de otomatik tutarlılıktan yararlanmasını sağlamaya dayanıyor, zira kolaboratif robotlar (cobot'lar) bunun için özel olarak tasarlanmıştır.
![](/media/1814587/cobot_ur10e_w_firmie_bernacki.jpg?width=977&height=653&mode=max)
MAKİNELERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAK
Uzun yıllardır, makine beslemenin tekrarlayan ve fiziksel olarak zorlayıcı görevleri makine operatörleri tarafından gerçekleştiriliyor. Makine besleme uygulamaları, genellikle kesme sıvıları ve keskin kenarlar içeren küçük çalışma alanlarında gerçekleştirilir. Bu da genellikle işçi kazalarına davetiye çıkarır. Buna ek olarak, saatlerce yapılan bu görevler zihinsel olarak da zorlayıcıdır. Bu pek de elverişli olmayan koşullar nedeniyle çalışanlar bu görevleri isteksizce yerine getiriyor. Makine besleme uygulamaları için kolaboratif robotların kullanılması bu sorunların çözülmesine yardımcı olabilir.
Cobot'lar belirli bir alanda teması azaltacak şekilde programlanarak insanlarla birlikte sorunsuz bir şekilde yan yana (risk analizine bağlı olarak) çalışabilir ve yeni nesil cobot'lar makine besleme için son derece hassas işleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. Üstelik makine besleme otomasyonu, üreticiler için gerçek zamanlı izleme ve analizin yanı sıra öngörücü bakım ve uzaktan çalıştırma sağlayarak genel verimliliği, üretkenliği ve kârlılığı artırıyor. Üretim süreçlerinin hayati parçalarını otomatikleştirerek üretkenliklerini artıran sayısız işletme örneği var. Japon otomotiv OEM'i Aido Industry, üç yıl içinde üretkenliğini iki katına çıkardı ve Bernacki Industrial Services ürettiği hassas parça başına üretim maliyetini başarıyla düşürdü. Buna ek olarak, yapay zekânın makinelerin içinde de uygulandığını görüyoruz. Tesis operatörleri, sensörlerden ve diğer kaynaklardan gelen verileri analiz ederek, verimliliği artırmaya ve arıza süresini azaltmaya yardımcı olmak için kalıpları ve eğilimleri belirleyebiliyor.
![](/media/1819974/onrobot-sanmatsu-machine-tending.png?width=800&height=502.06378986866787)
![](/media/1828344/toolcraft_ur-58.jpg?width=0&height=0)
OTOMASYON HER ŞİRKET İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMALI
İnsanın bilişsel gücü ve analitik yetenekleri önemini korumaya devem ediyor. Cobot'ların sıkıcı makine besleme görevlerini üstlenebilmesiyle, çalışanlar daha katma değerli iş süreçlerine entegre edilebiliyor. Aynı zamanda bu durum 7/24 çalışan fabrikaların büyümesine de ciddi anlamda katkı sağlıyor. Zira üreticiler fabrikanın çalışmama süresinin pratikte ortadan kalkmasıyla tutarlı bir çıktı kaynağı elde etmiş oluyor. Düşük büyüme ve üretkenlikle mücadele eden şirketler için “akıllı fabrika” da denilen “karanlık fabrika” fikri oldukça cazip geliyor.
Cobot Online Ticaret Müdürü Matthew Thompson, cobot'ların Birleşik Krallık'taki küçük üreticilerin makine besleme yaklaşımında nasıl bir devrim yaratabileceğine ilişkin şunları söylüyor: "Genellikle büyük şirketlerin otomasyona sahip olacağı düşünülür ancak bir cobot entegratörü olarak bizim tutkumuz otomasyonu herkes için erişilebilir kılmak. Bu, otomasyonun bir seçenek olduğunu bile düşünmeyenler için otomasyonun faydalarını ortaya çıkarmak anlamına geliyor. Cobot'lar makine besleme için mükemmeldir. Uyarlanabilirlik ve esneklik, çeşitli görevleri etkili ve uygun maliyetli bir şekilde yerine getirme fırsatı sunuyor. Bu teknoloji, özellikle de nitelikli iş gücü sorunu yaşandığında, bölgesel üreticilerin rekabet gücünü ve üretimlerini sürdürebilmeleri için kilit önem taşıyor."
ŞİRKETLERİN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART
İleriye yönelik bir sonraki endüstriyel adım, insanlar ve makineler arasında daha büyük bir iş birliğine dayanacak. Makine besleme uygulanması, sürdürülebilir ve esnek bir imalat sektörünün oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bu sadece fabrikalarda çalışanların daha yüksek değerli görevlere odaklanmalarını sağlayarak çalışma hayatlarını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda şirketlerin operasyonlarını optimize etmelerine ve üretimi genişletmelerini de destekleyecek. Makine beslemeyi dönüştürebilecek kolaboratif otomasyon, Endüstri 5.0'a geçiş için hayati önem taşıyor. Bu olmadan, birçok imalat işletmesi rekabette geri kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.