2. EFSANE: KOLABORATİF ROBOTLAR YALNIZCA AĞIR YÜKLERİ KALDIRIR
Robotların yalnızca çok büyük yükleri kaldırmak için kullanılabilen büyük, ağır ve tehlikeli oldukları varsayımı da aynı derecede yaygın. Bu düşüncenin aksine cobot'lar, hafif robotlar kategorisine girmektedir. Bir insan koluna benzer şekilde tasarlanan robot modellerimiz, 20 kg'a kadar taşıma kapasitesi ile hemen hemen her tekrarlanan görevi yerine getirebiliyor. Kompakt tasarımları ile her türlü üretim ortamına uyum sağlıyor. Sektör ve şirket büyüklüğü ne olursa olsun, kolaboratif robotlar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Gereksinime bağlı olarak robotlar; tutucular, kaynak cihazları veya her türden sensörler gibi araçlarla donatılabilir ve bu sayede çok çeşitli görevleri üstlenebilir. Çok yönlü ve en sık kullanılan uygulama alanları ise alma-bırakma, dağıtım, taşıma, paketleme ve paletleme, kalite kontrol, montaj, makine besleme, montaj, vidalama, laboratuvar analiz ve testleri, polisaj, yapıştırma ve kaynak. Cobot'ları özel kılan en önemli unsur, gömülü güvenlik fonksiyonları; özellikle presler gibi makinelerle veya tehlikeli maddelerle çalışırken tehlikeli işleri üstlenebilirler. Ayrıca, bir risk değerlendirmesinden sonra, cobot'lar çoğu durumda koruyucu çitler olmadan doğrudan insanların yanında çalışabilirler. Cobot'ların güvenlik sistemi TÜV Nord tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Cobot ile çalışanlar, risk değerlendirmesine bağlı olarak herhangi bir güvenlik koruması olmadan yan yana çalışabilirler.
3.EFSANE: COBOT’LAR KOBİ'LER İÇİN UYGUN DEĞİLDİR
Bu görüşe, özellikle küçük ve orta ölçekli (KOBİ) şirketlerinde sıkça rastlanmaktadır. Bu büyük bir yanlış algıdır. Günümüzde KOBİ'ler de çok büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Üretimde dalgalanan kalite standartları, artan rekabet baskısı ve her alanda hissedilen vasıflı işçi sıkıntısının üstesinden gelmek oldukça zor. Süreçlerin ve alt alanların otomasyonu çoğunlukla kurtarıcı oluyor ve cobot'lar sayesinde özellikle KOBİ'ler başarılı bir şekilde uygulayabiliyorlar. Cobot'lar sadece uygun fiyatlı, esnek ve kullanımı kolay olmakla kalmıyor, aynı zamanda küçük parti boyutlarına da uyum sağlıyor. Çalışanları monoton işlerden kurtarıyor ve tüm standartları iyileştiriyor. Bu nedenle, her büyüklükteki şirket için uygun bir otomasyon tercihi haline geliyor.
4. EFSANE: İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ROBOTLAR ÇOK PAHALIDIR
Bir cobot'un maliyeti nedir? Bir cobot, büyük altyapısal değişiklikler gerektirmediğinden montaj minimum maliyet gerektirir. Farklı görevler arasında kolay geçiş avantajı sayesinden aralıksız kullanımın yanı sıra; hızlı ve kolay programlama, iş aksamalarını ortadan kaldırma ve harici robot programlayıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Cobot'lar mevcut üretim ortamına hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir ve son derece kısa bir sürede kendi masraflarını karşılayabilir.
5. EFSANE: COBOT'LARIN DEVREYE ALINMASI ZORDUR
Endüstriyel robotların aksine, kompakt ve hafif robotların kullanımı ve devreye alınması çok kolaydır. Cobot'lar sezgisel kullanımları sayesinde, sorunsuz bir şekilde ve kapsamlı programlama deneyimi olmadan kolayca programlanabilir ve minimum bakım gerektirirler. Hatta çalışanlar, çalışma sırasında herhangi bir zaman kaybı olmadan yeni görevler için cobot'ları yeniden programlayabilir ve böylece onları hızla değişen müşteri ihtiyaçlarına göre yeni görevlere uyarlayabilirler.
Cobot'lar, şirketteki herkesin performans hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldukları için hemen hemen her üretici için ideal ve verimliliği artıran bir son teknolojiye sahiptir. İşinizi nasıl büyütebileceğiniz, üretkenliğinizi nasıl geliştirebileceğiniz, kaliteyi nasıl artırabileceğiniz ve çalışanlarınız için daha iyi bir çalışma ortamı nasıl sağlayabileceğiniz ve avantajların tamamı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.