Universal Robots’un iş birliğine dayalı robotları yani kolaboratif robotları kısaca cobot’lar, hemen hemen tüm sektörlere robotik otomasyon çözümü sunuyorlar ve her ölçekten şirketlere sayısız avantaj sağlıyorlar. Uygun maliyet, hızlı ve kolay kurulum, düşük enerjiyle çalışabilme, Türkçe kullanım imkânı, hafiflik, 17 ileri seviye ayarlanabilir gömülü güvenlik fonksiyonu, yüksek hassasiyet ve esneklik gibi özellikleriyle tercih sebebi olan cobot'lar, KOBİ’ler de dahil olmak üzere küresel pazarda üreticilerin rekabet edebilmesini sağlar, üretimde kalitede süreklilik ve daha fazla verimlilik elde etmenize yardımcı olur. Tekrar eden, tehlikeli, zorlu, ağır ya da riskli işleri çalışanlardan devralarak katma değeri daha yüksek işler yapmasına fırsat vererek çalışan memnuniyetinin artmasını ayrıca aynı alanda risk değerlendirmesine bağlı olarak herhangi bir güvenlik çiti kullanılmadan yan yana çalışarak, mutlu ve güvenli iş yeri ortamının yaratılmasını sağlar. Dış kasasının toz ve artık birikme riskini azaltacak şekilde özel olarak tasarlanan cobot’lar, sıcak ve soğuk, tozlu ve riskli her türlü ortamda kullanılabiliyor. Son teknolojiye sahip cobot’ları kullanarak avantaj sağlamayacak bir endüstri dalı bulunmuyor ve sektörünüz ya da firmanızın büyüklüğü ne olursa olsun cobot’larımız her türlü üretim alanına kolayca entegre edilebiliyor.

UnIversal Robots COBOT'LARI GIDA VE TARIM SEKTÖRÜNDE TEKRARLAYAN İŞLERİ ÜSTLENİYOR
Universal Robots cobot’lar diğer tüm endüstrilerde olduğu gibi tarım sektöründe de önemli rol oynamaya devam ediyor. UR iş birliğine dayalı endüstri robot kollarının doğrudan gıda veya tarımsal üretim zincirinde çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Üretim, işleme ve dağıtım da dahil olmak üzere gıda tedarik zincirinde Universal Robots cobot’ları ürün kalitesini yükseltirken, tarım ve gıda sektörlerinin talep ettiği hızlı olma, hijyen ortam sağlama gibi tüm kriterleri karşılar. UR cobotları, ileri teknolojisi sayesinde ürünü tanıyabilir, hassas bir şekilde örneğin alma-bırakma uygulaması gerçekleştirebilir. Cobot’lar, tekrarlanan veya sıcak ve soğuk ortamlardan veya angarya işlerden çalışanları kurtarabilir ve çalışanlara daha nitelikli işler için zaman bırakır, fireyi azaltırken sürekliliği sağlarlar. Gıda üretiminin yoğun olduğu sezonlarda Universal Robots robotları, günün her saati düşük enerjiyle çalışabilir ve işletmenize kesintisiz verimlilik sağlayabilir. Bu robotlar, ihtiyaç duyulduğu sıklık ve ihtiyaca göre farklı görevlere hızlıca geçirilebilir ve programlanabilir.

UnIversal Robots COBOT'LARI, MOBİLYA VE EKİPMAN SEKTÖRLERİNDE KUSURSUZ KALİTE SAĞLIYOR
Dar alanlarda da kullanılabilen ve tüm eksenlerde 360° dönüş kabiliyetine (UR3 ve UR3e için 6. eksende sonsuz dönüş imkânı) sahip cobot’lar, kusursuz ürün kalitesi açısından mobilya ve ekipman sektörüne önemli avantajlar sağlıyor. El işçiliği gibi zanaatkârlık gerektiren ve bazen kişiye özel ürünün önemli olduğu mobilya sektöründe cobot’ların esnek konumlandırılabilmesi sektördeki rekabet için çok önemlidir. Universal Robots robot kolu yeni üretim süreçlerine hızlı ve kolay taşınabilir, size neredeyse her manuel işi otomatikleştirme esnekliği kazandırır. Cobot’lar kolu, hataları azaltırken en etkileyici hassasiyet ve süreklilik seviyesi sunar, çok daha fazla verimlilik ve kusursuz kalite sağlar. Yoğun emek gerektiren mobilya sektöründe ağır mobilya malzemelerinin taşınması, işçilerinizi fiziksel yüklerden kurtaracak en temel robot uygulamalarından biridir.

UnIversal Robots COBOT'LARI, ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ SEKTÖR ÜRETİCİLERİNE YÜKSEK HASSASİYET SUNUYOR
Endüstri 5.0 olarak adlandırılan insan-robot etkileşimli teknolojilerin öncüsü Universal Robots, bu süreçte endüstrinin pek çok kolunda olduğu gibi elektrik, elektronik ve teknoloji sektörüne de yenilikçi çözümler sağlıyor. Sürekli değişim ve gelişim gösteren elektrik, elektronik ve teknoloji sektörlerinde aydınlatma, cep telefonu, bilgisayar, giriş birimleri, sesli görsel gibi her türlü elektronik ve teknoloji ürününün üretimine hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilen iş birliğine dayalı robotlar, en çok ihtiyaç duyulan ekipmanlardır. Universal Robots cobot’ları, hassas makinelere yakın çalışmayı gerektiren karmaşık işleri yerine getirmek için hassasiyeti sağlarken, çalışanların yaralanma riskini azaltır. Tasarımdan, uygulama, kurulum, üretim, işletme ve bakıma kadar tüm aşamalar için teknoloji sektörünün değişen koşullara çabucak adapte olması gerekir. Universal Robots cobot’ları elektronik ve teknoloji sektörlerindeki üretim düzeninizi değiştirmeden birden çok üretim hattına kolayca tekrar konumlandırılabilir.

UnIversal Robots COBOT'LARI METAL VE TALAŞLI İMALAT SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR
Hem insanlarla yan yana çalışan hem makinelerle haberleşerek çalışan kolaboratif robot kollarımız, tüm sektörlerde olduğu gibi metal ve talaşlı imalat sektöründe de üretimde kalite standardı sağlayarak kaliteyi iyileştiriyor ve üretim miktarını artırıyor. Universal Robots’un kolaboratif robotları, metal ve talaşlı imalat endüstrisi üreticilerin ihtiyacı olan en önemli özelliği yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde (cobot modeline göre ± 0,03 mm / ± 0,05 mm / ±0,1 mm) iş parçalarının makine besleme süreçlerinde talaşlı işleme, CNC-pres besleme uygulamalarında kullanma ve üretim hatlarını otomatikleştirme imkânı sağlıyor. Universal Robots cobot’ları, talaşlı imalat yöntemiyle üretim yapan üreticilerin çeşitli süreçlere, malzemelere ve özelleştirilmiş ürünlere göre üretim hattını ihtiyaca göre ayarlama imkânı sağlıyor. Ayrıca, metal ve talaşlı imalat endüstrisinde küçük ya da büyük tüm işletmelerin rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlar.

UnIversal Robots COBOT'LARI OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ESNEK KULLANIM AVANTAJIYLA MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR
İki ayrı seride toplam 7 cobot çeşidi ile Universal Robots, otomotiv ve yan sanayisini uçuruyor. Bir otomobilin üretim süreci zaman ve masraf gerektirir. Otomotiv ve yan sanayinde kullanılan cobot’lar, klasik robotlardaki gibi herhangi bir ek maliyet olmadan robot otomasyonunun tüm avantajlarını sağlar ve maliyetleri düşürür. Universal Robots cobot’ları sektördeki en hızlı yatırım geri dönüş süresine sahiptir. Mevcut üretim ortamlarına kolaylıkla entegre edilen Universal Robots'un iş birliğine dayalı robotları, otomotiv üretim hattında esnek kullanım ve güvenlik avantajıyla montaj üretim süresini azaltır, yerden tasarruf sağlar ve üretim düzenini değiştirmeden birden çok üretim hattına kolayca tekrar konumlandırılabilir. Motor dökümhaneleri, lazer kesme makineleri, form presleri, kalıplama makineleri, paketleme ve paletleme hatları gibi yüksek kalite ve hassasiyetin kritik olduğu tehlikeli uygulamalarda kullanılabileceği gibi vidalama, montaj, etiketleme, taşıma ve kalite kontrol uygulamaları için de üstün kalite standardı sağlar. Havacılık sektöründe de cobot’lar hassasiyet gerektiren kalite kontrol gibi uygulamalarda tercih sebebidir.

UnIversal Robots COBOT'LARI PLASTİK VE POLİMERLER SEKTÖR ÜRETİCİLERİNE KALİTEDE SÜREKLİLİK SAĞLIYOR
Esnek üretim imkânı sunan Universal Robots endüstriyel robotları; plastik ve polimer üretiminin tüm alanlarında ayrıştırma, PCB yükleme ve boşaltma ile alma ve bırakma gibi uygulamalar için kullanılabilirler. Farklı malzemeler farklı işlem ve sıcaklık aralıkları gerektirdiğinden ayrıca sık sık değişen üretim prosesinin plastik ve polimer üretiminin ihtiyacı olan esnek üretim ihtiyacını cobot’lar karşılıyor. Universal Robots cobot’larıyla, çalışan sayısını değiştirmenize gerek kalmadan üretim arttırılabilir veya azaltılabilir. Universal Robots cobot’larıyla üretim ortamında kimse yokken bile üretiminizdeki birden fazla uygulama otomatikleştirmesini sağlar, çalışanların plastik ve polimer üretimi sırasında açığa çıkan zararlı gazlara maruz kalma oranını azaltır, üretim hatlarında çalışanları plastik talaş ve keskin nesnelerle olan temastan koruduğu için güvenliği arttırır ve üretim kapasitesini arttırmakla birlikte çalışanlar için tekrarlayan işleri de azaltır.

UnIversal Robots COBOT'LARI İLAÇ VE KİMYA SEKTÖRLERİNDE TEMİZ ODA HİJYENİ SAĞLAYARAK YÜKSEK KALİTE SUNUYOR
Universal Robots iş birliğine dayalı robotları; sağlık sektörünün doğruluk, hassasiyet ve hijyen özelliklerini karşılamak üzere tasarlanmış son teknoloji araçlarıdır. Kolaboratif robotlar ilaç ve kimya sektöründe, ürünlerin üretilmesinden tıbbi cihaz ve implantların paketlenmesine laboratuvarlar ve ameliyatlara yardımcı olmaya kadar geniş bir yelpazede farklı işleri yerine getirebiliyorlar. Universal Robots cobot’ları, iş için kritik önem taşıyan ürünlere ilişkin tutarlı sonuçlar sağlamak amacıyla karıştırma, sayma, dağıtım ve denetim yapabiliyor. Protez, implant ve tıbbi cihazlarda kullanılan küçük, hassas parçaların steril olarak taşınması ve montajı için de kullanılabiliyorlar. Birkaç saat içinde kurulabilen ve Universal Robots Akademi tarafından sunulan online eğitimle herkes tarafından kolayca programlanabilen kolaboratif robotlar, tüm insanların hayatlarını iyileştirmek için en iyi sağlık çözümleri sunmaya adanmış bir sektörde çok önemli bir rol üstelenmiş durumdadır.

UnIversal Robots COBOT'LARI, BİLİM VE ARAŞTIRMA ALANLARINDA YÜKSEK TEKNOLOJİSİYLE ÇIĞIR AÇMA FIRSATI SUNUYOR
Universal Robots robotları, bilim ve araştırma alanlarında da yenilikçi çözümler geliştirme, nesnel bilgi toplama ve analiz için temel oluşturmada kullanılıyor. Robot teknolojileri bilim ve araştırma için daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Uygun maliyet avantajı sunan Universal Robots cobot’ları birçok araştırma enstitüsünde ve üniversitelerde araştırma amaçlı kullanılabiliyor. Universal Robots'un cobot’ları, kirli, tehlikeli ve sıkıcı işlerde gerginlik ve kazayla oluşan yaralanmaların azaltılması için araştırmacı ve çalışanların yerine kullanılabiliyor. Dünya üzerindeki binlerce Universal Robots’un robotunun yüzde sekseni (başarılı bir risk değerlendirmesinden sonra), çalışanların hemen yanında güvenlik önlemleri olmadan çalışıyor ve çığır açacak buluşlara aracılık ediyor.