Teradyne’in robotik sektörünün amiral gemisi iki şirketinden biri Universal Robots (UR) olarak Mobile Industrial Robots (MiR) ile birlikte dünyanın en büyük cobot merkezi olacak şekilde inşa ettiği Cobot Hub’ta yer alacağız ve dünya çapında oluşturduğumuz potansiyel müşterilerimizi teknolojimizle güçlendirmeye devam edeceğiz.
Universal Robots (UR) olarak Mobile Industrial Robots (MiR) ile birlikte yer alacağımız robot geliştirme ve üretim merkezimiz Cobot Hub, Danimarka robot endüstrisinin kalbi sayılan Odense şehrinde 32.000 metrekarelik bir alan üzerinde 36 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek. Odense'de beş farklı yerde bulunan UR ve MiR’ın faaliyetlerinin çoğunu tek bir yerde toplayacak olan Yeni Merkezimiz, insanlarla yan yana çalışan kullanıcı dostu robotlarımızın Ar-Ge süreçleri için oldukça özelleştirilmiş imkânlar sunarken, iş birliğini ve çalışanların sağlığını artırmak için tasarlandı.
Cobot Hub'ı tasarlama yarışmasını ise 3XN Mimarlık kazandı. Cobot Hub olarak adlandırdığımız Yeni Merkezimiz, her iki robotik şirketinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış esnek modüller içeriyor. 3XN'nin Mimar ve Kıdemli Ortağı Audun Opdal, "Sürecin başından beri binanın kullanıcılarıyla yakın bir şekilde çalıştık ve yeni binada pek çok farklı unsurun bir araya gelmesini sağladık. Yeni bina, geleneksel ofis alanlarından atölyelere, laboratuvarlara ve geleceğin robotlarının geliştirildiği yaratıcı robot oyun odalarına kadar her şeye ihtiyaç duyan iki bağımsız şirketi barındıracak." diye konuştu.
BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK OLAN ROBOTİK PAZARINA YATIRIM
Odense'nin sanayi bölgesindeki mevcut genel merkezimize yakın olan Yeni Merkezimizde, MiR ile önümüzdeki yıllarda beklediğimiz robotik endüstrisindeki sürekli büyümeyi kolaylaştırmak için çalışanlar için çekici bir ortam yaratmak amacını taşıyarak ayrı kuruluşlar olarak çalışmalarımızı Cobot Hub'ta devam ettireceğiz.
Danimarka, cobot’lar için küresel pazarda önemli bir liderliğe sahip ve ABI Research'e göre 2030'da toplam değeri yaklaşık 12 milyar dolara çıkması beklenen bir pazar Odense’de dünyadaki en büyük cobot merkezini kurmanın iddialı yatırım yapmak için çok mantıklı bir yer olduğunu gösteriyor.
Teradyne Başkanı ve CEO'su Mark Jagiela Cobot Hub ile ilgili “UR ve MiR, otomasyon çözümlerini her büyüklükteki şirket için kullanılabilir hale getiren kolaboratif robot devriminde dünyaya liderlik ediyor. Teradyne yeni ürünlerin, çözümlerin ve satış kanallarının geliştirilmesine agresif bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor ve bu yeni tesis büyüme stratejimizin önemli bir parçası” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Danimarka'da çok özel bir şey bulduk. Danimarkalıların yenilikçi endüstriyel tasarım kombinasyonu, pratik bir iş anlayışı ile birleştiğinde, bu gelişmekte olan endüstri için mükemmel bir kombinasyon yarattı. Robotların insanlarla birlikte kullanıcı dostu bir şekilde çalışmasını sağlama yeteneği, dünyanın başka hiçbir yerinde bu dereceye kadar karşılaşmadığımız bir şey ve Odense'deki yeteneklerimizi genişletmek için çok heyecanlıyız."
Yeni inşa edilecek olan Cobot Hub, UR ve MiR için Danimarka'da robot gelişimi için ilk desteği değil, Teradyne bugüne kadar hızla büyüyen iki genç Danimarkalı robotik şirkete yarım milyar dolardan fazla yatırım yaptı.
UR olarak geçtiğimiz iki yıl içinde 280 yeni çalışanı şirketimiz bünyesine kattık ve MiR ise geçtiğimiz yıl 100 kişiyi istihdam etti. Bugün, UR olarak dünyanın 40’tan fazla ülkesinde yaklaşık 700 çalışana sahibiz ve MiR ise dünya çapında toplam 220 çalışana sahip. Sektör, büyüme tahminleri doğru çıkarsa Danimarkalı analiz firması Damvad'a göre Danimarka robot endüstrisi, 2025 yılında 25.000 çalışan istihdam edecek.
GELECEĞE UYARLANABİLİR ÇALIŞMA ALANLARI
Yeni Merkezimiz Cobot Hub binasının modüler yaklaşımı, gelecekteki ihtiyaçlara göre büyütülmesine veya küçültülmesine izin veren esnek bir çerçeveye göre tasarlandı. Bu, binanın yapısının ve malzemelerinin önemli kısımlarının yeniden şekillendirilip yeniden kullanılabileceği anlamına geliyor.
Cobot Hub; yeşil bir çatı, açık ofis peyzajları, ortak alanlar ve her iki şirket çalışanlarının buluşabileceği, bilgi ve yenilikleri paylaşabileceği eğlence alanlarını içeren kampüs niteliğinde olacak. Ortak bir avluya sahip bina, sosyal etkileşimi teşvik ederek görünürlük ve şeffaflık içeriyor aynı zamanda Cobot Hub'ın kalbini oluşturan iç bahçe, kampüsteki sosyal yaşamın merkezi olacak.
UR YENİ MERKEZİ COBOT HUB, 2023 YILINDA TAMAMLANACAK
Cobot Hub'ın tasarımı, açık ofislerin yanı sıra UR ile MiR çalışanlarının buluşabileceği ortak alanlar ve eğlence alanlarını içeren bir kampüs fikrine dayanmaktadır. Amaç, çalışanların refahını artıran ve bilgi, yenilik ve yaratıcılık alışverişinin gelişebileceği alanlar yaratmaktır.
Adını insanlarla iş birliği içinde çalışan robot türü olan kolaboratif robot yani cobot teriminden alan Yeni Merkezimizin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.
DANİMARKA ROBOTİK ENDÜSTRİSİ PATLAMA YAŞIYOR
Danimarka robotik endüstrisi şu anda patlama yaşıyor; Odense Robotik Ticaret Birliği tarafından yapılan 2019 yılı araştırmasına göre; 3 bin 900 kişinin şu anda Danimarka'nın üçüncü büyük şehri Odense'de ve çevresinde olmak üzere toplam 8 bin 500 kişinin Danimarkalı robotik şirketler için çalıştığını gösteriyor. Büyüyen sadece çalışan sayısı değil, aynı zamanda Danimarkalı robotik şirketlerinin toplam geliri 2018'de yüzde 18 artarak 995 milyon dolara ulaştı ve ihracat yüzde 26 arttı. Bu büyüme rakamları oldukça önemli, çünkü sadece 15 yıl öncesine baktığımızda Danimarka'da bahsedilecek herhangi bir robotik endüstrisi yoktu.