Covid-19 şu anda şirketler için pek çok zorluklar oluşturmaktadır. Çoğu zaman, günlük operasyonların devam etmesini sağlamak için zorunluluktan bir takım düzenlemeler yapmak ve yaratıcı olmaları gerekmektedir. Bu bloğumuzda farklı sektörlerden ve ülkelerden şirketlerle, pandemiye rağmen günlük yaşamla nasıl başa çıkabileceklerini ve rekabetçi bir şekilde nasıl hareket edebileceklerini anlatacağız. Cobot'lar bu stratejinin ayrılmaz bir parçası olacak ve laboratuvar endüstrisine nasıl ışık tutacağını göreceğiz.
Laboratuvar tıbbı, mikrobiyoloji ve patolojinin tüm alanları için çalışan Diagnosticum, bulguların güvenilir ve hızlı bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Almanya'daki 13 lokasyonda, 600'ün üzerinde çalışan ile 4 bin 200'den fazla yataklı, bin'den fazla ayakta tedavi doktoruna ve yataklı hasta kuruluşlarına güvenilir bir şekilde hizmet veriyor.
Dr. med. Michael Praus, Plauen şehrindeki Diagnosticum tesisinin ve ilgili klinik laboratuvarlarının yöneticisi olarak, laboratuvar ve araştırma endüstrisinin karşı karşıya olduğu zorluklara oldukça hakim.
Michael Praus ile kısa bir soru cevap çalışması yaparak süreci sizlerle paylaşıyoruz.
GÜNLÜK LABORATUVAR ÇALIŞMALARINDA UĞRAŞMANIZ GEREKEN TİPİK GÖREVLER NELERDİR? COVID-19 İLE ZORLUKLAR NASIL DEĞİŞTİ?
Laboratuvarımızda sadece kanı değil, smear gibi mikrobiyolojik örnekleri de işliyoruz. Patolojide, diğer şeylerin yanı sıra doku örneklerini de analiz ediyoruz. Bizim için temel zorluk, artan fiyat baskısı ve artan rekabettir. Ama aynı zamanda nitelikli çalışan eksikliğiyle de mücadele ediyoruz. Covid-19 ile artık tanılamayı SARS koronavirüs PCR testlerini içerecek şekilde genişlettik. Bu, genel olarak daha fazla soru aldığımız ve bu nedenle iç süreçlerimizi ve laboratuvar çalışanlarımızın çalışma saatlerini ayarlamamız gerektiği anlamına geliyor. Örneğin, yeni oluşturulan departmanda, gerekli PCR testlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çalışmamızı üç vardiya halinde yürütüyoruz.
YENİ OLUŞTURULAN COVİD-19 DEPARTMANINDAKİ İŞ YÜKÜYLE BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANMAYI BAŞARDINIZ MI?
“Günün her saati doldurulması gereken pozisyonlar için uzmanlara teşvik etmenin zor olduğunu anladık. Cobot’ların yardımıyla bu adımı sekiz saatlik vardiyaya indirebildik. Çalışanlar işe gittiğinde, işi cobot devraldı."
Dr. med. Michael Praus, Diagnosticum Plauen Başkanı
HANGİ COBOT MODELİNİ KULLANIYORSUNUZ VE NEDEN BUNU SEÇTİNİZ?
Şu anda Adorf'taki klinik laboratuvarımızda bir UR10e model cobot kullanıyoruz. İkinci bir cobot'un kullanımı, başka bir laboratuvar yeri için hazırlık aşamasında ve üçüncü ve dördüncü bir cobot ile iş birliği halinde çalışılması da planlanmaktadır. Universal Robots her şeyden önce geniş ürün yelpazesiyle bizi ikna etti. UR10e cobot modeli, alandan tasarruf sağlayan tasarımı sayesinde laboratuvar ortamına sorunsuz bir şekilde uyum sağladı. Buna ek olarak, risk analizinin ardından entegre güvenlik fonksiyonları sayesinde çalışanlar cobot’lar ile iş birliği halinde herhangi bir kesinti olmadan çalışabiliyorlar. Cobot'lar tüm hareketlerde oldukça sessiz ve modüler yapı sayesinde takılmasında problem yaşamadan farklı çevre ekipmaları kullanmak mümkündür. Cobot'larımıza kamera ve tutucu modülleri entegre ettik.
![](/media/1815636/ur10e.jpg?width=586&height=782&mode=max)
Uyku söz konusu değil: UR10e, Diagnosticum'da gece vardiyasını kolayca üstleniyor
UR10e COBOT SİZİN İÇİN TAM OLARAK NE YAPIYOR?
Cobot, laboratuvar teknisyenlerinin gündüzleri yaptığı gibi geceleri aynı görevleri yerine getiriyor. Kan örneklerini inceliyor. Bunun için santrifüjü yüklüyor ve boşaltıyor, analiz tüplerini tarıyor, fişlerini çekiyor, cihaza takıyor ve ölçüm işleminden sonra tekrar çıkarıyor. Cobot daha sonra tüpleri raflara yerleştirerek otomatik analizörleri onlarla birlikte yüklüyor. Numuneler değerlendirilir değerlendirilmez, sonuçlar laboratuvar bilgi sistemi (LIS) aracılığıyla otomatik olarak doktora veya hastaneye iletiliyor. Veri aktarımı, farklı BT sistemleri arasında her iki ila üç dakikada bir gerçekleşiyor ve böylece sorunsuz ve hızlı bir bilgi alışverişi gerçekleşiyor.
Şu anda bir laboratuvar çalışanının numuneler üzerindeki barkodu önceden taraması ve onları bir sınıfa ataması söz konusu. UR10e cobot daha sonraki çalışma adımlarını devralıyor. Ancak cobot'ların gelecekte bir kamera kullanarak örnekleri ataması için bu adımı da otomatikleştirme sürecindeyiz. Uzman ve UR10e cobot’un iş birliği halinde yan yana çalıştığı ve iş adımlarının birleştiği bir laboratuvarın yanı sıra tam otomatik bir acil durum laboratuvarı, hedeflediğimiz sonraki geliştirme aşamalarıdır.
COBOT'U ENTEGRASYON SÜRECİNİZ NASIL GEÇTİ?
Başlangıçta birkaç teklifi karşılaştırdık ve sonunda Universal Robots cobot’u almaya karar verdik. Universal Robots'un sertifikalı sistem entegratörü olarak WS System GmbH'nin Genel Müdürü Wassim Saeidi bize tavsiyelerde bulundu. Bize entegrasyon ve programlama konusunda destek verdi. Teknisyenlerimizin cobot'ları programlama deneyimi olmadan bile hızlı bir şekilde kurup çalıştırabilmesi bizim için önemliydi. Universal Robots'un sezgisel ve patentli teknolojisi her şeye fayda sağladı. Cobot’ların kullanıcı dostu kolay programlanabilirliği en avantajlı yanı. Risk analizine bağlı olarak güvenlik bariyeri olmadan çalışanlar ile yan yana çalışabilen cobot’lar kendilerini kısa bir sürede amorti ederler ve yıllarca bakım gerektirmeden çalışabilirler.
![](/media/1815637/ur-cobot-programlama.png?width=762&height=508&mode=max)
Mühendislik gerektirmeyen kolay programlanabilir özelliği arayüzü yardımıyla oldukça kolay.
“WS System sayesinde, laboratuvar endüstrisinin önemli bir alanını sorunsuz bir şekilde otomasyona geçirmeyi başardık. Cobot'ların kolay programlaması özellikle biz teknisyenler için önemliydi. Her şeyden önce teknik destek ve eğitim bize sorunsuz ve hızlı bir entegrasyon sağladı. Robot programlama hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasak bile, sezgisel programlama arayüzü ile cobot’ları kendimiz yeniden programlayabiliriz."
Dipl. Ing. Chris Leinen, Diagnosticum Teknik Müdürü
![](/media/1816215/pharmaguide-guide-cta-01.jpg?width=643&height=257&mode=max)
COBOT'LARIN SİZİN İÇİN TEMEL AVANTAJLARI NELERDİR?
Cobot'un yardımıyla, acil durum laboratuvarını otomatik hale getirerek personellerin uzun mesailer ile çalıştırılması ve işgücü açığı giderilebiliyor. Cobot’lar gece vardiyasını üstleniyorlar. Cobot'ların gün boyunca nitelikli sağlık çalışanları tarafından çalıştırılan cihazları kullanabilmesi laboratuvar endüstrisi için gerçek bir fırsattır. Cobot'lar kolayca programlanabildiği ve süreçleri muhafaza edebileceği için pahalı EDP arayüzleri kaydedilir. UR10e cobot'larımız barkodları bağımsız olarak da tanıyabildiği anda, fayda daha da artacaktır.
Kolaboratif robotlar sayesinde laboratuvarda otomasyon mümkün hale geldi.
COBOT'LAR SALGINLARI KONTROL ALTINA ALMAYA DA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?
Her durumda. Cobot kullanımı, örneğin Ebola'da olduğu gibi tehlikeli ve oldukça bulaşıcı patojenlerin incelenmesi gereken alanlarda özellikle düşünülebilir. Bu şekilde cobot’lar, insanları enfeksiyon riskine karşı korur. Kolaboratif robotlar, sağlık çalışanlarının yaptığı manuel işlemleri otonom olarak yapabilirler.