Tüm dünyadaki üreticiler dünya pazarında rekabet edebilmek, değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek, büyümek ve kâr etmek için üretimde ihtiyaç duydukları esneklikle donanmak zorunda kalıyor. Universal Robots, daha fazlasını yapmak için ürettiği ve yeni piyasaya sürdüğü e-Series’in UR16e kolaboratif robotuyla otomasyonu daha da kolaylaştırıyor. Ağır görevler için geliştirilen 16 kg taşıma kapasitesi ve 900mm erişim mesafesiyle UR16e kolaboratif robot, makine besleme, paketleme, paletleme, montaj, alma-bırakma, çapak alma gibi dar alanda gerçekleştirilen ağır uygulamalar için büyük avantajlar sağlıyor. UR16e cobot, ağır parçaların ve ürünlerin kaldırılması, taşınması, maliyetlerin düşürülmesi, duruş sürelerinin azaltılması ve verimlilik artışında büyük rol üstleniyor ayrıca ağır alma-bırakma gibi uygulamalarda çalışanların yaşayabileceği ergonomi ve yaralanma sorunlarını ortadan kaldırıyor.
ÜRETİCİLER İŞ
BİRLİĞİNE DAYALI ROBOTLARA YÖNELİYOR
Daha fazla üretim, daha fazla kârlılık, daha fazla verimlilik, daha fazla hız sağlayan UR16e iş birliğine dayalı robot; şirket büyüklüğü, sektör ve uygulama türlerinden bağımsız olarak, üreticilere güvenilir ve esnek bir çözüm sunuyor. Günümüz üretim sürecinde robot teknolojilerine ilgi artarken, kolaboratif robotlar diğer sektörlerde olduğu gibi metal ve talaşlı işleme sektöründeki verime de önemli katkılar sunuyor. 2011 yılından bu yana Universal Robots robotlarını kullanan BWIndustrie firması da metal ve talaşlı işleme sektöründe cobot kullanımıyla elde ettiği avantajlarla önemli bir örnek teşkil ediyor.
BWINDUSTRIE YENİ UR16E COBOT'LA ÇAPAK ALMA SÜREÇLERİNİ OPTİMİZE ETTİ
2011 yılında 5 adet Universal Robots cobot satın alarak robotik otomasyona geçen Fransa’da faaliyet gösteren BWIndustrie, işleme merkezine başarılı bir şekilde yeni UR16e robotunu kurdu ve 4 ile 14 kg arasında değişen yüklerle metal parçaların çapaklarını optimize etti. Çalışanların kas-iskelet sistemi bozuklukları azaltıldı, rakipsiz kaliteyle üretim artırıldı. Büyüklük, ağırlık ve şekil bakımından çok çeşitli parçaların çapak alma işlemi yapıldı. Universal Robots cobot’larının yüksek tekrarlanabilme özelliği sayesinde ürün kalitesi iyileştirildi.

UnIversal Robots UR16E COBOT'U TEKRARLANABİLİRLİK GARANTİSİ SAĞLADI
BWIndustrie, Fransa'nın Sarrebourg bölgesinde yaklaşık 45 çalışanı bulunan Doğu Fransa merkezli bir firmadır. CNC işleme merkezlerinde seri olarak üretilen mekanik parçaların taşeronluk işinde uzmanlaşan BWIndustrie; otomotiv, hidrolik ve elektronik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok müşteriye sahip.
Şirket, yılda 300 ile 300 bin adet arasındaki parçayı seri üretiyor ve işlemin tekrarlanabilirliğini garanti etmek istiyordu. BWIndustrie, işlenmiş parçalarda oluşan çapak alma faaliyetlerini optimize etmek ve otomatikleştirmek için memnun kaldığı Universal Robots'un yeni cobot’unu seçti. BWIndustrie, metal parçaların kullanıldığı üretim hattına bir UR16e robotu kurdu ve tüm çapak alma operasyonunu gerçekleştirdi. Programlaması uzaktan operatörler tarafından bir TCP uzaktan kumanda fonksiyonu ile gerçekleştirildi. Universal Robots cobot’larının sağladığı esneklikle birleştirilen harici TCP fonksiyonu sayesinde çapak alma programlarının çok kısa sürede ve hızlı bir şekilde devreye alınması özellikle BWIndustrie’nin operatörleri tarafından takdirle karşılandı.
UR16E KOLABORATİF ROBOTU RAKİPSİZ KALİTEYLE ÜRETİMİ ARTIRDI
BWIndustrie operatörleri tarafından gerçekleştirilen, metal parçaların çapak alma uygulaması çok fazla hassasiyet gerektiren ve günde yüzlerce kilogram parçanın taşınmasıyla ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını ortaya çıkaran yorucu bir görevdi. Universal Robots’un iş birliğine dayalı UR16e robotu, ağır yüklere elle müdahale etmek zorunda kalmayacak olan çalışanların kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını azalttı, rakipsiz kaliteyle üretimi artırdı. Parçaların büyüklüğü, ağırlığı, çeşitliliği ve şekli operatörler için problemli olsa da robot için bir sorun teşkil etmiyordu. Yıllardır Universal Robots’un 5 adet kolaboratif robotunu kullanan BWIndustrie için e-Series’in yeni robotunu programlanması son derece hızlı oldu.

ESNEK KONUMLANDIRILAN COBOT'LAR KOLAY PROGRAMLANIYOR
BWIndustrie'de Robotik ve Bakım Başkanı, “Universal Robots robotları konusundaki deneyimimiz sayesinde bu kurulumu rekor sürede tamamladık. Uygulama yaklaşık iki hafta içinde üretime girdi!” diye açıklıyor. BWIndustrie, robutu birkaç sabit çapak alma aleti bulunan yarı-açık bir hücre içerisine monte etti (frezeleme, zımparalama, taşlama...). UR16e parçayı yükleme bölgesinden alıyor ve çapak alma aletlerinin önüne getiriyor. İşlem bir dakikadan daha az sürüyor, ardından çapak alma işlemi tamamlanan parçalar işlenen parçalara tahsis edilen bölgeye konumlandırılıyor. Eğitim süresini azaltmak için sezgisel kullanıcı ara yüzüne sahip UR16e kolay programlanıyor. İki haftada entegrasyon sağlıyor, esnek konumlandırılıyor.
UnIversal Robots COBOT'LAR SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM KALİTESİ SAĞLIYOR
BWIndustrie robotu, büyüklük, tasarım ve ağırlık bakımından çok çeşitli parçalar dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini işlemek üzere programlamayı başarıyor. Universal Robots’un iş birliğine dayalı kolaboratif robotu, herhangi bir değişiklik yapmadan sürdürülebilir üretim kalitesini garanti ediyor. Buna ek olarak, daha önce bu zor göreve atanan çalışanlar artık makine veya kalite kontrolü gibi sağlıkları için daha güvenli işleri üstlenebiliyor.