<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> 跳至主要內容

協作型機器人十大元件如何引領事業革新

協作型機器人(cobot)的用途數以百計,無論您是想讓枯燥乏味的任務實現自動化、提高效率或讓員工轉而從事更加技術性的工作,它都能讓您的事業脫胎換骨。以下將詳細介紹協作機器人的十大元件,並說明它們能夠如何為您的事業效勞。

協作型機器人十大元件如何引領事業革新
協作型機器人十大元件如何引領事業革新

主要重點

  • **協作型機器人應用的主要元件為何?**協作型機器人應用有三大主要元件,分別是機械手臂、手臂末端工具(末端夾治具)與軟體。
  • **何處可購買協作型機器人的新元件?**如需額外的末端夾治具或新軟體,UR+生態系統可提供數百項選擇。

協作型機器人(cobot)的用途數以百計,無論您是想讓枯燥乏味的任務實現自動化、提高效率或讓員工轉而從事更加技術性的工作,它都能讓您的事業脫胎換骨。以下將詳細介紹協作機器人的十大元件,並說明它們能夠如何為您的事業效勞。

協作型機器人的好處

協作型機器人的好處不勝枚舉,包括提高生產線與包裝線效率、增加員工投入度,以及改善廠房作業安全等。只要換上另一套末端夾治具與編程,協作型機器人就能以全新姿態從事其他任務。您的機械手臂可根據業務需求,從事技術性工作或充當人力。我們還準備了許多機器人元件供您搭配使用。以下將就最重要或常見的元件進行介紹。

1. 機械手臂

協作型機器人應用中最重要的元件及獨特之處,當屬它的機械手臂。沒有了它,企業就得使用既笨重又占空間的工業機器人。對於部分企業來說,傳統機器人解決方案不但完全超出預算,也無法配符合他們的廠房。換言之,協作型機器人正帶領自動化與機器人技術,進軍中小企業這塊全新領域。

在優傲科技,我們始終專注於如何讓機械手臂盡善盡美。這也是為何各尺寸機械手臂應運而生的原因:從體積輕巧的桌上型UR3e,到適合堆棧等大型物料處理的特大號UR20we。但它們還是具有共通特點,那就是一律占地面積小,供電要求相對低,僅需標準110/230V的牆上插座。至於如何打造正確的「手」,亦即手臂末端工具(EoAT)或末端夾治具,則需要完全另外一套技術。這也是為何我們決定與全球第三方供應商合作,由他們透過我們的線上平台UR+,為客戶提供獨特或領先業界的元件。

2. 配件

在如何防護協作型機器人應用這方面,夾爪、纜線引導系統或防護套等都是相當重要的配件,除可實現長期效能最大化外,還能確保最高標準的安全性。

協作型機器人界有兩大類夾具。第一類是協作型機器人夾爪,可牢牢抓住物件,適合需要穩定操作的精密作業。第二類能夠將能鏈、保護套等配件固定在協作型機器人上,一般可由作業員輕鬆裝卸。

3. 堆棧工具

內容單調或對員工有危害之虞的作業,最好交給協作型機器人執行。只要搭配正確的技術解決方案以及末端夾治具,協作型機器人就能處理各式各樣的堆棧任務。以特定應用軟體為例,您可輸入協作型機器人預計拿取的物件尺寸,並設定貨物的疊棧方式。或是選擇自動解決方案,無須輸入複雜的軌跡資訊就能快速開始。

若您需要搬運更重的貨物,可選擇「Cobot Lift」這類配件,將協作型機器人的負載從10公斤提高到45公斤。儘管協作型機器人占地面積僅傳統工業機器人工站的一半,負載能力卻一樣強大,而且通常能在未加裝安全圍籬的情況下使用,讓您提高搬運能力的同時,不用擔心廠房空間不足。此外,協作行機械手臂還能與真空、機電、電子或磁吸末端夾治具搭配使用,協助您處理更多種類的物件。

4. 取放工具

拜AI機械視覺系統所賜,取放用末端夾治具變得比以往更加聰明。您可訓練協作型機器人「尋找」特定物件,教導它排除錯誤或品質未達標準者。利用協作型機器人進行取放的好處在於,它往往能在沒有安全圍籬的情況下,直接進行人機協作。機器人的內建感應器會偵測潛在碰撞可能,並在力矩超過閾值時自動停止動作。Your cobot等外部安全設備可與您的員工並肩進行隨機取料作業,並在分類完成後,馬上以正確的元件、材料或零件進行下一道作業。

At DCL Logistics’ fulfilment center in California, USA, the piCOBOT, a UR+ certified vacuum gripper, and a DataLogic camera that can scan multiple barcodes at the same time, picks items and places them in shipping boxes in a conveyed cell.OnRobot’s UR+ certified RG2-FT gripper has accurate force sensing integrated in the gripper’s “finger tips” which improves production quality by reducing defect rates as much as 60% in delicate pick-and-place processes.

5. 研磨/拋光工具

進行加工處理時,人工拋光或研磨不但枯燥乏味,也缺乏效率。此外,人工作業容易發生錯誤,進而造成產品損壞,甚至增加受傷風險。工業帶式砂磨機等自動化方案也不見得能解決問題,原因是它們加工時缺乏細膩度,無法處理家具等高品質產品。

有了研磨或拋光用末端夾治具,您可輕鬆將自動化導入這些任務。如此一來,您不但能讓員工擺脫單調重複的打磨與拋光作業,還可確保成果品質的一致性。最棒的是,多數打磨與拋光元件可自動控制與調整力矩,因此即使物件呈曲線狀或具有彈性,您還是能夠如願以償。當然,您大可完全倚賴機器人內建的力矩感測器,不需要加裝更先進的外部感應器。一切端視您對協作型機器人應用的要求而定。

6. 各類夾爪

協作型機器人的夾爪種類琳琅滿目,適當搭配後可搬運不同的物件,從形狀不一且有潛在危險的產品,到小型易碎物都能處理。磁力夾爪可抓取金屬物件,有些還能調整力道,讓用戶可以依照拿取或移動的對象,調整磁力大小。此外還有真空夾爪,可利用吸力移動笨重或形狀不一的物件。

有些夾爪經過特殊設計,專門處理易碎物,還能針對一系列的物件調整抓力,在作業過程中施以適當的力道。甚至還有仿生軟機器人夾爪,運作時如人手般溫和,適合應用於處理易碎元件或產品的產線上。

A small selection of the many grippers –vacuum, pneumatic, precision, hand-like, soft and 2-finger-- that are available through the UR+ ecosystem.
A small selection of the many grippers –vacuum, pneumatic, precision, hand-like, soft and 2-finger-- that are available through the UR+ ecosystem.

7. 測量感應器

協作型機器人甚至能在不接觸產品或元件的情況下,為您的事業帶來變革。雷射工具可以針對一系列指標與參數進行測量,即使是不易測量的表面(例如亮面漆、玻璃)也能測到精準結果。它們也可被用來引導精密作業,以維持一貫的作業精準度與品質。

8. 手臂末端工具換刀機構

對於重視多元用途的客戶而言,換刀機構是一項相當值得投資的元件。相較於傳統工業機器人,協作型機器人在重新編程與部署上本來就更加簡單,而在換刀機構的協助下,作業員將能夠更加輕鬆地切換協作型機器人的用途。如果貴公司預算僅夠負擔一台協作型機器人,卻又有其他不同的應用需求 – 例如想靠協作型機器人填補產線上的空缺,但作業內容又會每天改變 – 那麼換刀機構將是您理想選擇。

有些換刀機構採熱插拔模式,作業員可以在不關閉整套系統的情況下,安全更換末端夾治具。這對一天內需要快速更換自動化作業內容的用戶而言,是個相當理想的選擇。多數的換刀機構具備「單手」切換系統,輕輕一按即可裝卸末端夾治具。我們的UR+生態系統更提供自動換刀機構,方便協作型機器人自動更換工具。

The WINGMAN Tool Changer System provides EASY automatic and manual tool change on your UR robot
The WINGMAN Tool Changer System provides EASY automatic and manual tool change on your UR robot

9. 焊槍

協作型機器人可以處理電焊、TIG、雷射、MIG、超音波、電漿、點焊、軟焊與硬焊。焊接專用的末端夾治具能確保產品加工品質一致,並降低人員受傷風險,像是改由協作型機器人處理高溫達華氏10,000度(攝氏5,538度)以上的焊接作業。透過保障員工安全與維持產出一致性,您的員工與客戶滿意度將雙雙獲得改善。

我們在UR+上提供許多合作夥伴所開發的焊接專用軟硬體與應用套件。他們可以依照企業個別需求,為協作型機器人應用進行客製化。

10. 組裝末端夾治具

對於生產線而言,有許多協作型機器與末端夾治具都能派上用場。以搭配螺絲起子或善於鎖附螺母的協作型機器人為例,它們不但能負責枯燥簡單的組裝作業,還可填補徵才困難或員工請假時的空缺,讓公司不用花錢另聘昂貴的派遣人員。此外,員工從組裝線解脫後,也能投入更需要花心思處理的作業。

協作型機器人用途多元的另一大好處在於,您願意的話也可自製工具。除了UR+所提供的大量現成工具,絕大多數的協作型機器人也能搭配客製化工具(以氣動式為主)。而隨著3D列印技術日趨普及,自行打造完全符合自身需求的產品也變得更加容易。

若您想了解更多協作型機器人的特性,歡迎聯繫我們。

Avatar

Universal Robots

Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。