![](/media/1815372/arcs2.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
在「協作型機器人vs. COVID-19」系列第三篇中,我們可以看到UR協作型機器人(又稱「cobot 」)在機動式消毒、鼻咽拭子採檢及醫療器材製造等方面的表現。我們還看到協作型機器人如何解決COVID-19所引發的人力不確定性,並在足球場邊搖旗助陣...
協作型機器人延續企業生命
對於印度農業而言,灌溉設備不但相當重要,需求量也相當大。但礙於COVID-19疫情,許多公司因人力短缺而陷入難關。印度知名農機製造商Krishi Group也曾面臨人力大減40至50%的窘境,一直苦撐到引進一台UR協作型機器人後才鬆了口氣。如今,品管任務會由協作型機器人與一名作業員共同執行。而在過去,這項工作需要兩人才能完成。而在CNBC Awaaz的報導中(請見下方影片),我們也看到協作型機器人協助人們保持社交距離...
協作型機器人協助鼻咽採檢
臺灣鈦隼生技(Brain Navi)近期推出「自動鼻咽採檢機器人」,是一款運用UR協作型機器人採集鼻咽拭子的自動化系統。協作型機器人會在過程中執行若干任務:首先,藉由Robotiq的2指夾爪拿取拭子。接著使用附設的智慧攝影機辨識受檢者鼻孔,並在力量感應器的協助下,小心翼翼地將拭子插入受檢者鼻腔。協作型機器人會緩慢旋轉拭子,經過10秒後再慢慢取出拭子,最終放入試管送檢。這套系統目前正在美國及台灣申請製造許可。
請觀賞Brain Navi「自動鼻咽採檢機器人」的操作影片:
協作型機器人填補人力缺口
All Axiz Machining位在達拉斯,是一家20人的機械工廠承包及製造商,近來因遵守社交距離的緣故,面臨產能下滑的衝擊。為避免陷入未來無法接單的窘境,該公司部署8台UR10協作型機器人進行重要的機械維護工作,以便在當前疫情造成人力不確定性的情況下、得以增加產能。
All Axis Machining負責人Gary Kuzmin表示:「這是我們做過最棒的事,我們並沒有因為疫情而錯失良機。」
協作型機器人投入口罩製造
2020年4月時,位於美國阿拉巴馬州的HomTex決定改變產線用途,開始製作高性能的拋棄式口罩,以協助對抗COVID-19。隨著口罩專案大有斬獲,HomTex宣布投資500萬美元擴增15條產線,預計每年可生產3億5,000萬個口罩。為了實現這個目標,他們規畫將產線最後的裝盒工作交給UR5e機器人,並由UR10e執行堆棧作業。
協作型機器人執行機動消毒
Drim Robotics總部位在波蘭的切霍維采-傑濟采(Czechowice-Dziedzice),是一家經過優傲科技認證的系統整合商。該公司結合了安裝在MiR100平台上的UR5協作機器手臂,成功開發出一款移動式消毒平台。該系統專為消毒劑噴灑作業而設計,可透過雲端軟體遠端管理,讓操作者進行大範圍消毒的同時,不用擔心自曝險境的風險。
協作型機器人製造醫療零件
由於COVID-19疫情肆虐,醫療設備製造商紛紛爭相囤貨,導致全球對於精密零件的需求激增。眼見呼吸器零件的需求激增,荷蘭RM Precision Machine Co.決定將工作時間從原來的8點到5點,改為24小時不間斷生產。為了確保CNC加工機全天候運作,該公司安裝了一台UR10協作型機器人,結果大幅減少了接單與生產之間的整備時間,從平均2個月到只需2週,堪稱成功之舉。
UR10操作簡單,是RM Precision足以應付產量驟增的重要因素。該公司CNC程式設計師兼Daniel van Voorthuizen也指出,在員工完成簡短的線上優傲學院課程後,「機器人就立即上線運作」。
等等!還有還有...
隨著丹麥足球超級聯賽隊伍Hobro IK近期恢復活動,俱樂部需要在邊線營造繽紛氣氛,同時又能遵守社交距離。最終,他們決定向優傲科技的經銷商Technion尋求協助。結果呢?場邊出現了若干揮舞旗幟的UR協作型機器人為Hobro加油。
一起瞧瞧Hobro應援團「Cobot Ultras」的表現吧!