Close
Choose your language
您知道嗎?為了讓您的協作型機器人應用程式運作自如,優傲科技(UR)號召合作的第三方公司多達400多家。在這套名為UR+的生態系統中,用戶可輕鬆取得經過認證的周邊設備和應用套件。它不但是業內生態系統的第一把交椅,更是讓您對自動化駕輕就熟的好幫手。
2021年2月時,筆者投入了這個迷人的協作型機器人社群,擔任UR+生態系統歐洲區經理。工作內容是結合UR+認證過程中的商業課題,引導全體歐洲夥伴推出絕佳的全新UR+組件或應用套件,為客戶的應用程式提供後盾並分享成功經驗。
筆者在加入優傲前曾擔任記者,負責採訪機器人和自動化,因此有機會從外部觀察這家公司如何一路崛起。當時筆者曾多次造訪丹麥的歐登塞(Odense),即優傲的發源地與總部所在。這座城市不但生機蓬勃,更匯集眾多機器人高手。因此,為這樣的公司效力始終是個人一大夢想。以下請容筆者為您娓娓道來,在改善協作型機器人的用戶體驗這方面,UR+和這套生態系統何以堪稱一大助力。
“「優傲開始思索如何搖身一變,從單純的機器人法蘭工具,成為一家心懷問題解決之道的企業。UR+不但是一項技術倡議,還是在UR+合作夥伴社群中,將深度程序知識加以產品化的利器。」”
為提供絕佳見解,筆者特地約訪UR+生態系統全球負責人EARLY EWING。訪談中我們探討了過去一年來的用戶體驗與焦點如何演變,以及為何我們總是樂於開拓新視野。
問:UR+生態系統過去一年有何變化?
答:UR+認證應用套件於2020年3月問世後,才不過一年多的時間,就成為扭轉用戶焦點的重大變革,可在準備更加充分的情況下,利用這些產品解決現實挑戰,包括流程本位(process-based)的應用程式。這是一個非常重大的里程碑,標誌著優傲開始思索如何搖身一變,從單純的機器人法蘭工具,成為一家心懷問題解決之道的企業。UR+不但是一項技術倡議,還是在UR+合作夥伴社群中,將深度程序知識加以產品化的利器。我們內部本來有一些值得注意的腹案,但後來發覺系統整合商(SI) 也投入了很多心力,而且相當清楚客戶需求。如今,整合商藉由UR+應用程式套件滿足市場需求的情況相當普遍,因為他們知道如何打造可擴充的解決方案。再者,他們有辦法將各自領域中的專業知識,轉化為客戶覺得既珍貴又容易理解的產品。UR+團隊在去年也有脫胎換骨的表現。我們在關鍵區域拓展市場,並建立了一支全球化的多元團隊。這確實為我們吸引了不少人才。只要生態系統不斷發展,就有必要開拓新視野。這是最令我個人感到振奮的一點。
“「這與是否是熱門技術或頭條新聞無關,而是產品對客戶的影響。」”
問:Covid-19對UR+生態系統有影響嗎?
答:當然。最大的變化在於,我們突然受限於疫情,無法親赴現場測試。過去我們會定期拜訪合作夥伴進行最終認證,但目前並不可行。這在疫情初期確實是一大挑戰,但如今我們已恢復應有的表現,有效執行遠端測試和認證。不論是在運送物品的部分,或是在家中打造遠端測試實驗室等,我們都發揮了不少創意。
重點在於,我們不但在產品認證過程中維持應有的審慎態度,甚至還加碼,並且學到許多更有效率的方法。當未來有機會再次拜訪合作夥伴時,我們可以輕鬆改善做法,且效率不減。
只要客戶需求合情合理,我們都會透過遠端方式迅速完成大量工作。儘管這可能會影響我們的公司政策,但我們依然期待有更多機會親自與UR+合作夥伴良性互動。
問:對於協作型機器人用戶而言,UR+生態系統還發生了哪些變化?
答:2021年2月時,我們與西克(SICK)推出了第一款標榜安全的UR+產品。這意味著我們正將隨插即用的理念發揚到不同領域,並與主要合作夥伴密切合作提出各種解決方案。此外,我們還更新了UR+官網的展示內容,以便在生態系統快速擴張之際,有效介紹合作夥伴的產品。舉例來說,我們在網站上加入新的篩選條件,讓客戶面對大量資訊時,仍可迅速找到所需產品。
問:有沒有任何讓您最驚艷的UR+產品或應用套件?
答:有。我對西克的安全解決方案及其品質印象深刻。SICK是優傲非常重要的合作夥伴,我們對協作型機器人的安全性有共同的想法。我們相互學習,最後發展出非常高品質的產品,這是有效協作很好的例子。協作一直是我們生態系統中的關鍵,透過這種方式我們讓客戶加深相關專業知識。
令我印象深刻的還有應用套件。當我們想到未來還可以透過應用套件做些什麼時,就會覺得相當振奮。美國系統整合商Vectis Automation就是一個很好的例子。他們在焊接市場上相當成功,推出用於焊接的UR+應用套件,是整合商部署這些應用程式套件的成功案例。
問:截至目前為止,UR+團隊已推出近300項UR+產品及50多個應用程式套件。您最喜歡何者?
答:我最喜歡的UR+產品要能解決客戶問題。目前許多產品都有很好的解決方案,這與熱門技術或頭條新聞無關,重點是產品對客戶的影響。
問:接著會怎麼發展?可否透露接下來的計劃?
答:我們不斷將好的產品導入生態系統中,以解決客戶應用程式的問題,並幫助他們改善流程。因此我們需深入了解流程和應用程式,並安排事情的優先順序。很高興看到優傲內部產品和應用程式團隊的合作無間,讓這個概念得以推動。我們也持續改善品質,為此,我們在研發團隊和合作夥伴之間架起橋樑,以便將更好、更強大的產品帶入生態系統。