![](/media/1811246/manufacturing-in-the-age-of-covid-19.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
撇開其他不談,COVID-19這一年教會我們預期不可預測的事物。當然,製造商一直非常希望能改變,但是COVID-19疫情似乎在一夕之間席捲了製造業,造成了深遠而持久的影響。一年後,我們回顧過去,看看製造商在逆境中如何逆勢而起。
在優傲,我們與成千上萬成功、創新的製造商交談,他們正面臨不確定世界的挑戰。以下是他們採用的一些做法,值得大家參考。
自動化是最強大的策略
VUCA一詞是指易變(Volatile)、不確定(Uncertain)、複雜(Complex)和模棱兩可(Ambiguous)的狀況,因此用VUCA來形容混沌不明的現況再適合不過。對於製造商而言,自動化已是成功破解現況最強大的策略,無論這個混沌不明的情況是因疫情而起,還是因其他業務挑戰所引起。
數十年來,自動化已幫製造商提高連續性、彈性、競爭力、生產率和員工安全性。在當今這個混沌不明的世界中,越來越多製造商轉向協作自動化。彈性、直覺的協作自動化非常適合快速變化的情況,可縮短計劃時間、預算、僱用和訓練員工掌握新技能的時間,也可進行大規模的工廠和公司重新配置。
供應鏈需要備案
全球疫情迅速重擊供應鏈的結果,顯示製造業雖發展多年,卻仍不勘一擊。如今,製造商知道他們需要備案,以防遠端生產或供應受到影響,及市場需求發生變化。同時,許多製造商已經意識到,更貼近客戶能帶來很多好處,即便是在勞動力成本較高的地區亦然。
關鍵在於能夠根據人力的特性和工作的安全性做安排,並能夠提升人力價值和技能來滿足新的生產需求。協作型自動化可以幫助各種規模的企業預測,並有效地應對變化,從而將不可預期的障礙轉化為新的契機。
勞動力短缺帶來機會
以前的離岸趨勢是由低成本勞動力來進行。但協作型自動化的進步,讓生產過程中的生產率大幅提升,並降低了成本。如今,許多協作型自動化都能輕鬆在當地重新部署。傳統上低成本國家的勞動力價格每年都以兩位數的速度成長,價格親民的協作型機器人使自動化變得更容易實現,無論公司規模大小。
適應不斷變化的需求
不確定性讓各家企業越來越需要有所轉變。萬一他們突然要生產與工廠最初所設計不一樣的產品,該怎麼辦?萬一市場突然需要更多客製化商品,該怎麼辦?
協作型自動化設計的目的是要能好上手,且要能快速部署。如此一來,內部員工就能花費最少的精力,移動、更改和重新部署機器人。
符合全新的安全條件
疫情期間保持社交距離已成為控制感染的首要任務,對於許多製造商而言,這項措施將無限期地持續進行下去。許多成功的製造商因為擁有協作型機器人,因此能更快地重新上線。透過在標準生產線中安插優傲協作型機器人,這些公司能夠降低面對面的風險,並在維持較高生產水準的同時,讓員工保持安全距離。
疫情期間的機器人應用案例
從許多方面來說,我們正在探索未知領域。在疫情大流行這一年中,我們終於看到前景。協作型自動化讓製造商發現了創新的機會,以應對混沌不明的世界,因此能為各種情況提供更明智、敏銳和完善的準備。
想知道世界各地像您這樣的製造商,如何利用協作型自動化來逆勢而起嗎?歡迎索取更多資訊。