在最新一期的品質至上系列中,我們與Universal Robots的營運暨供應鏈副總裁Martin Kjærbo進行了一段精彩訪談,內容談到了UR的品質願景、UR自家生產線上的人機協作,以及將品管融入製程的重要性。Martin Kjærbo在加入優傲公司之前,曾在其他全球知名的丹麥公司主掌物流/供應鏈與工程部門,例如泵浦製造商葛蘭富(Grundfos)和風力渦輪機公司維斯塔斯(Vestas)。
問:可否為品質下定義?
答:所謂的高品質,就是讓消費者免於煩惱的同時,還能取悅他們。我們所定義的品質,遠遠超乎對產品功能的關注。我們重視生命週期成本,其中包括服務與維修費用,也就是客戶的總成本。在我們的組織中,我們總是提到「八大品質構面」,也就是所謂的策略性品質分析與管理架構:效能、特性、可靠性、一致性、耐用性、可維修性、美觀度與認知品質。
當我想到品質時,我會提出這幾個問題:「成本支出是否值得?能否實現理想產出?產品是否滿足要求,且強固程度符合期待?」身為製造商,重點在於降低所有製程中的變異性,確保我們總是能製造出功能實至名歸的產品。
以可靠性為例,量測依據包括平均首次故障時間、平均故障間隔時間,以及每單位時間的故障率。我們為了力行產品品質的持續改善,決定在所有八大品質構面中追蹤這類資料和類似數據。為了推動這些新倡議,我們委派多位擁有六個標準差黑帶資格的同仁負責,並部署閃電改善小組 – 他們會在組織內跨部門運作,負責觀察特定的改善範圍。我們非常努力地招納資質最聰穎的工程師,2020年更榮獲丹麥十大最佳工程公司的殊榮。
傳統上,品質始終被認為是一項有待解决的問題,或是為了掌控製程所做的有限努力。我們則將品質視為一種具有競爭力的機會,一段範圍廣泛的持續性過程。
問:能否試述UR協作型機器人幕後的品質流程?
答:UR以供應商、工廠和客戶作劃分,實施三階段品質流程。各個階段都有自身的KPI和績效百分比,並根據我們的持續改善策略定期提高標準。生產高品質的協作型機器人時,一開始便需要優質元件,因此早自供應端起,我們就會要求所有元件必須經過嚴格測試及檢驗後,才能出貨至工廠。我們採用的供應商都是電子業界大廠,以確保元件品質符合協作型機器人所需。
在生產UR機器人的過程中,品管最嚴格之處莫過於我們自家工廠。我們有許多員工早在公司草創時期便開始效力,因此對協作型機器人瞭若指掌,包括每個零件的效能,以及它們在最終產品中所扮演的角色。UR生產線有81個量測點和測試系統,足以確保每道單一製程符合所需水準。例如,UR所製造的每具機械關節都要經過19個小時測試,然後才能裝配到最終的協作型機器人手臂中。在裝配線的最後一關,我們又對整個協作型機器人手臂進行三小時以上的測試,項目包括安全性、校正和定位測試。
而在客戶端部分,我們高度關注UR協作型機器人的現場使用方式、實際上所面臨的壓力,以及客戶發現了哪些新穎的應用類型。想當然爾,我們透過追蹤自家協作型機器人的方式,針對產品的可靠性、重現精度和整體品質,取得寶貴的顧客洞見。當然,我們也相當倚重內部的協作型機器人,畢竟所有協作型機器人均出自人機協作團隊之手。
問:UR協作型機器人如何受惠於UR裝配線上的人機協作?
答:UR所銷售的每款協作型機器人,均由人機協作團隊在生產線上密切合作的成果。而這樣一個製程演進,其實在過去五年內才逐漸形成。回到2015年,我們的生產線全靠技術嫻熟的人工。然而,當我們的銷售額在一年內翻倍成長後,這種解決方案顯然已不合時宜。取而代之的是,我們以更加精實的模式從事生產,採用完全相同的裝配線並佐以協作型機器人,此外還搭配分段作業,由UR3機器人處理關節齒輪與法蘭裝配中的螺絲鎖付作業。這是一套機器與作業員合作無間的過程。如今,我們在丹麥總部歐登賽裝配線上的每個次要位置,都由UR協作型機器人坐鎮。
使用UR協作機器人來製作UR協作型機器人,也意味著我們擁有大量寶貴資料,有助於實現我們的持續品質改善目標。因此,講求UR協作型機器人的品質,不再是遙不可及的想望。
問: UR對品質有何獨到觀點?
答:在若干方面,UR對於品質具有獨到觀點,原因不外乎公司歷史、產品知名度和全球普及率。UR堪稱機器人技術界的先驅,這意味著過去15年來,我們很大程度地定義了品質對整個協作型機器人產業的意涵,並奠定標準。直到2020年為止,我們已在全世界安裝超過5萬台協作型機器人,這不僅是對UR品質的認證,也說明UR的全球客群無人可及,我們更藉此從客戶獲得源源不絕的產品反饋。
UR客群也在使用協作型機器人的過程中,發現具有獨創性的新應用,並與我們分享相關洞見。我們則透過這些反饋,確保整個產品線會根據實際的應用需求持續改善。簡言之,UR具備獨到且無與倫比的洞見,足以切中協作型機器人使用者對於品質的需求。此外,協作型機器人的普及率,也在UR被母公司Teradyne併購後大幅成長,如此一來,我們不僅可為自身和整個產業設下高品質標準,約束對象也涵蓋我們的供應商 – 而這一切,都是為了向最終使用者提供靈活、優質的協作型機器人。 每一天,只要我們的工廠一開工,人類與協作型機器人共事的場景隨即映入眼簾。我很榮幸能看見公司員工是如何勤奮地製造出更好的產品。這段時間以來,正如UR眾多客戶一般,我們也在製造過程中目睹品質改善和產量提升後的亮眼數字。每一天都要比前一天更好,是我們從未放棄的信念。一旦我們達成目標,不僅是成就了美好的一天,更是為明天做好充分準備。