![](/media/1821766/linkedin_twitter-06_2018_elos-medtech_sweden-21.jpg?width=500&height=320&mode=crop)
Close
Choose your language
自從1960年代通用汽車(GM)在生產線上引進機器人後,全世界開始見證自動化生產上的革命。如今,有無數工業機器人應用在不同的產業中,也促使機器人產業出現極大的成長。在那段時間,整個工業機器人產業不斷成長,其中最令人興奮、成長最多的部分,莫過於協作型機器人(或稱「cobot 」)。根據市場調查公司Interact Analysis關於協作型機器人市場的研究,其在2017年價值低於4億美元,但在2027年將達到75億美元,並且佔全世界工業機器人市場約29%。
由於具有靈活性、安全性、體積小、高投資報酬率、低TCO及易於使用等特點,協作型機器人逐漸獲得市場好評。現在就讓我們瞧瞧目前市場如何利用自動化及協作型機器人,以及這些技術解決方案何以如此受歡迎。
哪些產業會依賴協作型機器人?
協作型機器人及自動化技術有相當多樣的工業應用,包含組裝、配給、焊接、最後加工、搬運原料、材料切除及品質檢測。
優傲的協作型機器人常見於8種產業:食物及農業、家具及設備、電機與技術、金屬與機械加工、汽車產業及分包商、塑膠及聚合物、藥劑與化學以及科學與研究。
隨著各界發現可從協作自動化中受益的新機會,這個合作產業列表可望持續增加。
自動化採用哪些技術?
自動化產業的成功,仰賴了許多硬體及軟體技術。即使機械能夠在產業中及工廠中完成許多工作,它們仍需要正確軟體及末端效應器(end effector)加以整合,才能達到真正的效率。以下為四種常見的自動化類型。
機器人
傳統的工業機器人體積龐大,需要安全護欄或籠子。除了費用昂貴且操作不易外,這些傳統的機器人在程式設計上相當困難,且傾向執行單一目的。因此工業產業會對於協作型機器人自動化生產產生高度興趣,也就不讓人驚訝了。相較於傳統工業機器人,協作型機器人體積更小、更靈活。同時,它們也更快速,使其能夠配置在一般作業員旁進行各式各樣的工作,從機械維護及品質檢測,到最後加工及包裝與堆垛。
人工智慧
人工智慧(或稱AI)在產業中扮演越來越重要的地位。事實上,AI被視為是工業4.0中最關鍵的要素。工業4.0集數據溝通、即時分析及人機協作之大成於一身,堪稱未來製造業的願景。機器若能搭載AI,便能學習不同情況下的應對方式。
舉例來說,遠端監控邊緣設備 讓協作型機器人使用者可以遠端監控、排除障礙及進行程式設計。Nvidia Jetson AGX Xavier開發者套件 支援大規模開發及配置端到端、支援AI的機器人應用,包含進階的類神經網路。Autodesk Fusion 360則是操作簡單的雲端CAD/CAM軟體套件,可以3D模型生成多軸刀具路徑。這些套件都可以至UR+ 平台取得。
建模與模擬
要有效使用技術及自動化,需要對於最終產品有一定程度的規劃及了解。製造商仰賴建模及模擬來深入了解其產品如何運作,使其能夠更加簡單採用及改變設計、為潛在問題規劃,以及讓成果視覺化。部署傳統工業機器人(以高成本、低彈性的傳統機器人系統驅動)時,模擬軟體是常見的輔助方式。即使協作型機器人可以在模擬軟體中建模,但對於大多數的協作型機器人部署來說,這個步驟其實沒有必要 – 與其花上數小時將應用建模,協作型機器人使用者只需要選擇適當的末端效應器,在經過安全性評估後,即可讓協作型機器人就定位以接受性能測試。
電腦視覺
電腦視覺技術可以應用在許多產業上,幫助引導機器人並檢測產品。電腦視覺的準確度相當驚人,可用來辨識最細微的瑕疵。視覺系統及感應器也可以用在零件位置及計量學應用上。
以OnRobot Eyes為例,它是一套搭載2.5D相機的視覺系統,可以直接安裝在優傲協作型機器人的手腕上。Eyes 提供快速、單一圖像校準及部分辨識,可透過優傲示教器上的URcap軟體進行程式設計,過程既直覺又迅速。
自動化及相關技術何以如此吸引製造商?
導入自動化及相關技術後,製造業有許多面向可望實現最佳化。
解決人力短缺
勞力短缺對製造業構成相當大的威脅。世界上許多地區正面臨大量勞動人口退休、卻苦無年輕勞工替補的窘境。這造成了相當重大的影響。一方面,沒有足夠的人力可實現高效生產。除此之外,年長的勞工可能無法像年輕時一般,完成艱苦、重複性高或精細的工作。
自動化則可解決這項問題。舉例來說,在那些無法取得足夠勞動力的地區,製造商可以部署協作型機器人。由於協作型機器人及作業員能夠安全處於同一個工作空間,公司有機會提升現有員工的能力。協作型機器人並非取代勞動力,而是接手重複性及危險性較高的工作,讓工人轉而執行價值更高的工作。就算作業員過去較少、甚或從未操作過機器人,但經過簡單訓練後,即可使用優傲協作型機器人。也因此,部署協作型機器人成為員工提升技能的契機,讓他們有能力執行機器人程式設計及性能監控,揮別過去重複性高的工作,例如品質檢測及機械維護。
提高產量
自動化能夠幫助企業簡化生產流程,帶來產量增加及成果品質最佳化等好處。無論部署在組裝、焊接、砂磨打光、檢測或其他工作上,協作型機器人都可發揮快速、可靠且一貫的性能。且不像一般人力,機器人工人可以365天全年無休運作,讓企業透過增加工班及/或關燈生產(lights out production)等方式提高產出。
降低長期成本
自動化最主要的益處莫過於生產成本會隨著時間降低,原因是它讓生產流程獲得改善。此外,生產流程也會變得更加準確有效,從而降低原料的浪費。而當機器人接替作業員執行危險性較高的工作後,與工作傷害相關的成本也會隨之降低。
優傲協作型機器人是一套靈活的一次性解決方案,專為滿足廣泛工業需求所設計。拜操作簡單的設計所賜,優傲協作型機器人需要程式設計及故障排除時,大多數都可由終端用戶自行解決。
品質最佳化
機器人及自動化技術能夠實現作業員無法比擬的品質標準。即便是最有經驗的工人,多少都會有一些失誤,例如螺絲拴得過緊或錯位,或在大範圍表面上無法噴上均勻的烤漆。在這些情況下,自動化都能夠大幅度降低失誤的次數。
舉例來說,位於俄亥俄的製造商thyssenkrupp Bilstein 成功部署UR10s 在檢查汽車懸架零件的應用上。製造工程師Doug McIe表示:「過去檢查量測計時,我們每1至2小時就要檢查兩處,確保沒有任何偏差。如今,我們的準確度高達百分之百。」部署在最後組裝階段的協作型機器人都會搭配一台視覺攝影機,可在檢測點快速移動,確保所有零件都在正確位置,以及所有標籤都正確貼上且可供閱讀。Mcle續稱:「每一個零件都會經過檢查,如果未通過,機器人會在過程中拒收。」
有甚麼自動化的實際範例嗎?
鑒於整合現代科技後的好處不計可數,許多製造商都已將自動化技術導入產業及工廠。現在就一起瞧瞧自動化在汽車、電子及傢俱等產業中所扮演的角色吧。
汽車業
在汽車業中,有許多機會能夠應用機器人及自動化,包含機械維護、組裝及品質檢測。
美國代工廠Comprehensive Logistics進行引擎檢測工作時,會使用UR10協作型機器人搭備視覺系統。這項安排不僅增加產能,也提升了產品品質。
電子業
對於電子製造業而言,協作型機器人也是極佳的解決方案,因為電子業需要靈活度高的機器人,以輕鬆適應各種零件及流程。
Scott Fetzer Electrical Group(SFEG)就是這樣的一家公司。他們製造各式各樣的高混和/小批量產品,而且生產流程每天都會更動。為此,SFEG在工廠處理鈑金工作時,採用適應性極高的UR5以及UR10。這些協作型機器人每一天都會被分配到最需要它們的作業區,例如在落料機上切割坯料並塑型、摺疊並最後組裝成電子零件。
傢俱與設備
傢俱生產在導入自動化後受益匪淺。例如,協作型機器人可協助組裝、黏貼並焊接產品。它們同樣可以進行檢測工作,甚至是最終產品的包裝及堆垛。
以瑞士廚房設備製造商Franke為例,該公司的廚房水槽銷量頗豐,約每年10,000 組,且逐年成長。由於製造過程需要組裝跟上膠,Franke決定在生產線上部署UR5機器人,在實現全方位點膠的同時,也能確保點膠均勻。
UR5解決方案除精確到位外,每次連接時也僅使用預定劑量的黏著劑,這也讓Franke擺脫囤積廢品及浪費材料的夢魘。
結論
放眼現代社會,幾乎沒有自動化技術克服不了的生產流程。製造業透過整合AI、機器人、邊緣設備及感應器的方式,每年都在不斷適應。在工業機器人市場中,最令人振奮且發展最快速的領域,當屬協作型機器人。它的特點包括快速ROI、部署簡單、低TCO ,且能安全地在作業員旁運作,完全不需要安全圍欄。在協作型機器人的領域裡,優傲科技不但是業界先驅,更一路保持領先地位至今。
如果您對優傲旗下產品有任何問題,或想了解它們對貴公司有何益處,今天就跟我們的自動化專家聊聊吧 !