自 1951 年創業以來,Linatex 看盡各種製造流程與技術的興衰。但有個決定,卻連續十年立於不敗之地。
Linatex 這間位於丹麥的特殊塑膠及橡膠元件製造商,在 2008 年購入一部 UR5 協作型機器人,成為優傲科技的首發客戶。正值優傲科技十週年之時,我們再次訪問了 Linatex (我們所做的第一次 Linatex 成功案例在這裡),談談當年那個史無前例的決定。
Linatex 執行長 Torben Malmros 說:「我們在 2008 年買入一部 UR5 機器人手臂,將我們 CNC 車床的上下料自動化。連續兩年來,它一週運作五天,沒發生過任何問題。優傲科技推出 UR5 的第二代時,我們就決定要購入來替換原有型號,因為我們想要獲得全新的軟體功能,例如力矩控制。」
優傲科技領先開發機器人程式編寫之 3D 圖形化使用者介面。在最早版本的 UR5 中,就已提供這個功能。
Linatex 仍然擁有該部 2011 年的機器人,而到現在也已超過七年的時間。該機器人現在每天運作 12 到 14 小時,且 Linatex 即將導入晚班,會讓運作時間再延長五個小時,並維持每週五天的作業。除了偶爾須更新軟體外,該協作型機器人完全不需任何其他維護或零件更換。
當我們詢問 Linatex 為何選擇押寶在一款全新且無人採用過的機器人上,Malmros 回應:「我們一直都有點『科技宅』的傾向。我們常常是新技術的早期採用者。」
但在一開始,是由於營運上的需求,而促成了最初的設置。
Malmros 解釋:「十年前,我們接到風機業界的一張極大訂單,必須靠自動化才能交貨。我們很喜歡新款的機器人,而且重要的是,它的潛力能幫助我們達成這張訂單。我們操作的原料都是輕量的塑膠及橡膠等,不需要重負載的機器人,因此 UR5 成為最理想的選擇。」
Linatex 在 2011 年購入的 UR5 在七年多之後依然強壯堅固,持續進行 CNC 車床的操作。這部協作型機器人甚至還準備每日多輪一班。
Linatex 安裝 UR5 時,面臨傳統自動化的重大轉變。UR5 直接部署於作業員旁邊,而不需將機器人安裝在安全防護裝置之後,和員工隔離開來。同時,Linatex 在沒有任何程式編寫經驗的情況下,可自己進行機器人程式編寫,而不須引入外部程式設計師來駕馭複雜的程式碼撰寫。
Linatex 持續享受著 UR 協作型機器人帶來的優勢與好處,其中包括產出及競爭力的增加,這一切都要感謝 UR 機器人。
Malmros 說:「就員工而言,UR5 讓我們騰出 80% 的 CNC 車床操作時間,不須指派員工進行處理。UR5 讓我們不須增聘員工即可在工廠內追加更多機器,以現有的人員即可對應更多的機器。導入機器人之後,我們也觀察到競爭力的成長。每年此時,大多數製造商都會收到明年的漲價訊息,原因不外乎原物料成本、人力、物流等等。但我們有了機器人後,卻反其道而行,將價格降低了 3% 到 8% 左右,因為我們運用機器人技術來提升效率。」
十年前,優傲科技共同創辦人及科技長 Esben Østergaard 親自將首部機器人交付給客戶。這是他帶領一支小型團隊,在南丹麥大學的地下室研發三年的成果。對於早期 2008 年時,帶領小而美的 UR 團隊,於丹麥和德國進行首部 UR5 交機時的情況,他仍記憶猶新。Østergaard 說:「十年乍聽之下很久,過程中也確實有各種高低起伏,但我們才僅僅接觸了皮毛而已。我不斷看見我們的協作型機器人運用於各種新的應用情境中,這是我們最初推出時從未想像過的。」 您準備好開啟自動化的旅程了嗎?點此開始運用協作型機器人