當世界正在對抗COVID-19疫情時,所有產業都需面對要在家遠端工作的現實。曾經仰賴實體會議、面對面溝通及親自動手排除故障的製造商們也被迫重新思考舊有的方式。幸運的是,現在有個簡單的方法讓您可以雲端連結您的UR協作型機器人!
看來所有東西都串連在一起了
全世界的互聯性不斷的在增加。全世界近60%的人口、以及已開發國家中近90%的人口都能上網。現實生活已經很難想像沒有網路的世界 — 沒有智慧型手機、沒有網路銀行、沒有串流音樂或podcast、沒有Netflix、沒有社群網站、沒有電子郵件等等。網路的串連擴展了我們個人的影響力、讓我們的資產銷售到全世界,甚至讓我們無論在何地都能幫助他人。
消費產品製造商現在正串聯您家中及日常生活中的裝置。從看的電視、智慧錶到電子秤,甚至是汽車,越來越多產品能夠連線都是其來有自。隨著新功能的發布或修復功能的新增,這裝置可以提供更豐富及個人化內容、追蹤個人相關資料(如:體重、血壓、心律),甚至是自行更新。
製造商近期慢慢開始意識到雲端連結工廠的設備及流程所帶來的好處及便利。好處包括、但不限於即時分析、預防性維護、線上支援及診斷、雲端備份等。機器人近來也引起相當大的關注,而透過雲端連接機器人亦是個值得深入討論的熱門話題。
雲端連接您的協作型機器人會帶來什麼好處?
將您的協作型機器人連接到雲端有許多的好處,可以概括成三個主要類別:
1.分析
分析通常都用來回答兩個問題:「發生了甚麼事?」 以及 「接下來會發生麼事?」
「發生了甚麼事?」可以藉由您的協作型機器人蒐集到的數據來回答。透過這些數據,您可以了解過去的生產數據、週期時間變化、停機時間的來源/原因等等。機器數據的蒐集及視覺化有許多解決方案。有些解決方案用於蒐集一般或基本資訊,概念上有點像使用紅色、黃色、綠色的堆棧燈來顯示機器狀態—以彙總與您的工廠相關的數據。
其他的解決方案專注在與特定裝置的深入整合,例如機器人的應用。協作型機器即為設計精密的機械,並附有大量可用於進階分析的數據。這些軟體解決方案在調整機器人應用程式以提高產量;或是查明難以發現的程式設計問題時都相當有用。
「接下來會發生麼事?」 此問題可以透過設計精密的軟體來回答。該軟體利用機器學習來增加對於特定應用的深入了解,並且當偵測到偏離正常作業的趨勢時,向專家發出警告。大多數的解決方案利用雲端計算來建立預測模型,其也可以在雲端或邊緣裝置上運作。
2. 備份
在生產環境中對協作型機器人進行程式設計需要花上一些時間才能完成。而隨著時間流逝,協作型機器人的程式需要修改,以適應新的零件編號或環境的改變。儘管您通常可以對工作內容進行手動備份,來保護您的投資,越來越多企業希望他們的工作內容能備份在雲端上。
將協作型機器人備份至雲端除了省下很多心力,同時提供了各種新功能。雲端備份通常是即時的作業,且不須要插入USB或記得各個版本儲存的路徑。更棒的是,如果您的雲端備份也有追蹤版本,您再也不需要記得”版本檔案名”來追蹤你的更動。(例如:檔案名稱Sprocket_v1.2.program、Sprocket_v1.2a.program)
其他重要的檔案也經常需要備份,像是紀錄檔及其他協作型機器人的診斷及校準文件。這些檔案,雖然不是每天都能派上用場,但要試著進行問題排解,或是不幸需要取代或重建故障的機器人控制器時,就顯得格外重要。將這些檔案安全地存放在雲端,能讓您在最需要的時候隨時取得。有些備份解決方案甚至提供了能與您的協作型機器人供應商、協作型機器人整合商或優傲科技分享檔案的功能。
3. 支援
無可避免的是,當你有一個設計精密的裝置,你遲早會需要技術支援或是向公司內部其他人提供技術支援。
一個有雲端連接的協作型機器人可以簡單地進行技術支援。如果您在應用程式上操作困難,或碰到問題時,您可以與您公司內部或您的供應商、整合商或直接向製造商,分享您的分析、紀錄、I/O狀態等等。若是沒有雲端連接的協作型機器人,這些資料通常需要到現場訪查,如此一來便會延遲解決問題、增加各方面成本。
有些製造商可用精密的分析工具來診斷難以發現的問題。例如,優傲科技有一個軟體工具,可用來詳細分析低階機器人數據,並在問題發生之前進行預測。但這些工具需要從協作型機器人上獲取相關數據及檔案。舉例來說,一個連接雲端的UR機器人可以在雲端取得數據及檔案,進行更快速分析及問題排除。
我可以連接我的協作型機器人嗎?
當然!所有UR機器人在其控制器上都有乙太網路埠。
許多傳統工業機器人需要其客戶購買附加組件或模組,才能利用您的機器人上的數據。其他只提供專屬協議或服務,導致用戶能做的事有限、面臨受限的解決方案生態系。
相較之下,優傲科技則擁有開放、完整的介面設定,鼓勵活躍的生態系統開發者發展符合市場需求的解決方案。這包含提供搜集分析、遠端存取您的機器人,以及在您需要的時候提供技術支援。
其中一個實例為Hirebotics的Cloud Tools ,所有UR機器人都可以免費使用。Hirebotics已經雲端連結他們的協作型機器人好幾年,而近期他們也針對UR生態系統免費釋出許多他們的功能。
雲端連接機器人常見的挑戰
雲端連接機器人的好處顯而易見。但是什麼因素讓公司卻步?這通常有兩大主要原因:成本/複雜性或安全性疑慮。
同時顧及機器人連接成本及複雜性
許多雲端連接的機器人解決方案都所費不貲,而有時候需要複雜的高階硬體。除了時常需要特殊的網路配置,還需操作複雜的設定過程。許多供應商還會收取硬體費用,以及難以證明其價值的月租訂閱服務。
然而,有解決方案是可以同時避開成本及複雜性問題的。Hirebotics創造了專為優傲科技設計的雲端軟體,並在機器人的控制器中運作,且不需要任何外部硬體。優傲的註冊則是由手機掃描機器人教導器上的QR code來完成。除此之外,Hirebotics平台提供的雲端功能不收取任何額外費用。
雲端連接機器人的安全考量
安全性對我們來說至關重要。當將任何裝置連接到雲端時,安全性是我們最大的顧慮。強烈建議使用網路防火牆,並只開放受信任的裝置流量。舉例來說,Hirebotics的雲端軟體目的在保護您的數據及資料,如此一來您可在無風險情況下享有雲端技術帶來的便利。這代表利用認證來安全地與TLS進行身份驗證連接,確保您的數據在運輸過程中是被保護的。一旦上傳到雲端,客戶數據將獨立儲存且靜態加密,提供多加一層保護;同時讓您無論何時何地皆能安全的存取所需之資料。
總結
雲端連接機器人的好處顯而易見。而能有效利用雲端技術的公司與其他公司相比,更具競爭力;特別是在疫情蔓延全球的「遠端居家工作」趨勢下。像優傲科技這種開放平台協作型機器人的優良供應商,能建立並培養強大的開發者生態系統;而這類型的開放平台藉由雲端技術的加持,能創造獨立、離線系統無法比擬的擴展價值。我們該重塑機器人在互聯世界所扮演的角色了。