ASSA ABLOY NZ
優傲科技為紐西蘭鎖具製造商,開啟工安與生產力的嶄新大門
01背景故事
自動化和機器人技術已經徹底革新了紐西蘭ASSA ABLOY的商業模式:身為全球鎖具的領導品牌,為了提高產量並兌現兩天內交貨的承諾,也為了保障員工健康與安全,ASSA ABLOY部署了優傲UR5協作型機器人手臂。此舉不僅提高了生產力,改善了員工安全,也減輕了重複性作業的負擔,讓員工得以全心專注在策略性的業務上。
02挑戰
面臨高勞動力成本和偏遠地理位置,紐西蘭的製造公司需想要保持國際競爭優勢,尤其需要加速將優質產品推向市場,同時也必須節省成本。
面臨前述的情況的全球鎖具領導品牌ASSA ABLOY,為了提高產量並兌現兩天內交貨的承諾,也為了保障員工健康與安全,選擇部署優傲科技的UR5協作型機器人手臂。UR5在該公司奧克蘭鎖體產線上執行揀選、包裝和鎖螺絲等重複性作業。
影片:UR5協作型機器人,於紐西蘭ASSA ABLOY
03解決方案
UR5能負責自動化製造所需的關鍵工序,例如螺絲的拾取和放置,因此可減輕執行重複性作業的負擔,並確保生產流程順暢。自2016年安裝UR5以來,紐西蘭ASSA ABLOY的生產力與品質都得到相當改善,但最重要的是,員工的健康與安全也得到了保障。
靈活好操作
紐西蘭ASSA ABLOY是ASSA ABLOY全球企業版圖的一部分,該公司已有超過50年的時間專精於生產鎖具。
為了遴選工業機器人,ASSA ABLOY找來了三家供應商,評估這些機器人執行相同活動的狀態。「UR5的擴充性和程式編寫的容易程度無與倫比。另外,它們的應用相當靈活,能執行各種任務,價格更是相當親民。」紐西蘭ASSA ABLOY 製造工程師經理Marc Simkin談到為何選用UR機器人時如此說明。
操作容易是UR機器人的關鍵優勢,不費吹灰之力的程式編寫就是一個好例子。圖像式介面搭配示教功能,讓操作員向機器手臂展示動作的執行方式,而在無比友善的使用者界面中,只要拖曳例行設定就能自動編寫程式。短短幾分鐘內,UR5就能重新部署至不同的作業項目,員工即使沒有編寫程式或機器人工程等專業知識,操作上也完全沒有問題。
ASSA ABLOY聘請了優傲經銷商Design Energy來協助整合UR5,並訓練製造團隊在生產線上利用UR5。
「我們決定要找點樂子:鎖體團隊舉辦了一場命名比賽,最後我們將UR5命名為維多莉亞。從此之後維多莉亞就成了我們的一員,簡直就像是另一位同事。」Simkin說道。
04 UR5 幫助ASSA ABLOY保障員工健康與安全
導入自動化方案的最初目的,是為了要減輕產線員工組裝鎖具和鎖緊面板的繁重工作。與傳統機器人方案相比,優傲科技的機器手臂小巧輕便,還能安全地與產線員工一起工作(需先通過風險評估)。
與優傲科技所有的機器人一樣,UR5具備最先進的力道限制功能,可在運作被干擾時自動完全停止。UR5的施力不會超過指定的限度,安全設定範圍為100-250牛頓。
在部署UR5之前,由於作業需要以手腕和肩部執行重複性動作,操作員每兩小時得輪班一次。在UR5將產線最後一個步驟自動化後,操作員的工作安全終於獲得保障,而UR5可與產線員工近距離工作、不需加裝安全防護的優勢,也讓ASSA ABLOY無比安心。
對於該部UR5──如今的維多莉亞,員工給予非常正面的態度。拜協作型機器人整合方案所賜,員工的技術與能力得以提升。與傳統裝配工人的角色相比,團隊正在轉型為生產線的新角色,並能更側重於材料供應的品質與生產過程的監控。
「導入維多莉亞後,我們對於團隊能發展新技能相當自豪,也相當樂見這種情景。全職員工現在正負責指導臨時員工如何與維多莉亞合作。」紐西蘭ASSA ABLOY生產工程經理Mataio Goding如此說明。
05提升品質且保持穩定,節省成本並回饋企業
UR5能在最後組裝階段檢查產品的一致,長久確保高品質。引入UR5之後,紐西蘭的ASSA ABLOY終於能夠實現「任何顏色、任何鑰匙、任何時候」的經營策略:生產任何顏色的任何鑰匙或鎖,只需兩天的工夫。此舉為公司帶來前所未見的競爭優勢,因為傳統上的自動化都只適用於擴大規模的生產。
「由於組裝過程的一致性提升,我們的品質也改善了許多」Goding 說。
將重複性任務自動化,和提高生產品質的一致性,能減少生產線上所需的時間和資源,讓員工能專注在更有附加價值的任務,從而提高企業的整體效率。ASSA ABLOY 預計,在未來12個月內降低的成本就足超越UR5的售價。
在導入維多莉亞的成功基礎上,紐西蘭ASSA ABLOY目前正在開發另一種流程,準備使用兩台UR5來生產有22種不同產品變體的門鉸鏈。
- 品質一致,準確度高
- 產能增加
- 員工待遇改善
- 投資回收時間:12個月
- 使用機器人:UR5
- 操作方便
- 保持高品質
- 彈性部署
- 高度安全的人機協作
- 組裝
- 取放
今日開始使用
甚至對於中小型企業,高性價比,安全和靈活的協作機械人(亦或稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。