Creating Revolutions
優傲協助Creating Revolution克服組裝挑戰
01 簡介
Creating Revolution是一家位在邁阿密的新創公司,他們在組裝餐飲服務呼叫器的過程中,曾面臨高達兩位數的廢品率。如今,該公司將焊接、鑽孔、點膠以及輕型組裝等作業交給UR3協作型機器人,同時透過雲端系統進行監控,最終不但廢品率趨近於零,生產效率更幾近原本五倍之多。
02 面臨的挑戰
Creating Revolution專事生產餐旅業的客服呼叫系統。這款名為Communication Disc的產品約莫曲棍球大小,可協助客人透過自己的智慧型手機呼叫服務生。然而,這個圓盤的組裝過程相當複雜,必須高度精準且重複一致。Creating Revolution執行長Einar Rosenberg坦言:「最大問題在於,人類無法在講求效率的同時,一次又一次絲毫不差地執行特定製程。」因此,他不斷尋找一套能夠兼顧產品質與量的自動化解決方案。
Rosenberg透露:「我們洽詢了近40家機器人公司,但編程技術多半不盡人意。他們的機器人不是對作業環境要求太高,就是體積過大或動作僵硬。」最終,他們選擇了優傲科技的UR3協作型機器人。
影片 — UR3 協作型機器人, Creating Resolutions, 美國
03 解決方案
Rosenberg形容:「UR3動作優雅、毫不拖泥帶水。正如我們所料,它具備了我們殷殷期待的精準度。除了專案廢品率從二位數降到1%以下外,我們的營運開支也大幅減少,產量更是呈高倍數成長。」
UR3負責處理兩個不同的生產週期:首先,它會在檢查托盤上的鋁製外殼零件是否正確排列後,依序將這些零件取放至夾具中,接著拿起矽利康注射器進行點膠,並將一塊壓克力圓盤置於點膠處上方,完成後再把組裝好的零件放回托盤上。下一個步驟是鑽孔及焊接:機器人會從分配器中取出一塊底部鑲有銅片的圓盤,並透過雷射感應器確認銅片位置,接著將圓盤置於托架中,由兩個夾鉗加以固定。
Creating Revolution執行長指出:「UR3會拿起工具架上的鑽頭開始對圓盤進行啄鑽,因為強鑽的話會導致壓克力碎裂。多虧機器人夠靈敏,因此基本上可以用鑽頭打出完美的孔洞。」完成鑽孔後,UR3會抓取烙鐵為圓盤加上三個預焊接點。
Rosenberg表示:「讓UR3執行預焊接作業後,整道流程的效率提高近五倍。若是透過人工焊接,光靠作業員兩隻手臂根本忙不過來。」
04
整合UR3的優勢
而將UR3成功整合至Creating Revolution組裝線的Hirebotics,是一家通過優傲科技認證的系統整合商。他們就像是協作型機器人的人力仲介公司,讓製造商在無須投注先期成本的情況下,享有短期租賃UR機器人的服務。Hirebotics會為客戶處理所有機器人的編程、部署以及維護事宜,而Creating Revolution僅需依照實際運作時數付費即可。
從首次洽詢Hirebotics、下單到UR3的安裝與編程,Creating Revolution只花了短短數週的時間。Hirebotics聯合創辦人Matt Bush解釋,經營所謂的「機器人力仲介公司」,快速部署絕對是必要條件。Bush表示:「我們之所以能夠做到這點,正是因為UR機器的人編程簡單易懂。透過優傲的專屬介面,機器人足以輕易地投入生產,速度也比起我們使用過的眾多解決方案快上許多。」Bush還建立了一套連接雲端的行動APP,讓Creating Revolution能夠即時接收生產數據,並獲知何時需要查看機器人。Rosenberg指出:「在掌握UR3於特定時間內所能生產的裝置數量後,我們能夠綜整所有數據並針對生產需求,建立實際且高度精準的預估資料,例如需要投入多少人力,以及如何才能在最佳狀態下生產。」此外,他也會讓UR3在下班無人時獨自作業。
如今,由協作型機器人執行數道組裝步驟已成Creating Revolution一大賣點。
Rosenberg表示:「當我們的客戶來訪時,看到UR3就會了解到,我們之所以能夠確保品質與精準度全靠它。由於我們並非老字號公司,因此客戶會想要確認產品的表現不會令他們失望。UR機器人向他們展現實力之餘,無形中也增加了產品銷售量。」
- 可將人力轉移至更加複雜的工作上,並提高生產品質、效率及產出。
- Creating Revolution的服務呼叫器擁有11個獨家專利,可在未充電或插電的情況下使用十年。
- 除了眾多通訊用途外,這套產品最常見於餐廳以及渡假村,供客人透過自己的智慧型手機呼叫服務生。
- 編程簡單易懂
- 人機協作安全無虞
- 設定快速流暢
- 鑽孔、焊接、點膠
- 組裝
- 隨機取放
今日開始使用
協作型機器人(cobot)既安全又靈活,更符合成本效益,即使中小企業也能輕鬆實現生產自動化。