Close
Choose your language
FRANKE KÜCHENTECHNIK有限公司
Franke使用協作型機器人提升工作效率,同時提高員工工作滿意度
01簡介
瑞士廚房製造商Franke希望能簡化廚房水槽生產作業,藉此降低成本和增強競爭力。因此Franke選擇了UR5協作型機器人,協助在密閉空間內完成高度重複、低度影響的生產作業。UR5解決方案成效卓著,每年協助生產10,000個水槽。
02面臨的挑戰
Franke每年生產超過10,000個廚房水槽。壓緊鋁製水槽後需將固定塊黏貼到每一側。Franke希望將這項重複的作業自動化,以減少膠水使用以及黏合作業中的人為錯誤。
Franke所面臨最大的挑戰在於,找到能將膠水和固定塊黏貼至每一側的解決方案。
影片 — 瑞士Franke Küchentechnik有限公司的UR5協作型機器人
03解決方案
Franke選擇採用優傲科技的UR5機器手臂,能夠安全無虞並具有彈性地運作,不需要搭配螢幕,更可以360度旋轉,是將固定塊黏貼至水槽每一側作業的最佳人選。
UR5 解決方案提供精確度,並讓每次黏貼作業僅僅使用指定的膠水量,讓Franke降低了損壞與無法利用的庫存,以及減少材料浪費。
透過使用Bachmann Engineering的UR5解決方案,Franke讓公司寶貴的人力資源得以解放。現在,員工可以為生產線中的其他作業提升價值,在賦予員工更加有趣與多樣的作業時,還能提高整體工作滿意度。
自2011年11月後,協作型機器人就一直部署在生產製程中。Franke目前正在研究如何運用其他機器人與員工協同工作。
- 在提高生產線營運效率的同時,紓解員工繁重、重複的工作
- 減少材料浪費
- 易於編程
- 協同合作且安全
- 快速設置
- 快速回收
- 黏貼作業
- 組裝作業
今日開始使用
甚至對於中小型企業,高性價比,安全和靈活的協作機械人(亦或稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。