靈活的協作機器人取放高靈敏玻璃管
此公司希望更好地利用員工的潛力,目標是優化生產流程。
因此,Hofmann Glastechnik 公司開始自動化操作重複之手工任務。現在,這一家族企業採用優傲機械人出品的兩個協作機械人手臂,將高度敏感的玻璃管自動送入成型機。因此,生產過程趨於穩定,玻璃部件品質顯著提高,且員工從單調的工作中有效得到解脫。
挑戰:
此計劃是為了自動處理玻璃車床的單調任務,將技術工人部署在更成熟和更複雜的工作中,並改善生產過程。因此,機械人應該能夠處理精密的玻璃管,這需要非常高的精確度。因此,Hofmann Glastechnik 總經理決定從優傲機械人採購兩臺機械人。
「玻璃產品極度敏感。即使儀器溫度的微小波動也會對結果產生影響。過去,我們的工人自行管理玻璃車床。這個過程的中斷,即使很短的時間,也意味著機器反覆冷卻。我們首次使用協作 UR 機械人完成這一任務,取得了卓越的成果。」Hofmann Glastechnik 公司總經理 Robert Hofmann 興奮地說。
視訊 — UR5 & UR10 機械人,Hofmann Glastechnik,德國
解決方案:
兩個機械人手臂 UR5 和 UR10 在多臺數控玻璃車床上工作。每天管理和操作機器多達 11 個小時。如果需要,公司可以靈活地在不同的玻璃車床上部署機械人。因此,公司開發了一種設備,能夠在不同的機器之間切換UR 機械人,而完全沒有問題。安裝完成後,機械人立即準備就緒,可以隨時開始工作。霍夫曼機械園部經理 Björn Uthe 也相信優傲機械人的可用性。「處理 UR 機械人非常直觀。一旦了解涉及的程序和功能,事實上任何人都可以操作機械人。」 因此,機械人手臂也減輕了 Hofmann 熟練工人的工作負擔。「UR 機械人使我們的工作變得更加容易。以前,我們必須在玻璃車床之間前後移動,全天平行地進料。我們很難跟上生產速度。現在,UR5 和 UR10 與我們合作,我可以花更多的時間用於設置機器」Björn Uthe 解釋說。
通過使用靈活的機械人手臂,Hofmann 不僅能夠將技術工人部署至更成熟、更複雜的工作中,還能穩定生產流程,並減少停機時間。因此,玻璃部件的品質和公司的效率都得到了顯著的提高。公司在特定應用領域的生產能力提高了 50%,在 6 個月左右收回了機械人的原始投資。
- 技術眼鏡的實驗室,醫療領域和工業電器。
- 程式設計容易
- 快速設置
- 合作安全
- 靈活部署
- 精密
- 恒速
- 機械管理
- 取放
今日開始使用
甚至對於中小型企業,高性價比,安全和靈活的協作機械人(亦或稱作 cobots)亦可以令自動化變得比以往更為容易。