Inprint A/S
丹麥印刷廠採用UR機器人搬運重物,四個月內省下150個工時
01 簡介
自2016年起,丹麥印刷公司Inprint A/S便將取放印刷版的工作交給UR10機械手臂,不但減少非生產性等待時間,更讓工作環境有所改善。
值得注意的是,InPrint A/S只靠這麼一台UR10機械手臂取放印刷版,每日就省下2個工時。
02 面臨的挑戰
InPrint位於丹麥日德蘭(Jutland)中部,是一家擁有15名員工的中型印刷廠。做為印刷類全套解決方案的供應商,InPrint的業務內容包羅萬象。而在執行印刷作業的過程中,除了經常需要搬運重物外,還有機台印刷期間作業員閒置一旁的情況。不過,自2016年10月UR10機械手臂加入後,這些問題已大幅減少。
Søren H. Nielsen在InPrint負責大尺寸輸出作業,因此有機會思考何處導入協作型機器人時會對製程最有利:
「在接下『Joe & The Juice』的大型輸出案後,我們列印了許多大尺寸的圖案,這也讓我了解到,導入協作型機器人的做法相當合理:印好一塊印刷版需要4分鐘的時間,而在這段期間,我們的印刷作業員只能在一旁等到機台發出嗶聲後,再換下一塊印刷版繼續重新等待。我這才發現,作業員大多數時間都在等待機台。」
03 解決方案
2016年10月時,Søren聯絡了優傲科技的丹麥經銷商BILA,由於作業內容要求一定程度的臂長,因此他詢價時鎖定擁有最大臂長的UR10。他隔天立刻下單,結果到貨、編程、與現有硬體整合的過程總共只花了三天。Søren形容,不論是編程或介面,UR10的設計相當直覺化,也具有邏輯性。
UR10臂長130公分,是優傲科技旗下最大型的機器人。透過它實現自動化的製程與人工作業,對於精確度都有很高的要求。透過內建的力道模式,UR10可牢牢抓取印刷版,將它們移動至印表機中的某個設備上,並確保位置準確無誤。
Nielsen表示:「自12月以來,我們一部機台可處理4,500塊印刷版。換言之,機器人處理這些印刷版的時間平均只要兩分鐘,總共省下了150個工時。換算下來,光是這部分就省下了大概 4萬5,000丹麥克朗。」
04 協作型機器人加入後的工作環境
在實際體驗機械手臂後,原本半信半疑的員工很快就欣然接受。UR10縮短了原本的待命時間,讓製程變得更有效率。據Søren H. Nielsen表示,好處還包括降低加班需求。整體而言,自從UR機器人加入後,該印刷廠的工作環境獲得大幅改善:
「站在機台旁枯等嗶聲真的會讓人抓狂。而過去負責等待機台的人,如今可以處理其他更重要的工作。」
改善工作環境以及提高生產效率絕非UR10帶來的唯二好處。Søren H. Nielsen還表示,在機器人協助下,印刷公司如今能夠承接過去無法負擔的工作,最主要者當屬工作量非常龐大的數位印刷作業。
Søren H. Nielsen指出:「有了UR10機器人後,我們如今別具競爭力,就連過去超出我們能力範圍的領域也不例外。一切只因為我們現在改由機器人執行內容重複的工作,讓原來的作業員負責其他任務。」
- 每日省下2個工時。
- 改善工作環境,提升企業競爭力。
- 簡易編程
- 設定快速
- 人機協作安全無虞
- 投資回收期短
- 機台操作
- 物料取放
立即開始自動化
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。