Processed Metal Innovators
優傲科技聯手BotX Welder解決缺工問題,協助焊接業者提升產能及利潤
01 簡介
金屬加工業者Processed Metal Innovators(PMI)位在美國威斯康辛州,旗下的沖壓及焊接金屬零件多達數百種,可用於重型設備、汽車以及電器等。隨著勞動市場緊縮,合格的焊接技師少之又少,再加上傳統的焊接機械手臂無法應付小批量生產,PMI決定採用BotX Welder這套搭配UR協作型機器人的系統,最終大幅提高產能及獲利。
02 面臨的挑戰
Erik Larson在PMI擔任營運副總,對於公司礙於缺工而不得不把生意推掉的情況感到無奈。他透露:「公司一直以來都有不少生意上門,但之前老是因為焊接量能不足而敬謝不敏。我們的焊接技師只有七位左右,但有些案子需要九到十人才能完成。反觀現在,我們提出去的報價內容已經多到至少還要30名焊接技師才夠應付。」隨著威州缺工問題導致合格焊接技師一位難求,再加上傳統的焊接機械手臂無法應付少量多樣化生產,Larson勢必得另尋出路。
PMI之前就已透過優傲科技(UR)的協作型機器人操作兩部機械壓力機。它們會將輸送帶上的零件揀取至沖床,然後再將零件移至另一條輸送帶上。負責安裝這對機械手臂的是UR認證系統整合商Hirebotics,他們所提供的機器人除了連結雲端外,還可按時數計費,有利客戶降低成本並簡化應用流程。雙方合作成功的結果也讓PMI尋求將自動化導入其他應用,以便公司持續茁壯。當PMI聽聞Hirebotics推出新產品BotX Welder後,雙方一拍即合。
Larson表示:「我們之所以選擇BotX機器人,在於它們採用協作型技術,導入後無須大費周章加裝防護系統。此外,它們十分輕巧、操作方便,也非常容易進行示教。這不但締造了雙贏局面,也是小型焊接的未來趨勢。」
案例影片 - 美國 PMI
03 解決方案
BotX Welder專為方便用戶安裝與示教所設計,並結合豐富的專業焊接技術。此外,Hirebotics在兩年開發期間也與Red-D-Arc、Airgas以及Air Liquide等公司進行合作。Hirebotics共同創辦人兼執行長Rob Goldiez表示:「優傲科技是打造這套系統的絕佳選擇,理由之一在於他們擁有極高的開放平台性。UR讓我們能夠從雲端控制機器人的運作方式,再加上全新e系列內建的力矩感測器功能獨特,只要善加利用就能為終端用戶提供更棒的使用者體驗。」
該專業技術所呈現的具體成果,包括手工焊接難以達到的一致性。PMI營運副總Erik Larson指出:「有了BotX機器人系統,我們締造出優秀的焊接品質。只要透過示教功能,系統就會在選定的點進行焊接,讓你再也不用為了確認焊接點是否正確而煞費苦心。」
用戶對BotX系統進行示教時,只要在智慧型手機或平板電腦上透過Hirebotics的應用程式,操作BotX專屬的焊接資料庫即可輕鬆完成。
PMI機器人技術暨自動化部門主管Shaun Bruce表示:「Hirebotics團隊到場不到兩小時便完成設定。我也在半小時內就能自行操作與示教。雖然我不具焊接技師資格,還是能輕鬆編程,透過圖像方式規劃作業流程,確認如何安排模具與夾具系統,並且在十五分鐘內轉換不同的工件。」
04 租用BotX可省下一半人力成本
Hirebotics會負責將系統運送到府並進行設定,用戶只需自備瓦斯、線材及工件。整套系統經過風險評估後,一般無須加裝防護措施,用戶也只要按照機器人實際工作時數付費即可。Larson估計:「相較於一名焊接技師的時薪,再加上管理成本,租用BotX大概可以省下一半的費用。」
這套全新的焊接機器人系統已對PMI產能造成影響。即使焊接技師嚴重短缺,他們還是有辦法接單。Larson解釋道:「有了全新BotX系統,我們能夠針對過去無能為力的案子提供報價,因為我們明白當訂單上門時,公司會將機器人安排就緒,隨時準備完成焊接任務。」
05 無須專業技師也可提供合格焊件
另一項重大效益就是PMI能夠針對客戶需求,為BotX2的焊接內容取得認證。PMI營運經理表示:「這意謂著我們不再需要指派合格焊接技師從旁監督。只要協作型焊接機器人的程式通過認證,任何人都能上機操作。這對我們無疑是一大利多。」
機器人與程式設計師接受焊接檢驗師認證時,會比照焊接技師必經的檢驗模式,包括焊接樣品及破損性測試等。
Larson表示:「有了全新BotX系統,我們能夠讓一部機器人輪三班,而非雇用三名焊接技師。換言之,如果我們需要30名焊接技師,現在只要十部機器人即可。我們還是需要雇人操作這些機器人,但他們不見得要具備專業焊接技術。」
06 傳統焊接機器人不適用於小批量生產
PMI廠內也有傳統焊接機器人,但它們所需要的模具固定夾具,可能得花上16週的時間製作。尤其是處理小批量零件時,PMI發現這些夾具根本不符合成本效益。Larson解釋BotX系統不同之處時強調:「BotX機器人所搭配的焊接台不但包括夾具系統,就連你將工件固定在台上擺拍所需的工具也一應俱全。就算你只有一小部分的焊接圖,每次操作時只要載入同一套程式,就能得到與之前一模一樣的結果,根本不需要大型或昂貴的夾具。這不但節省成本,還具備隨插即用的優點。」
此外,傳統機器人若是故障停機,有時得等上兩週才有維修人員出馬解決。對比起來,Hirebotics的BotX系統提供全天候服務,用戶只要在專屬應用程式上輕輕一按就能獲得回應。Larson形容:「拿出手機,點開APP,服務就到家。」
07 可將人力投入利潤更高的焊接任務
不論是何種規模的焊接工廠,大型焊件的淨利都要比小型焊件高出許多。Larson表示:「我們將現有焊接技師重新分配至大型焊件的同時,還是能兼顧小型焊件。因此,公司沒有任何人被機器人取代。我們所做的就是讓大家適才適所,人盡其才。」
Larson還查覺到,對於那些製造業難以延攬的年輕勞工而言,機器人具有一股吸引力。他表示:「我們發現,每當我們招聘機器人技術相關主管時,總是不乏大批年輕應徵者,原因就是他們喜歡手機與電腦。對於有志投身技術領域、從事機器人編程的年輕世代來說,這可是熱門選項。」
- 在勞動市場緊縮的情況下,仍可針對焊接案報價並提供服務,完全無須增加人力
- 將現有員工重新分配至更加有利可圖的大型焊接任務
- 將現有員工重新分配至更加有利可圖的大型焊接任務
- 快速設定
- 透過行動應用程式輕鬆示教
- 人機協作安全無虞,無須防護措施
- 無額外成本
- 客戶支援及時迅速
- 電弧焊(MIG)、操作機械壓力機
立即開始自動化
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。